Saltar al contenido principal

Base Shield V2

pir

Arduino Uno es la placa Arduino más popular hasta ahora, sin embargo a veces es frustrante cuando tu proyecto requiere muchos sensores o LEDs y tus cables de puente están desordenados. El propósito de crear el Base Shield es ayudarte a deshacerte de la protoboard y los cables de puente. Con los ricos conectores grove en la placa base, ¡puedes agregar todos los módulos grove al Arduino Uno convenientemente! La distribución de pines del Base Shield V2 es la misma que Arduino Uno R3.

Versión

Versión del Producto

Cambios

Fecha de Lanzamiento

Base Shield V1.2

Inicial

Oct 2011

Base Shield V1.3

Cambiar el diseño y cantidad de conectores Grove

Ago 2012

Base Shield V2.0

Cambiar el diseño y cantidad de conectores Grove, así como un interruptor de alimentación para habilitar tanto 3.3V como 5V.

Mar 2014

Especificación

Parámetro

Valor/Rango

Voltaje de operación

3.⅗V

Temperatura de operación

-25℃ a +85℃

Puertos analógicos

4

Puertos digitales

7

Puertos UART

1

Puertos I2C

1

Tamaño

69mm x53mm

Placas Compatibles

El Base Shield ha sido probado y es totalmente compatible con las siguientes placas:

  • Arduino Uno(todas las revisiones)/Seeeduino(V4&V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
precaución

Los pines I2C predeterminados del Grove Base Shield son D70/D71, pero el Wire I2C predeterminado de Arduino DUE está definido como D20/D21, por lo que cuando uses ambos juntos, no podrás usar los pines I2C de la placa de expansión correctamente si usas la definición Wire, necesitas usar Wire1.

Descripción General del Hardware

pir

  • 1-Puertos Analógicos: incluye 4 puertos analógicos, A0, A1, A2 y A3.
  • 2-Puertos Digitales: incluye 7 puertos digitales, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8.
  • 3-Puerto UART: 1 puerto UART.
  • 4-Puertos I2C: 4 puertos I2C.
  • 5-Interruptor de Alimentación: cuando uses Arduino UNO con Base Shield v2, por favor gira el interruptor a la posición 5v; Mientras uses Seeeduino Arch con Base Shield v2, por favor gira el interruptor a 3.3v.
  • 6-Botón de Reset: reinicia la placa arduino.
  • 7-LED PWR:El LED Verde se enciende cuando se alimenta.
  • 8-P1, P2:por favor solda las almohadillas P1 y P2, si usas Base Shield v2 con Seeeduino V3.
  • Dimensión: 2.1 * 2.7 pulgadas

Primeros Pasos

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:

Seeeduino V4.2

Base Shield

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

  • Paso 2. Conecta Grove - Buzzer al puerto D3 del Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Button al puerto D2 del Base Shield.
  • Paso 4. Conecta el Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 5. Conecta el Seeeduino a la PC a través de un cable USB.

pir

Software

  • Paso 1. Copia el código de abajo al IDE de Arduino y súbelo al Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • Paso 2. Presiona el botón y escucharemos el zumbador.

FAQ

Por favor haz clic aquí para ver todas las preguntas frecuentes del Base Shield V2.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Smart Plant IoT: Riego automático de la planta y seguimiento de la salud de la planta a través de Helium y Microsoft Azure IoT.

Kit de Monitoreo Ambiental Alimentado por Energía Solar: Un kit de código abierto alimentado por energía solar para monitorear la calidad del aire, nivel de sonido, humedad y temperatura.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...