Saltar al contenido principal

Kit de batería 3.7V 520mAh

El kit de batería-3.7V 520mAh contiene dos elementos: una batería de iones de litio de 520mAh y un detector de energía de batería para medir la energía restante en una batería de iones de litio.

La batería de iones de litio es muy delgada, ligera y rentable. Proporciona un voltaje de salida de 3.7 V (nominal). También puedes cargarla con un cargador especializado que tenga una corriente de entrada máxima de 520 mA y un voltaje de entrada máximo de 4.2V. Esta batería viene con un conector JST 1.0 pre-conectado que es práctico para conectar y desconectar. También tiene protección contra sobrecorriente incorporada para proteger contra cortocircuitos de salida. Sin embargo, por favor ten precaución y no abuses de la batería en el uso. Nunca la cargues o uses sin supervisión.

El detector de energía de batería puede detectar el rango de voltaje de entrada de 3–4.2 voltios. Hay tres conectores JST (JST 1.0, JST 2.0 y JST 2.0) y dos pads de soldadura de batería que se adaptarán a aquellas baterías con un conector diferente. Cuando conectes una batería a este detector de energía de batería, los cuatro LEDs a bordo indicarán la energía restante en porcentaje (0–25%, 26–50%, 51–75%, 76–100%). Otro LED se encenderá si conectas el conector de la batería de manera incorrecta.

Nota que solo hay una batería confiable para ser probada al mismo tiempo.

Nota que dañará este detector de energía de batería si el voltaje de entrada está por encima de 9 voltios.

Nota que nunca uses la batería cuando se esté cargando.

Seguimiento de Versiones

Versión del productoFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
Kit de batería-3.7V 520 mAh(primera versión)Mayo 2016SoportadoNinguna

Características

Para la batería

  • Conector JST 1.0 pre-conectado

  • Protección contra cortocircuitos para el circuito de salida

  • Rentable

Para el detector de energía de batería

  • Indicación visual de la energía restante de una batería

  • Diferentes conectores JST para diferentes conectores de batería

Especificaciones

Para la batería

ElementoValor
Capacidad520 mAh
Voltaje de salida nominal (DC)3.7 voltios
ConectorJST 1.0
Corriente máxima de carga520 mA
ProtecciónProtección contra cortocircuitos para el circuito de salida
Peso11 g
Dimensiones50(ancho)×2.5(alto)×41(profundidad) mm

Para el detector de energía de batería

ElementoValor
Voltaje de entrada3 – 4.2V
Corriente de operación15 mA
Manera de indicaciónCuatro LEDs(lo detallaremos más adelante)
ConectoresTres conectores para diferentes conectores de batería y dos pads de soldadura de batería(lo detallaremos más adelante)
Dimensiones30(ancho)×25(profundidad) mm
CN1185Hoja de datos
Peso3.2 g
NotasSolo conecte una sola batería a este módulo; El voltaje de entrada a este módulo debe ser menor a 9 voltios, o eso dañará este módulo.

Plataforma soportada(solo para batería)

PlataformaSeeeduino/ArduinoRasberry PiBeagleboneLinkIt ONE
Estado de soporteSoportadoNo soportadoSoportado(solo con Grove Base Cape for Beaglebone)No soportado
NotasSi no se representa ningún número de versión para una plataforma específica, significa que este producto soporta todas las versiones dentro de esta plataforma.

Descripción del Hardware

Esta sección muestra descripciones para los componentes en el detector de energía de batería.

  • CN1185, un circuito de monitoreo de voltaje.

  • Pads de soldadura de batería, para soldar los cables de la batería.

El paquete incluye(partes principales)

|Nombre de las partes| Cantidad| |---| |Batería de iones de litio| 1 pieza| |Detector de energía de batería | 1 pieza|

Primeros Pasos

Conecte la batería y el detector de energía de batería como se muestra en la siguiente imagen. Puede ver que los LEDs se encienden indicando la energía real que queda.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...