Saltar al contenido principal

Introducción a BeagleBone®


Introducción

Las BeagleBone® son relativamente recién llegadas al mundo de los microcontroladores, pero el alto rendimiento y el menor consumo de energía las han convertido en una de las tres plataformas populares en el mundo del hardware abierto. Los Beagles significan gran funcionalidad en paquetes pequeños porque estas pequeñas PCs pueden usarse para todo tipo de aplicaciones con las que has estado experimentando... y pueden manejar muchas de las mismas tareas que tu PC de escritorio. Similar a Arduino y Raspberry Pi, las placas BeagleBone® son utilizadas por artistas, diseñadores y aficionados para realizar sus proyectos.

Las placas BeagleBone® son placas maravillosas, pero la gente en el planeta Seeed no está satisfecha con la BeagleBone® actual y quiere hacer algunas diferencias. Tal como hicimos con Seeeduino, hablamos con BeagleBone.org sobre nuestros pensamientos y finalmente obtuvimos la oportunidad de crear una placa completamente nueva junto con ellos, así es como creamos la propia BeagleBone® de Seeed Studio, la BeagleBone® Green (abreviada como BBG).

BeagleBone® Green se deriva de BeagleBone® Black (abreviada como BBB), si alguna vez conociste sobre BBB, sabrías que BBB es como la placa estrella en la familia beagleboard, hereda el tamaño pequeño de BeagleBone® y agrega muchas características buenas mientras que el precio es mucho menor. Cuando estábamos diseñando BBG, decidimos mantener casi todas las buenas características de BBB como el tamaño pequeño, interfaz abundante y fuerte expansibilidad, mientras que al mismo tiempo reemplazamos la interfaz HDMI con 2 conectores grove de Seeed, para hacerla compatible con la gran familia de sensores grove.

No mucho después de eso, lanzamos otra BeagleBone® llamada BeagleBone® Green Wireless (abreviada como BBGW), Además de los conectores grove, BBGW ha incluido una interfaz WiFi/Bluetooth flexible de alto rendimiento, lo que la convierte en la primera placa WiFi/Bluetooth de la familia BeagleBone®.

La Idea del Código Abierto

BeagleBone® abraza la filosofía de código abierto, permitiendo a los usuarios acceder, modificar y compartir tanto diseños de hardware como de software. Esta apertura fomenta la innovación, colaboración y transparencia, fomentando una comunidad donde el conocimiento y los recursos se intercambian libremente. Al utilizar principios de código abierto, BeagleBone® asegura que cualquiera pueda contribuir a su desarrollo y mejora, creando un rico ecosistema de proyectos, tutoriales y aplicaciones.

Diferencias de Especificaciones de la Serie

La serie BeagleBone® incluye varios modelos, cada uno con especificaciones únicas para satisfacer diferentes necesidades:

BeagleBone Black: El modelo más popular, con un procesador ARM Cortex-A8 de 1GHz, 512MB de RAM DDR3 y 4GB de almacenamiento flash eMMC. Ofrece opciones de conectividad extensas, incluyendo Ethernet, USB y HDMI.

BeagleBone Blue: Diseñada específicamente para robótica, incluye sensores IMU integrados, salidas de servomotor y gestión de batería, lo que la hace ideal para proyectos de vehículos autónomos.

BeagleBone Green: Una colaboración con Seeed Studio, este modelo es similar a la BeagleBone Black pero reemplaza el puerto HDMI con dos conectores Grove para una fácil integración de sensores.

Producto

BeagleBone® Blue

BeagleBone® Blue se basa en el diseño de hardware de código abierto extremadamente exitoso de BeagleBone® Black, una computadora de hardware abierto de alta expansión, enfocada en makers y con soporte comunitario, creada por la Fundación BeagleBoard.Org.




SeeedStudio BeagleBone® Green

Seeed Studio BeagleBone® Green es una plataforma de desarrollo de bajo costo, código abierto y con soporte comunitario para desarrolladores y aficionados. Es un esfuerzo conjunto de BeagleBoard.org y Seeed Studio. Se basa en el diseño clásico de hardware de código abierto de BeagleBone® Black y se desarrolló en esta versión diferenciada.




BeagleBone® Green Wireless

Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless ha incluido una interfaz WiFi/Bluetooth flexible de alto rendimiento y dos conectores Grove, facilitando la conexión a la gran familia de sensores Grove. El HDMI y Ethernet integrados se han eliminado para hacer espacio para estas características inalámbricas y conectores Grove.




SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway

El Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway incluye dos conectores Grove, facilitando la conexión a la gran familia de sensores Grove. El HDMI y Ethernet integrados se han eliminado para hacer espacio para estas características inalámbricas y conectores Grove.




Carcasa BeagleBone®

La carcasa acrílica se utiliza para BeagleBone®, como la carcasa de Raspberry PI B+. Está hecha de lámina acrílica. Fabricada mediante corte láser, fresado CNC y doblado en caliente. Casi todo hecho a mano, se ve muy compacta y hermosa. Solo 4 láminas en total, muy fácil de ensamblar. Es lo suficientemente resistente, no se rompe fácilmente como otras carcasas de 6 láminas acrílicas. En la caja esquinas redondeadas y bordes biselados. Te sentirás muy cómodo cuando la sostengas.




Placa de Extensión


Cape Base Grove para BeagleBone® v2Cape Puente de Motor v1.0Caja esqueleto para BeagleBone®
El cape proporciona 12 conectores Grove fáciles de usar para hacer plug-and-play con la gran familia de módulos Grove. Los conectores incluyen 2x UART, 2x ADC, 4x E/S Digital y 4x I2C que se conectan a los pines de tu placa BeagleBone®, ofreciendo casi todo lo que necesitas. El Cape Puente de Motor cuenta con control de motor bidireccional usando dos TB6612FNG integrados de doble puente H, por lo que puede controlar dos motores paso a paso o cuatro motores DC con escobillas con alimentación DC de 6 ~15V y aproximadamente 1A de corriente por motor. Esta carcasa está construida con aluminio de grado militar y acrílico resistente, ¡proporcionando la máxima protección contra daños físicos y corrosión! La caja esqueleto permite espacio libre para cualquier Arduino estándar, y las carcasas son apilables en las tres dimensiones, permitiendo posibilidades de expansión ilimitadas.

BeagleBone® Green HDMI CapeSeeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva
BeagleBone® Green HDMI Cape es un conector HDMI integrado general para expandir tu BeagleBone® a una rica variedad de periféricos como monitor de computadora, proyector de video, televisión digital o dispositivo de audio digital. Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva está diseñado para SeeedStudio Beagle bone® Green o Beagle bone Black con una LCD compacta de 5 pulgadas que es más pequeña que una de 7 pulgadas pero proporciona una resolución de 800x480 usando una capa de pantalla táctil resistiva de 4 cables para interacciones del usuario.

Kit con Cursos


Kit de Inicio Grove para BeagleBone® GreenBeagleBone Green y Kit de Inicio IoT Grove Impulsado por AWS
El Kit de Inicio Grove para BeagleBone® Green es un kit de nivel básico para principiantes, que puede ayudarte a explorar BBG y crear proyectos innovadores. Es la mejor opción para novatos para desarrollar algunos proyectos geniales y construir prototipos integrados en BBG. BeagleBone Green (BBG) es un esfuerzo conjunto de BeagleBoard.org y Seeed Studio. Está basado en el diseño de hardware de código abierto de BeagleBone Black y ha agregado dos conectores Grove. El kit contiene el nuevo BBG, 10 módulos Grove así como tutoriales paso a paso para conectarlos rápidamente.

Aplicación

Soluciones BeagleBone®

El BeagleBone® es una plataforma versátil capaz de ejecutar un sistema operativo Linux completo mientras mantiene capacidad en tiempo real. Diseñado pensando en el uso industrial, y con documentación diseñada para desarrolladores de nivel básico, el BeagleBone® tiene numerosas E/S y soporte de protocolos mientras es amigable para desarrolladores.

El BeagleBone® Green y BeagleBone® Green Wireless de Seeed son parte de la familia BeagleBone® y están listos para ser personalizados, fabricados y desplegados ahora.

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...