Saltar al contenido principal

Cómo arrancar un SO desde una unidad flash USB

Puedes arrancar un SO desde una unidad flash USB siguiendo los pasos a continuación. Aquí cambiamos el orden de arranque a Arranque USB > Arranque eMMC, lo que significa que si el arranque USB falla, arrancará desde eMMC.

precaución

Tendrás que usar Ubuntu o MacOS como PC anfitrión para este método.

  • Paso 1. Retira las 4 cubiertas de goma y abre la carcasa trasera del reTerminal desatornillando los 4 tornillos que están debajo

pir

  • Paso 2. Retira los 2 tornillos para desensamblar el disipador de calor y también los 4 tornillos restantes para separar toda la carcasa

pir

  • Paso 3. Voltea hacia abajo el interruptor de modo de arranque según el diagrama a continuación

pir

  • Paso 4. Abre una ventana de Terminal dentro del PC anfitrión después de conectar al reTerminal y escribe lo siguiente para actualizar la lista de paquetes
sudo apt update
  • Paso 5. Instala Git con el siguiente comando
sudo apt install git
  • Paso 6. Git podría producir un error si la fecha no está configurada correctamente. Escribe lo siguiente para corregir esto
sudo date MMDDhhmm

NOTA: Donde MM es el mes, DD es la fecha, y hh y mm son horas y minutos respectivamente.

  • Paso 7. Clona y entra al repositorio de la herramienta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Paso 8. Ingresa lo siguiente para instalar libusb
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
  • Paso 9. Construye e instala la herramienta usbboot
make
  • Paso 10. Abre el archivo de configuración del bootloader
sudo nano recovery/boot.conf
  • Paso 11. Cambia el campo BOOT_ORDER a lo siguiente
BOOT_ORDER=0xf15

Ten en cuenta que el valor predeterminado del reTerminal es diferente del recovery/boot.conf clonado. Los valores predeterminados para reTerminal son los siguientes. Por favor reescribe recovery/boot.conf según sea necesario.

[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=0
POWER_OFF_ON_HALT=1

# Try SD- > USB PCIe MSD -> USB 2.0 BCM XHCI -> Network -> Loop
BOOT_ORDER=0xf2541

# Set to 0 to prevent bootloader updates from USB/Network boot
# For remote units EEPROM hardware write protection should be used.
ENABLE_SELF_UPDATE=1

NOTA: Aquí si el arranque USB falla, cambia al arranque eMMC

  • Paso 12. Ejecuta lo siguiente para actualizar la imagen EEPROM
cd recovery
./update-pieeprom.sh

El archivo pieeprom.bin ahora está listo para ser flasheado al Compute Module 4

  • Paso 13. Navega de vuelta al directorio usbboot
cd ..
  • Paso 14. Ejecuta la herramienta usbboot para flashear la EEPROM del bootloader
sudo ./rpiboot -d recovery
  • Paso 15. Conecta el reTerminal al PC mediante cable USB Type-C

Ahora tomará unos segundos transferir los archivos necesarios al reTerminal.

  • Paso 16. Apaga el reTerminal, voltea el interruptor de modo de arranque de vuelta a la posición original y ensambla la carcasa del reTerminal

  • Paso 17. Conecta una unidad flash USB arrancable con un SO adecuado dentro, conéctala a uno de los puertos USB del reTerminal y enciende el reTerminal

Ahora verás el reTerminal arrancando desde la unidad USB conectada

Loading Comments...