Skip to main content

Breakout para LinkIt Smart 7688 v2.0

danger

Debido al cierre de MediaTek Labs, todos los enlaces relacionados se han vuelto inválidos. Si necesitas descargar archivos relevantes, por favor búscalos en el siguiente enlace: https://github.com/MediaTek-Labs.


Breakout para LinkIt Smart 7688 v2.0 es una placa de expansión integrada con puerto Grove para la placa de desarrollo LinkItTM Smart 7688. Esta placa breakout ayudará a los principiantes a comenzar rápidamente porque puede ahorrar mucho trabajo y hacer que la creación de prototipos sea más fácil a través de un cableado simplificado. Viene con puertos USB, Ethernet y Audio de 3.5mm y soporta buses serie como I2C, UART.

Seguimiento de Versiones

Revisión del productoFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
Versión 1.0Noviembre 2015SoportadoNinguna
Versión 2.0Abril 2016SoportadoConsultar Nuevas Características

Nuevas características:

  • Soporte para funcionalidad de grabación.
  • Para el conector de teléfono de 3.5 mm (conector de audio), soporta los protocolos OMTP y CTIA. Puedes usar cualquiera de los dos protocolos mediante un interruptor. Sobre cómo cambiar el protocolo, por favor desplázate hacia abajo en la página para leer Cómo cambiar el protocolo del conector de teléfono entre OMTP y CTIA

enter image description here

Características


  • La interfaz Grove facilita el cableado y permite expansiones con módulos Grove.
  • Host USB
  • Salida de audio
  • Puerto Ethernet
  • Costo-efectivo
  • Soporte para funcionalidad de grabación
  • Cambio entre OMTP y CTIA

Ideas de aplicación


  • Dispositivo IoT/Gateway.
  • Robótica
  • Dispositivos multimedia inteligentes
  • Enseñanza y aprendizaje

Especificación


Voltaje de entradaVoltaje de operación
5.0V(Con puerto de alimentación USB)3.3V
note

Los pines de depuración, pines Ethernet y pines host USB tipo-A se conectan con MT7688, otros pines se conectan con ATmega32U4.

Descripción General del Hardware


HardwareCantHardwareCantHardwareCant
Puerto de depuración1Puerto de auriculares1Pines auxiliares2
Puerto Ethernet1Pines para cambiar protocolo6Conector Grove3
USB tipo-A1Interfaz de controlador de altavoz estéreo1Puerto de auriculares1

Acerca de la interfaz Grove

Si alguna vez has usado los productos Grove de Seeed, te enamorarás de este tipo de módulos. Con este tipo de puertos, puedes despedirte de los cables puente y el trabajo de soldadura, y puedes crear aplicaciones más potentes con esos módulos funcionales.

Cómo cambiar el protocolo del conector de teléfono entre OMTP y CTIA

Si comparas V1.0 y V2.0, puedes notar que hay seis pines y dos tapas de puente en la esquina inferior derecha. Estos pines se usan para cambiar el protocolo del conector de teléfono. Cuando colocas el pequeño puente (ambos) en los cuatro pines de la izquierda, se usa el protocolo OMTP. Cuando colocas el pequeño puente (ambos) en los cuatro pines de la derecha (como muestra la figura anterior), se usa el protocolo CTIA. Como muestran las siguientes figuras: Breakout for LinkIt Smart 7688 v2.0 CTIA OMTP Switch Manner.JPG Ten en cuenta que para usar la funcionalidad de grabación, necesitas actualizar el firmware de la placa al firmware de Breakout for LinkIt Smart 7688 (versión v0.9.2 o superior).

note
  • Debido a que la velocidad de Escritura/Lectura de la memoria flash de la placa es limitada, te recomendamos usar un dispositivo de almacenamiento externo.

Comenzar


En este tutorial, vas a crear un reproductor MP3 simple con Breakout for LinkIt Smart 7688 V2.0.

Material requerido

Excepto Breakout for Linkit Smart 7688 V2.0, aquí están otros materiales que se necesitan para la aplicación. Antes de comenzar, por favor asegúrate de tener todo a mano, o puedes visitar el Bazaar de Seeed para obtenerlos.

LinkIt Smart 7688 × 1Cable USB (tipo A a micro tipo-B) × 2UARTBee × 1Cables puente × 3
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora

Para los siguientes 2, creo que seguramente los tienes.

  • Altavoz estéreo (con cable de audio de 3.5 mm) × 1
  • Memoria USB (con archivo de audio en formato MP3 dentro) × 1

Paso1: Consulta aquí para conectar tu LinkIt Smart 7688 a Internet.

note

Puedes conectar cables puente al puerto MT7688 UART2 en lugar de soldarlos al Pin 8, Pin 9 y Pin GND.

note

En casos raros, podrías no conectarte a Internet exitosamente, reinicia el SO embebido.

Paso2: Abre una consola con adaptador USB a Serial.

Paso3: Conecta todas las partes como sigue:

note

Esta es una figura de Breakout for LinkIt Smart 7688(v1.0).

Paso4: Ingresa a la carpeta de USB escribiendo cd /Media/USB-A1 en la consola.

Paso5: Reproduce música con la utilidad Madplay (instalada en OpenWRT) escribiendo madplay filename.mp3 en la consola.

Paso6: Ahora escucharás la música.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Proyecto

Smart Vendy Seguimiento de ventas de vendedores para gestionar eficazmente qué inventario necesita comprar para llenar las máquinas antes de que se agote el stock.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...