Saltar al contenido principal

SenseCAP S2110 Sensor Builder

SenseCAP S2110 Sensor Builder es una solución revolucionaria que permite la fusión de módulos de grado industrial y módulos de nivel maker. Es una herramienta de código abierto que tiene la capacidad de construir módulos funcionales RS485 con más de 500 módulos Grove.

Descripción general

Objeto pequeño, funcionalidad industrial

Tiene Seeed Studio XIAO RP2040 como procesador ARM Cortex M0+ de doble núcleo, y cuenta con un conector Grove y uno RS485, permitiendo a los desarrolladores conectarse con más de 500 sensores Grove y varios sensores MODBUS RS485 para desarrollar sensores MODBUS RS485 de grado industrial personalizados para diversas aplicaciones IoT.

Con LoRaWAN® adicional para la transmisión inalámbrica de datos de largo alcance

Para aplicaciones inalámbricas de largo alcance (LoRaWAN®), los desarrolladores pueden conectarlo fácilmente con un SenseCAP LoRaWAN Data Logger para transferir los datos a SenseCAP Cloud, lo que solo requiere una configuración BLE simple de 5 minutos en la aplicación SenseCAP Mate. Los resultados de datos claros y análisis adicionales se pueden obtener fácilmente desde SenseCAP Dashboard y la aplicación SenseCAP Mate. También se admiten plataformas IoT como Helium, TTN, LORIOT, etc.

Características

  • Construye fácilmente sensores de grado industrial Modbus RS485: Con código fuente de código abierto y carcasa IP66, convierte fácilmente más de 500 sensores Grove existentes a sensores de grado industrial Modbus RS485. 6 de los sensores ambientales Grove más populares ya son completamente compatibles con firmware nativo, con más por venir
  • Compatible con SenseCAP Data Logger y plataformas IoT: Convierte a un sensor SenseCAP LoRaWAN® con SenseCAP Data Logger y aprovecha la configuración rápida y fácil en solo 5 minutos con la aplicación SenseCAP Mate
  • Admite registradores de datos de terceros y plataformas IoT: Además de SenseCAP Data Logger, los desarrolladores pueden conectarse a otros registradores de datos que admiten el protocolo Modbus RS485 y plataformas IoT de terceros
  • Carcasa exterior de grado industrial lista para implementar: Carcasa exterior con clasificación impermeable IP66 con ventana y orificio de ventilación impermeable reservado para sensores de luz y gas, también viene con un panel de montaje personalizado, adecuado para instalación en poste y pared
  • Impulsado por Seeed Studio XIAO RP2040: Aprovecha el potente procesador ARM M0+ de doble núcleo Seeed Studio XIAO RP2040 y los vastos recursos de código abierto para personalizar tu propio sensor. Carga fácilmente código a través del puerto USB-C

El producto viene con una carcasa de grado industrial IP66 y también las almohadillas de montaje y el conjunto de tornillos, lo que te permite implementar el sensor al aire libre de manera fácil y segura.

Comenzando con el Builder de diferentes maneras

Siendo una solución revolucionaria que permite la fusión de módulos de grado industrial y módulos de nivel maker. Hay múltiples formas de habilitar el Builder.

Habilitar el Builder para construir Sensores LoRaWAN con SenseCAP Data Logger

Puedes construir un sensor LoRaWAN personalizado, rentable y de grado industrial usando sensores Grove, para conectar a SenseCAP Cloud con SenseCAP Data Logger, habilitando transmisión de datos inalámbrica de largo alcance.

Agregar más Sensores Grove LoRaWAN de nivel industrial

Estamos buscando más módulos Grove para agregar al Builder. ¡Y nos honra si puedes unirte a nosotros! Revisa la información a continuación y contribuye con tus trabajos (Esto está bajo el Seeed Studio Contributor Program)!

Desarrollar con placa XIAO RP2040 usando RS485

Dado que está alimentado por Seeed Studio XIAO RP2040 y hay un conector Grove a bordo. Puedes usarlo directamente como un dispositivo de desarrollo normal. Junto con conectividad RS485, puedes agregar más sensores habilitados para RS485 a XIAO y expandir las ideas de tu proyecto.

Flasheo del Firmware de Fábrica

Ahora repasaremos los pasos para flashear firmware en el SenseCAP S2110 Sensor Builder. Aquí flashearemos el firmware de fábrica inicial, descarga el último firmware uf2 antes de comenzar.

  • Paso 1: Desatornilla los cuatro tornillos en la tapa del SenseCAP S2110 Sensor Builder para abrir la tapa y desatornilla el conector PG (con una moneda)
  • Paso 2: Si ya has hecho la conexión entre el SenseCAP S2110 Sensor Builder y el Data Logger con los 4 cables, se recomienda quitar el cable rojo que se conecta al pin de 5V del SenseCAP S2110 Sensor Builder
  • Paso 3: Conecta un extremo de un cable USB Type-C al SenseCAP S2110 Sensor Builder. Mientras mantienes presionado el botón B, conecta el otro extremo del cable USB a la PC para entrar en modo de almacenamiento masivo.
  • Paso 4: Si el disco RPI-RP2 se muestra en la PC y el LED de alimentación en el XIAO está encendido, la conexión está completa.
  • Paso 5: Copia el archivo de firmware sensorBuilder.ino.uf2 en el disco RPI-RP2.

El disco RPI-RP2 desaparecerá una vez que el flasheo del firmware esté completo.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...