Saltar al contenido principal

Desarrollar en Microsoft Azure IoT Central

Agregar una Regla para Enviar un Correo Electrónico

Las reglas en IoT Central sirven como una herramienta de respuesta personalizable que se activa con eventos monitoreados activamente desde dispositivos conectados. Por ejemplo, en esta demostración, podemos configurar IoT Central para enviar un correo electrónico cuando el nivel de intensidad de luz esté por debajo de 50.

  • PASO 1: Haz clic en Rules desde el menú de navegación izquierdo en Azure IoT Central.

  • PASO 2: Haz clic en +New o Create a rule

  • PASO 3: Ingresa un nombre para la regla

  • PASO 4: Bajo Device template, selecciona Seeed Wio Terminal

pir

  • PASO 5: Bajo Conditions, activa time aggregation y selecciona una time window de tu elección. Aquí la configuraremos como 5 minutes

Nota: Cada xx minutos, la regla evalúa una vez los últimos xx minutos de datos

  • PASO 6: Bajo Telemetry, selecciona la telemetría de tu elección. Aquí la configuraremos como Light intensity

  • PASO 7: Bajo Aggregation, selecciona Average. Esto tomará el valor promedio durante la time window configurada anteriormente

  • PASO 8: Bajo Operator, selecciona una condición de tu elección. Aquí usaremos la condición is less than

  • PASO 9: Bajo Value, escribe un valor. Aquí escribiremos 50

pir

  • PASO 10: Bajo Actions, haz clic en Email

  • PASO 11: Escribe un Display name, To address y Note para el correo electrónico

pir

Nota: Ten en cuenta que la dirección de correo electrónico aquí debe agregarse a esta Aplicación de Azure IoT Central y también haber iniciado sesión al menos una vez.

  • Navega a Administration > Users, haz clic en Assign user, completa el Email, asigna un Role y haz clic en Save

pir

  • PASO 12: Haz clic en Done

  • PASO 13: Finalmente, haz clic en Save

Ahora hemos creado exitosamente una regla para enviar un correo electrónico

Controlar Hardware desde Microsoft Azure IoT Central

No solo puedes ver los datos de telemetría en Azure IoT Central, sino también usarlo para controlar hardware. En esta demostración, podremos controlar el zumbador integrado en el Wio Terminal y especificar una duración de tiempo en la cual el zumbador sonará

  • PASO 1: Haz clic en la pestaña Command

  • PASO 2: Ingresa un valor dentro de la columna bajo Duration

Nota: los valores están en unidades de milisegundos. ej: 1000 = 1000ms = 1s

  • PASO 3: Cuando hagas clic en Run, podrás escuchar un sonido de pitido del zumbador durante la duración de tiempo especificada arriba

pir

¿Cómo Agregar Otros Sensores?

Puedes agregar cualquier sensor al Wio Terminal y enviar datos de telemetría desde el sensor conectado a Azure IoT Central. ¡Conectaremos un Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11) al Wio Terminal y enviaremos datos de temperatura y humedad a Azure IoT Central para visualizarlos en paneles!

Configuración de Microsoft Visual Studio Code

Descargar, Instalar y Configurar Visual Studio Code

Si queremos agregar más sensores al Wio Terminal para enviar datos de telemetría a Azure IoT Central, no podemos usar fácilmente el archivo .uf2 como lo hicimos antes. Porque los códigos ya están compilados dentro de ese archivo .uf2. Entonces, si queremos agregar más códigos a la demostración, necesitamos usar un IDE llamado Microsoft Visual Studio Code, agregar los códigos necesarios y finalmente subirlos al Wio Terminal.

Así que ahora, procedamos a instalar Microsoft Visual Studio Code en la computadora

  • PASO 1: Visita code.visualstudio.com y haz clic en Download

Nota: Elige el instalador según tu sistema operativo

  • PASO 2: Sigue el asistente de instalación y completa la instalación

  • PASO 3: Abre Visual Studio Code

  • PASO 4: Haz clic en Extensions desde el menú de navegación izquierdo y escribe platformIO en el cuadro de búsqueda

pir

  • PASO 5: Haz clic en install

pir

Código para la Demostración en Visual Studio Code

  • PASO 1: Visita este enlace para encontrar las versiones disponibles dentro del repositorio SeeedJP/wioterminal-aziot-example

  • PASO 2: Navega a la Última versión y bajo Assets, haz clic en Source code (zip). Esto descargará el código fuente como un archivo .zip

  • PASO 3: Extrae el archivo .zip

  • PASO 4: Regresa a Visual Studio Code y navega a File > Open Folder...

  • PASO 5: Elige la carpeta que extrajimos antes y haz clic en Select Folder

  • PASO 6: Navega a wioterminal-aziot-example-0.10 > include > config.h desde el menú de navegación izquierdo

  • PASO 7: Una vez que config.h esté abierto, busca "dtmi:seeedkk:wioterminal:wioterminal_aziot_example;5" y cámbialo a "dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5"

Nota: dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5 es el Model ID

  • PASO 8: Navega a wioterminal-aziot-example-0.10 > seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json desde el menú de navegación izquierdo

  • PASO 9: Una vez que seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json esté abierto, busca "dtmi:seeedkk:wioterminal:wioterminal_aziot_example;5" y cámbialo a "dtmi:local:wioterminal_aziot_example;5" también

Nota: seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json es el modelo DTDL que hemos mencionado antes

Actualmente el modelo está definido para datos de aceleración, intensidad de luz y conteo de botones. Procederemos a agregar temperatura y humedad a este modelo DTDL.

  • PASO 10: Agrega los siguientes códigos debajo de "contents": [:
  "contents": [
{
"@type": [
"Telemetry",
"Temperature"
],
"name": "temp",
"unit": "degreeCelsius",
"displayName": {
"en": "Temperature (C)",
"ja": "温度"
},
"schema": "integer"
},
{
"@type": "Telemetry",
"name": "humi",
"displayName": {
"en": "Humidity (%RH)",
"ja": "湿度"
},
"schema": "integer"
},

Nota: Aquí, name es lo que usaremos para identificar datos de telemetría específicos más adelante en los códigos, unit es la unidad correspondiente a los datos, displayName es el nombre que se muestra en Azure IoT Central ("en" para inglés/ "ja" para japonés) y schema es el tipo de datos

lib_deps = 
https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor

Nota: Esta es la biblioteca para Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)

  • PASO 13: Navega a wioterminal-aziot-example-0.10 > src > main.cpp desde el menú de navegación izquierdo

  • PASO 14: Una vez que main.cpp esté abierto, añade la biblioteca DHT11 después de la línea #include "CliMode.h"

#include "CliMode.h"
#include "DHT.h"
  • PASO 15: Añade las definiciones del DHT11 y las inicializaciones después de la línea LIS3DHTR AccelSensor;
LIS3DHTR<TwoWire> AccelSensor;

#define DHTPIN 0 //Define signal pin of DHT sensor
// #define DHTPIN PIN_WIRE_SCL //Use I2C port as Digital Port */
#define DHTTYPE DHT11 //Define DHT sensor type
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Initializing DHT sensor

Nota: El sensor DHT11 puede conectarse a ambos puertos Grove en el Wio Terminal. Si se usa el Puerto Digital, el pin puede definirse como 0 y si se usa el puerto I2C, el pin puede definirse como PIN_WIRE_SCL. El diagrama del puerto se mostrará más adelante en este documento

  • PASO 16: Añade los siguientes códigos bajo la función SendTelemetry() para analizar el archivo json junto con los datos de telemetría
static az_result SendTelemetry()
{
float accelX;
float accelY;
float accelZ;
AccelSensor.getAcceleration(&accelX, &accelY, &accelZ);

int light;
light = analogRead(WIO_LIGHT) * 100 / 1023;

int temp; //assign variable to store temperature
int humi; //assign variable to store humidity
temp = dht.readTemperature(); //read temperature
humi = dht.readHumidity(); //read humidity

char telemetry_topic[128];
if (az_result_failed(az_iot_hub_client_telemetry_get_publish_topic(&HubClient, NULL, telemetry_topic, sizeof(telemetry_topic), NULL)))
{
Log("Failed az_iot_hub_client_telemetry_get_publish_topic" DLM);
return AZ_ERROR_NOT_SUPPORTED;
}

az_json_writer json_builder;
char telemetry_payload[200];
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_init(&json_builder, AZ_SPAN_FROM_BUFFER(telemetry_payload), NULL));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_begin_object(&json_builder));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_property_name(&json_builder, AZ_SPAN_LITERAL_FROM_STR("temp")));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_int32(&json_builder, temp));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_property_name(&json_builder, AZ_SPAN_LITERAL_FROM_STR("humi")));
AZ_RETURN_IF_FAILED(az_json_writer_append_int32(&json_builder, humi));
  • PASO 17: Añade los siguientes códigos después de la línea ntp.begin, para iniciar el sensor DHT11
dht.begin(); //start DHT sensor

Ahora hemos completado todos los códigos para esta demostración.

  • PASO 18: Haz clic en el icono de PlatformIO desde el menú de navegación izquierdo y haz clic en Build

pir

Si ves el siguiente mensaje, has compilado exitosamente el código:

================================== [SUCCESS] Took 30.56 seconds ==================================

Configuración de Microsoft Azure IoT Central

Ahora necesitamos crear una plantilla de dispositivo personalizada para que los datos del Wio Terminal puedan visualizarse en el Panel de Control de Azure IoT Central

Creando una Nueva Plantilla de Dispositivo

  • PASO 1: Visita Azure IoT Central y haz clic en Device templates desde el menú de navegación izquierdo

  • PASO 2: Haz clic en + New, haz clic en IoT device y haz clic en Next:Customize

  • PASO 3: Escribe un nombre dentro del cuadro Device template name y haz clic en Next:Review

  • PASO 4: Haz clic en Create

Importando un Modelo de Dispositivo Personalizado

  • PASO 1: Haz clic en Import a model

  • PASO 2: Navega a la carpeta wioterminal-aziot-example-0.10 que usamos antes, encuentra el archivo seeedkk-wioterminal-wioterminal_aziot_example.json y haz clic en él

  • PASO 3: Haz clic en Open

  • PASO 4: Haz clic en Views desde el menú izquierdo y haz clic en Generate default views

  • PASO 5: Haz clic en Generate default dashboard view(s)

  • PASO 6: Navega a Overview desde el menú izquierdo y personaliza el panel de control según tu preferencia.

Nota: Hemos mencionado previamente en este documento, cómo personalizar el panel de control

  • PASO 7: Sigue la siguiente configuración
Nombre del MosaicoTamaño del MosaicoVisualización del Mosaico
Light Intensity2 x 2Line chart
Light Intensity1 x 1Last Known Value
Temperature (C), Humidity (%RH)2 x 2Line chart
Temperature (C)1 x 1Last Known Value
Humidity (%RH)1 x 1Last Known Value
Left button1 x 1KPI
Middle button1 x 1KPI
Right button1 x 1KPI

pir

  • PASO 8: Haz clic en Save y Publish

Configuración del Wio Terminal

Configuración del Hardware

  • Conecta el Grove - Temperature and Humidity Sensor (DHT11) al Grove Digital Port en el Wio Terminal

pir

Configuración del Software

Subir Código al Wio Terminal

Ahora necesitamos subir el código al Wio Terminal para enviar los datos de telemetría a Azure IoT Central

  • PASO 1: Regresa a VS Code, haz clic en el icono de PlatformIO y haz clic en Upload

pir

Configuración de Wi-Fi y Azure IoT

A continuación, pasemos a configurar la conexión Wi-Fi y Azure IoT tal como lo hicimos antes

  • PASO 1: Mantén presionados los 3 botones y ENCIENDE el Wio Terminal para entrar al modo de configuración

pir

  • PASO 2: Abre una aplicación de consola serial como PUTTY

  • PASO 3: Escribe el Puerto COM serial correcto, establece 9600 como la velocidad de baudios e ingresa al Wio Terminal

pir

  • PASO 4: Presiona ENTER en el teclado y escribe help en la terminal serial para ver el uso de la configuración

Nota: Ahora no necesitamos ingresar el SSID y contraseña de WiFi porque ya están guardados de la configuración anterior

  • PASO 5: Establece la información de conexión de Azure IoT visitando la aplicación creada previamente en Azure IoT Central

  • PASO 6: Navega a Administration > Device Connection desde el menú de navegación izquierdo, y copia el ID scope en el bloc de notas

  • PASO 7: Haz clic en SAS-IoT-Devices y copia la primary key en el bloc de notas

  • PASO 8: Visita la terminal serial abierta previamente y escribe set_az_iotc tu_ID_scope tu_primary_key tu_nombre_de_dispositivo

Nota: Asegúrate de agregar un solo espacio entre cada campo y puedes decidir un nombre de dispositivo de tu elección.

  • PASO 9: Reinicia el Wio Terminal deslizando el interruptor hacia abajo alejándolo de la posición ON y liberándolo

pir

Ahora podrás ver la pantalla LCD del Wio Terminal mostrando que se está conectando a Wi-Fi y luego a Azure IoT Hub. Después de eso, mostrará los datos de telemetría siendo enviados a Azure IoT Central.

Visualizar en Azure IoT Central

Regresa a Azure IoT Central y desde el menú de navegación izquierdo, haz clic en Devices, haz clic en tu Device name

pir

¡Ahora podrás visualizar todos los datos del sensor del Wio Terminal en el Dashboard de Microsoft Azure IoT Central!

Loading Comments...