Saltar al contenido principal

EdgeBox RPi 200 arranque desde medios externos

Edgebox-RPI-200

Las series EdgeBox-RPi-200 son controladores de computación de borde industrial todo-en-uno basados en Raspberry Pi, que combinan múltiples propósitos industriales. Diseñados como hardware industrial robusto y de alta escalabilidad, montados con recursos de E/S abundantes y respaldados por el gran ecosistema de software industrial de Raspberry Pi, es una opción ideal para automatización inteligente y soluciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

:::tipAntes de Proceder: Dado que hemos actualizado la EEPROM del Raspberry Pi Compute Module 4 desde el lote lanzado después del 30/03/2023, el orden de arranque ha cambiado a NVME > USB-MSD > BCM-USB-MSD > SD CARD/eMMC > NETWORK > RESTART, para más información por favor visite la página Actualizar EEPROM para Compute Module 4.

Si ha comprado el Edgebox-RPI-200 antes del 30/03/2023, y desea seguir la guía para actualizar EEPROM o para Flashear el Sistema Operativo en Edgebox-RPI-200, necesitará obtener una placa de desarrollo mínima que contenga la función para seleccionar el modo de arranque para Raspberry Pi CM4, donde la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet NICs es perfecta para esto.

Por lo tanto, esta Guía solo se aplica al EdgeBox-RPi-200 lanzado después del 30/03/2023, donde puede localizar esta información desde el número S/N de la etiqueta del producto el número resaltado en la imagen a continuación 2312 indica que 23 es el año de producción 2023 y 12 es la semana de producción 12 de 2023.

pir

:::

Prerrequisitos

  • 1 x Computadora host PC (Ubuntu OS)
  • 1 x EdgeBox-RPI-200
  • 1x Dispositivo de Almacenamiento:
    • Opción 1: 1 x Unidad de almacenamiento USB (16Gb o superior)
    • Opción 2: 1 x Unidad M.2 NVMe
peligro

Los siguientes pasos borrarán su Dispositivo de Almacenamiento, así que por favor tenga cuidado con el Dispositivo de Almacenamiento que está tratando de usar y asegúrese de que pueda ser formateado.

Configure su dispositivo de arranque

Configure un Dispositivo USB de Arranque con el OS predeterminado de fábrica EdgeBox-RPI-200

nota

Hemos respaldado la imagen del OS original y lanzado el archivo en Sourceforge, puede visitar esta página para recuperar el archivo de imagen.

Por favor siga los pasos aquí sobre cómo configurar un Dispositivo de OS Raspbian de Arranque, usando el Imager oficial de Raspberry Pi

Arranque desde USB

Antes de conectar la alimentación al EdgeBox-RPI-200, debe insertar el Dispositivo de Almacenamiento USB que ha preparado desde los pasos anteriores.

Luego conecte la alimentación y espere a que el dispositivo arranque.

Ahora su EdgeBox-RPI-200 debería haber arrancado desde el Almacenamiento USB.

Verificar el medio de arranque

Puede verificar desde qué medio ha arrancado EdgeBox-RPI-200 usando el comando lsblk.

Debería obtener una salida como se muestra a continuación:

pi@raspberrypi:~ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 7.2G 0 disk
|-sda1 8:1 1 256M 0 part /boot
`-sda2 8:2 1 7G 0 part /
mmcblk0 179:0 0 14.6G 0 disk
|-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part
`-mmcblk0p2 179:2 0 14.3G 0 part
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk
nota

Si ves la salida como la siguiente, lo cual probablemente ocurre en el primer arranque:

pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 7.2G 0 disk
|-sda1 8:1 1 256M 0 part /boot
`-sda2 8:2 1 4.6G 0 part
mmcblk0 179:0 0 14.6G 0 disk
|-mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part
`-mmcblk0p2 179:2 0 14.3G 0 part /
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk

Necesitarás cambiar el root= en el /boot/cmdline.txt para que apunte al dispositivo de almacenamiento correcto para montar el directorio raíz como root=/dev/sda2, por lo que tu /boot/cmdline.txt debería verse así:

console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline 
fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles

Luego reinicia.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...