Saltar al contenido principal

EdgeBox RPi 200 con Módulo LoRaWAN®

Edgebox-RPI-200

La serie EdgeBox-RPi-200 son controladores de computación de borde industrial todo-en-uno basados en Raspberry Pi, que combinan múltiples propósitos industriales. Diseñados como hardware industrial robusto y de alta escalabilidad, montados con recursos de E/S abundantes y respaldados por el gran ecosistema de software industrial de Raspberry Pi, es una opción ideal para automatización inteligente y soluciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Módulo LoRaWAN WM1302

LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®. La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.

nota

Recientemente hemos lanzado la Serie Wio-E5 basada en el módulo Wio-E5. Haz clic aquí para conocer los nuevos miembros de la familia LoRa-E5 desde el Módulo Wio-E5 módulo Grove, placas de desarrollo mini hasta Kit de Desarrollo. Para aprender más sobre crear un Nodo Final LoRaWAN® con el Paquete MCU STM32Cube para la serie STM32WL (SDK), para unirse y enviar datos a la Red LoRaWAN®, lee más en las páginas wiki para placas de desarrollo mini y Kit de Desarrollo.

El módulo WM1302 es una nueva generación de módulo de gateway LoRaWAN® con factor de forma mini-PCIe. Basado en el chip LoRaWAN® de banda base Semtech® SX1302, WM1302 desbloquea el mayor potencial de capacidad de transmisión inalámbrica de largo alcance para productos de gateway. Presenta mayor sensibilidad, menor consumo de energía y menor temperatura de operación que los chips LoRa® anteriores SX1301 y SX1308.

El módulo de gateway LoRaWAN® WM1302 tiene versiones SPI y USB en las bandas de frecuencia US915 y EU868, permitiéndote tener una amplia gama de opciones de planes de frecuencia LoRaWAN® para elegir incluyendo EU868, US915, AS923, AS920, AU915, KR920, e IN865.

El módulo WM1302 está certificado CE, FCC y Telec, lo que ayuda a simplificar el proceso de desarrollo y certificación de los dispositivos de gateway LoRaWAN®.

WM1302 está diseñado para aplicaciones M2M e IoT y puede ser ampliamente aplicado en escenarios compatibles con gateway LPWAN. Sería una opción perfecta para reducir significativamente las dificultades técnicas y el consumo de tiempo al desarrollar dispositivos de gateway LoRa®, incluyendo gateway LoRaWAN®, hotspots, etc.

Instalación de hardware

Paso 1: Desmonte el Edgebox-RPI-200

Paso 2: Coloque el Módulo LoRaWAN® en la ranura mini-PCIe

Paso 3: Por favor, vuelva a ensamblar el Edgebox-RPI-200 y luego aplique energía

Paso 4: Por favor, siga los pasos a continuación según la versión de su módulo:

nota

Los siguientes pasos requieren acceso directo al SO del Edgebox-RPI-200, así que por favor elija un método para conectarse como usar ssh o usar pantalla, ratón y teclado con la APP Terminal, según su preferencia.

pir

En la APP Terminal o su herramienta de línea de comandos preferida

Paso 5. escriba sudo raspi-config en la línea de comandos para abrir la Herramienta de Configuración de Software de Raspberry Pi:

  • Seleccione Opciones de Interfaz
  • Seleccione I2C, luego seleccione para habilitarlo
  • Seleccione Puerto Serie, luego seleccione No para "¿Le gustaría un shell de inicio de sesión..." y seleccione para "¿Le gustaría el hardware del puerto serie..."

Después de esto, por favor reinicie la Raspberry Pi para asegurarse de que estas configuraciones funcionen.

Paso 6. Descargue el código del WM1302 y compílelo.

cd ~/
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
cd sx1302_hal
sudo make

Paso 7. Copiar el script reset_lgw.sh

cp ~/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh ~/sx1302_hal/packet_forwarder/

Paso 8. reemplaza el puerto USB del Módulo LoraWAN® en el archivo de configuración global_conf.json.sx1250.US915.USB:

Paso 8-1. Primero para obtener el puerto USB específico, por favor sigue los pasos a continuación:

lsusb

En mi caso nuestro WM1302 está usando el STMicroelectronics Virtual COM Port así que podemos obtener el id del producto 5740

Paso 8-2.

Luego obtén el dispositivo usb con el número de ID del Producto 5740, En este caso obtenemos el número de puerto USB 1-1.3:

sudo dmesg | grep 5740

Entonces podríamos obtener el puerto del dispositivo de la siguiente manera:

sudo dmesg | grep 1-1.3

así que en mi caso el dispositivo USB es ttyACM0

Así que modifiquemos el dispositivo USB en la configuración global_conf.json.sx1250.US915.USB con el comando sed sed -i 's/cadena_buscar/cadena_reemplazo/g' nombre_archivo, así que por favor sigue el patrón como sed -i 's/ttyACM0/el_resultado_de_arriba' global_conf.json.sx1250.frecuencia_de_tu_módulo.USB, ten en cuenta que por favor reemplaza el_resultado_de_arriba y frecuencia_de_tu_módulo para tu propia aplicación:

por ejemplo en mi caso:

sed -i 's/ttyACM0/ttyACM0/g'  global_conf.json.sx1250.US915.USB

Paso 9. Iniciar el Módulo LoraWAN®

Luego ejecuta el siguiente código para iniciar el Módulo LoraWAN® según la versión de frecuencia de operación de tu WM1302.

USB version
$ cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
$ ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915.USB

Por favor, elige tu servidor de red Lora® preferido y usa el EUI ID como se muestra en la imagen anterior para configurar las conexiones.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...