Skip to main content

GPRS Shield V3.0

Esta es la versión 3.0 del GPRS Shield. ¡Conecta tu Arduino a la red de telefonía celular GSM/GPRS con el shield GPRS! Ahora puedes usar tu Arduino/Seeeduino u otras placas principales para marcar un número de teléfono o enviar un mensaje de texto a tu amigo mediante comandos AT fáciles de usar. El GPRS Shield cuenta con un módulo GSM/GPRS SIM900 de cuatro bandas y bajo consumo de energía, así como una antena PCB compacta. Mientras tanto, se han realizado mejoras en las interfaces y el circuito básico para hacerlo más conciso y confiable. Y tienes dos opciones para comunicar el shield GPRS con la placa principal: UART o SoftwareSerial.

Versión


RevisiónDescripcionesLanzamiento
v0.9bLanzamiento público inicial (beta)3 Mar, 2011
v1.2Agregado puerto de software para encender/apagar el SIM902 Dic, 2011
v1.4Rediseño del circuito de fuente de alimentación, nueva disposición del PCB30 Ago, 2012
v2.0Soporte de cuatro bandas y rediseño de la antena PCB3 Feb, 2013
v3.0Cambio del socket de arduino al estándar más reciente de Arduino Uno20 Mar, 2015

¿Cuál es la diferencia entre V3.0 y la versión anterior?

  • Cambiar el socket arduino al último estándar Arduino Uno. Excepto esto, todas las características son iguales a la versión anterior.

Precauciones


  • Asegúrate de que tu tarjeta SIM esté activada.
  • GPRS Shield no viene con precauciones ESD. Ten especial cuidado al manipularlo en clima seco.

Descripción General del Hardware


Por favor enlaza a la documentación de GPRS Shield V2.0 para especificaciones y guía de aplicación.

Preguntas Frecuentes

P1: ¿Cómo modificar el código para leonardo?

R1: Aquí está el código.

#include <SoftwareSerial.h>

unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count = 0; // counter for buffer array

void setup()
{
Serial1.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
}

void loop()
{
if (Serial1.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
{
while (Serial1.available()) // reading data into char array
{
buffer[count++] = Serial1.read(); // writing data into array
if (count == 64)
break;
}

for ( int j=0;j<count;j++)
{
Serial.write(buffer[j]);
}
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
}
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
Serial1.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
}

void clearBufferArray() // function to clear buffer array
{
for (int i=0; i < count; i++)
{
buffer[i] = NULL;
} // clear all index of array with command NULL
}

P2: ¿Cómo actualizar el firmware del SIM900?

P2: Por favor descarga el firmware "SIM_900_AGPS_instructions" del módulo de Recursos en la wiki, si tienes algún problema de software o hardware. Y esta última versión puede soportar HTTPS, etc. Para más información por favor consulta la introducción incluida.

P3: ¿Qué hay sobre el RTC del shield GPRS?

P3: La especificación del SIM900 dice que tiene un respaldo RTC, pero no lo hemos usado hasta ahora. Tal vez puedas consultar el manual y hacer una demostración tú mismo o lo haremos en el futuro.

P4: No puedo enviar o recibir ningún SMS con este shield GPRS.

R4: Por favor sigue las siguientes instrucciones.

  • Por favor asegúrate de que la tarjeta SIM esté bien insertada
  • Verifica la tarjeta en el teléfono para ver si funciona.
  • Intenta subir el código de prueba de nuestra wiki y envía comandos AT para ver si hay buenas respuestas.
  • Intenta cambiar el "#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size" en "libraries\SoftwareSerial\SoftwareSeriall.h" a "#define_SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size

P5: Dos formas alternativas para ayudar a despertar el shield GPRS

R5: Aquí están las 2 formas.

  • Poner el pin DTR en bajo: El puerto serie estará activo después de que DTR se ponga en bajo por 20ms
  • La alarma RTC expira

P6: ¿Qué tipo de tarjetas SIM funcionan con el Shield GPRS?

R6: El SIM900 usado en el Shield GPRS soporta bandas GSM de 850/900/1800/1900MHz.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...