Saltar al contenido principal

Comenzar con Wio Tracker 1110

En este tutorial, guiaremos a los usuarios para configurar rápidamente la placa de desarrollo Wio Tracker 1110 a través del firmware de fábrica, conectarla a la nube SenseCAP y verificar los datos.

pir

Vincular la placa de desarrollo

Descarga la aplicación SenseCAP Mate.

pir

Nota

Por favor selecciona la versión Global al registrarte.

Haz clic en + -> Add Device.

Luego escanea el código QR en la etiqueta de la placa.

pir

Nombra tu dispositivo y selecciona el Device Group(opcional), luego haz clic en Bind to account.

pir

Configurar la frecuencia y conectar al gateway

Regresa a la página Device, entonces verás que la placa de desarrollo ha sido vinculada.

pir

Haz clic en Configuration Now.

pir

Haz clic en Ready, go to the next step, que es entrar a la búsqueda de dispositivos.

Nota

El dispositivo necesita estar encendido primero.

pir

Busca el dispositivo mediante Scan, y cuando encuentres un elemento en la lista con el mismo código S/N que tu propio dispositivo, haz clic para entrar.

pir

Ve a la página Setting, elige la plataforma ya sea como SenseCAP for the Things Network o SenseCAP for Helium.

Nota

También puedes elegir otras, pero en ese caso, no podrás usar la plataforma SenseCAP.

pir

Plataforma

Plataforma

Descripción

SenseCAP for The Things NetworkPlataforma predeterminada. Debe usarse con SenseCAP Gateway. SenseCAP construye un servidor TTN propietario que permite que los sensores se usen listos para usar cuando se emparejan con un gateway SenseCAP.
SenseCAP Outdoor Gateway
SenseCAP Indoor Gateway
SenseCAP for HeliumCuando hay cobertura de la red Helium, los datos pueden subirse vía Helium. Los dispositivos funcionan en una consola privada de Helium de SenseCAP. Los usuarios no necesitan crear dispositivos en la consola de Helium, listos para usar con la aplicación SenseCAP Mate y Portal.
Cobertura Helium
HeliumConectar dispositivo a tu consola pública de Helium
The Things NetworkConectar dispositivo a tu servidor TTN(TTS)
Other PlatformOtro Servidor de Red LoRaWAN

Elige el Plan de Frecuencia.

pir

Ingresa el Intervalo de Subida de Posición (en minutos) y el Intervalo de Subida de Sensor (en minutos).

ParámetrosDescripción
Intervalo de Subida de Posición (minutos)Subida programada de información de ubicación.
Por defecto 5 minutos.
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el consumo de energía.
Intervalo de Subida de Sensor (minutos)Subida programada de datos del sensor.
Por defecto 5 minutos.
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el consumo de energía.

pir

Una vez que toda la información en Configuración se alinee con tus requisitos, puedes hacer clic en Enviar para transmitirla al Tracker Wio 1110.

pir

Ve a la página Medir, haz clic en Medir, entonces obtendrás los valores del sensor.

pir

Verificar los datos

Enciende la placa de desarrollo, y por favor asegúrate de tener cobertura de red cerca, cuando la placa de desarrollo se conecte exitosamente a la red, mostrará en línea en la página Dispositivo.

pir

Si tu área sufre de señal deficiente, simplemente instala una puerta de enlace LoRaWAN - es tan simple como configurar un router Wi-Fi. La belleza de LoRa radica en su flexibilidad y facilidad de expansión de red. Esta solución confiable también es rentable. Por ejemplo, el SenseCAP M2 Indoor LoRaWAN Gateway, ¡puede extender tu cobertura hasta 10km!

pir

tip

Por favor coloca tu placa de desarrollo junto a la ventana o en un lugar sin obstrucciones, para que haya una mejor señal GPS, y entonces la placa pueda obtener exitosamente los datos de ubicación.

Puedes verificar la ubicación y los datos del sensor en la APP SenseCAP Mate o en el Portal SenseCAP.

APP SenseCAP Mate

pir

Portal SenseCAP

Si has creado una cuenta a través de la APP, puedes iniciar sesión directamente. Navega a la página de tu dispositivo, haz clic en Datos para verificar.

pir

pir

Cómo subir datos inmediatamente

1、Cuando la placa de desarrollo es agitada, causando vibraciones, activa el sensor acelerómetro de tres ejes para recopilar y subir datos inmediatamente.

pir

Puedes ver la información en el monitor serie.

pir

La interfaz de la app SenseCAP Mate mostrará paquetes de datos cuando el dispositivo sea agitado.

pir

2、Presiona el BOTÓN una vez, y el dispositivo inmediatamente recopilará y subirá datos.

pir

Puedes ver la información en el monitor serie.

pir

La interfaz de la app SenseCAP Mate mostrará señales SOS y paquetes de datos.

pir

Agregar Sensor Grove (opcional)

Además de los sensores integrados, las posibilidades son infinitas con la placa de desarrollo Wio tracker 1110. En el firmware de fábrica, los siguientes sensores Grove también están permitidos para acceder a esta placa y ser reconocidos automáticamente.

Módulos Grove

Sensor

Consigue Uno Ahora

Sensor

Consigue Uno Ahora

Sensor de Sonido-Basado en amplificador LM358
Sensor Barómetro de Alta Precisión-DPS310
Sensor de Calidad del Aire(SGP41)
Sensor de Luz Solar-SI1151
Sensor de Distancia Ultrasónico

Conecta el sensor Grove al puerto Grove correspondiente en la placa de desarrollo Wio Tracker.

También puedes usar un Grove-I2C Hub para conectar múltiples sensores I2C a la placa.

pir

Flashear Firmware

Haz doble clic en el botón Reset, debería aparecer un controlador WM1110_BOOT en tu PC.

pir

Arrastra el archivo .uf2 al controlador. La descarga se ejecutará automáticamente, luego el controlador se desconectará.

API de SenseCAP

La API de SenseCAP es para que los usuarios gestionen dispositivos IoT y datos. Incluye 3 tipos de métodos de API: protocolo HTTP, protocolo MQTT, y protocolo Websocket.

  • Con la API HTTP, los usuarios pueden gestionar dispositivos LoRa, para obtener datos en bruto o datos históricos.
  • Con la API MQTT, los usuarios pueden suscribirse a los datos de medición en tiempo real del sensor a través del protocolo MQTT.
  • Con la API Websocket, los usuarios pueden obtener datos de medición en tiempo real de sensores a través del protocolo Websocket.

Por favor consulta la Guía del Usuario de la API para más detalles.

pir

Loading Comments...