Saltar al contenido principal

Comenzar con Arduino

Comenzar con Arduino IDE

Descarga de Arduino IDE

Para cada placa compatible con Arduino, es posible que necesites Arduino IDE para cargar el código, verificar si la placa funciona correctamente y habilitar cada aplicación.

Cómo instalar una librería de Arduino

Hemos proporcionado un tutorial sobre cómo instalar una librería de Arduino. Debes tener en cuenta que casi todas nuestras librerías están almacenadas en Github. Proporcionaremos librerías de Arduino cuando un producto necesite una librería, como CAN-BUS Shield V2. Pero para algunos otros productos simples, no hay necesidad de escribir una librería como Grove - Button.

Cómo cargar código

Aquí tenemos otro tutorial para cargar el código:

Placas Seeeduino

Cómo agregar placas Seeed a Arduino IDE

Cómo instalar el controlador para Seeeduino

Más tutoriales paso a paso

Tutoriales básicos

Uso de puertos:

La guía para la selección de diferentes sensores

La guía para elegir cables Grove

Tutoriales más avanzados

Arduino Cores

  • Propósito: Los cores de Arduino permiten al IDE de Arduino comunicarse con diferentes tipos de microcontroladores. Adaptan los comandos estándar de Arduino a las especificidades del hardware subyacente.
  • Ejemplos: Existen diferentes cores para microcontroladores como RP2040, ESP32, ESP8266, y otros más tradicionales como AVR y SAMD. Algunos cores son mantenidos por la comunidad, asegurando soporte y actualizaciones para una amplia gama de dispositivos.

Placas compatibles con Arduino

La Serie Seeed Studio XIAO consta de 7 versiones para satisfacer las diversas necesidades de makers, diseñadores de productos, y educadores. Si eres un maker, puedes aprovechar sus ricos recursos comunitarios para obtener inspiración y conocimiento para tus propios proyectos. La Serie XIAO ofrece a los educadores un curso integral de introducción y wikis detallados para aprender rápidamente cómo usar XIAO para sus proyectos. Si eres un diseñador de productos, el Manual de Usuario XIAO SoM cubre todo desde la Selección de Módulos hasta la Producción en Masa.


El Wio Terminal es un microcontrolador basado en SAMD51 con Conectividad Inalámbrica alimentado por Realtek RTL8720DN que es compatible con Arduino y MicroPython. Actualmente, la conectividad inalámbrica solo es compatible con Arduino. Funciona a 120MHz (Boost hasta 200MHz), 4MB de Flash Externa y 192KB de RAM. Soporta tanto Bluetooth como Wi-Fi proporcionando la base para proyectos IoT.



SenseCAP Indicator es una pantalla táctil de 4 pulgadas impulsada por ESP32 y RP2040 dual-MCU y soporta comunicación Wi-Fi/BLE/LoRa®. Es una plataforma de desarrollo IoT poderosa y completamente de código abierto para desarrolladores. El servicio ODM Fusion integral también está disponible para personalización y escalado rápido.

Más

Más en Seeed Studio Bazaar.

Arduino Shield (placas de extensión)

Kit con Cursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...