Saltar al contenido principal

Primeros Pasos con el Sensor Meteorológico LoRaWAN 8-en-1 SenseCAP S2120

Pre-Instalación

Diagrama

Instalar el Pluviómetro

Instale el embudo del pluviómetro y gírelo en sentido horario para bloquear el embudo a la estación meteorológica.

Modo de Suministro de Energía

Las estaciones meteorológicas no contienen baterías, por lo que se requieren baterías adicionales.

El sensor es alimentado por una combinación de paneles solares y baterías. Cuando los paneles solares están funcionando, el dispositivo es alimentado por los paneles solares; Cuando la energía solar es baja, es alimentado por baterías.

Diferentes tipos de baterías afectan el rango de temperatura de funcionamiento del sensor. Además, el número diferente de baterías determina la vida útil de la batería del sensor.

Opción 1: Instalar la batería con una caja incorporada

  • Paso 1: Desatornille la puerta de la batería en la parte inferior de la estación meteorológica.
  • Paso 2: Inserte las 3 baterías AA según la polaridad +/- indicada. Luego cierre la puerta de la batería. Apriete el tornillo de la puerta de la batería. Una vez completada la instalación, el indicador LED rojo en la parte inferior de la estación meteorológica estará parpadeando.

Opción 2: Instalar la batería con una caja externa

  • Paso 1: Deslice el interruptor de bloqueo de la caja de baterías a la posición de desbloqueo. Empuje para abrir la puerta de la caja de baterías según la dirección de la flecha.
  • Paso 2: Inserte las 6 baterías AA según la polaridad +/- indicada. Y luego coloque y bloquee la puerta de la caja de baterías.
  • Paso 3: Desatornille la puerta de la batería en la parte inferior de la estación meteorológica.
  • Paso 4: Inserte la batería ficticia en el compartimento de la batería, asegúrese de que la marca "OUTSIDE" esté orientada hacia afuera y la polaridad +/- esté en la orientación correcta.

Paso 5: Reemplace la puerta de la batería que viene junto con la caja de batería externa, luego apriete el tornillo de la puerta de la batería. Una vez completada la instalación, el indicador LED rojo en la parte inferior de la estación meteorológica estará parpadeando.

Nota

Si la batería ficticia no está instalada en la orientación correcta, la conexión de alimentación de la batería fallará y el indicador LED no parpadeará.

  • Paso 6: Usa las bridas para montar la caja de la batería en el poste de montaje.

Estado del Indicador

En la parte inferior de la estación meteorológica se encuentran los botones e indicadores:

Puedes consultar el indicador LED del Sensor para conocer su estado de funcionamiento. Por favor, consulta las explicaciones de estado en la tabla a continuación:

Nota

Después de instalar la batería por primera vez, debes conectar el Bluetooth y configurar la frecuencia para unirte a la red LoRaWAN y funcionar normalmente. Si la frecuencia no está configurada, el LED rojo permanece encendido de forma constante.

Conectar a la App SenseCAP Mate

Paso 1: Descargar la App

Como herramienta, la App SenseCAP Mate se utiliza para configurar parámetros LoRa, establecer intervalos, vincular dispositivos a tu cuenta y verificar información básica del dispositivo.

Paso 2: Crear una Nueva Cuenta

SenseCAP Mate admite configuración de dispositivos y gestión remota. Para usar la plataforma SenseCAP Portal y otras funciones, por favor registra una cuenta.

SenseCAP Mate admite funcionalidad sin conexión, y puedes optar por no tener una cuenta si solo usas el sensor de configuración. Simplemente haz clic en Omitir.

Por favor selecciona Global en Ubicación del Servidor.

También puedes crear una cuenta a través del Portal SenseCAP: http://sensecap.seeed.cc

Nota

Si no puedes encontrar el correo electrónico, puede que haya sido identificado automáticamente como "spam" y puesto en la "papelera".

Paso 3: Conectar el Sensor a la App

Después de instalar la batería, el LED rojo permanecerá encendido de forma constante. También, activa el Bluetooth.

Por favor selecciona "S2120 Weather Station". Por favor haz clic en el botón "Setup" para activar el Bluetooth y haz clic en "Scan" para comenzar a escanear el Bluetooth del sensor.

Ingresa la contraseña de emparejamiento. La contraseña predeterminada es 000000.

Selecciona el Sensor por ID BT (el ID BT está en la etiqueta inferior del sensor). Luego, la información básica del sensor se mostrará después de ingresar.

Paso 4: Configurar parámetros a través de la App

  • Seleccionar la Plataforma

Las estaciones meteorológicas S2120 están fabricadas para admitir un plan de frecuencia universal de 863MHz~928MHz en un solo SKU. Es decir, cada dispositivo individual puede admitir 7 planes de frecuencia.

  • Seleccionar la Frecuencia
Nota

Diferentes países y servidores de red LoRaWAN usan diferentes planes de frecuencia.

  • Para la red Helium, por favor consulta:

https://docs.helium.com/lorawan-on-helium/frequency-plans

  • Para The Things Network, por favor consulta:

https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequency-plans/

  • Cuando se usa la plataforma SenseCAP, el EUI, APP EUI y APP Key son fijos y son los mismos que la etiqueta del sensor.
  • Cuando el sensor se selecciona para ser usado con una plataforma pública como Helium o TTN, el EUI no cambiará, y el sensor generará un nuevo App EUI y App Key fijos para el acceso a la red.
  • Configurar el Intervalo

El modo de funcionamiento del dispositivo: despertar el dispositivo cada intervalo y recopilar valores de medición y subirlos a través de LoRa. Por ejemplo, el dispositivo recopila y sube datos cada 60 minutos por defecto.

  • Configurar el EUI y la Clave

El dispositivo utiliza OTAA para unirse a la red LoRaWAN por defecto. Por lo tanto, puede configurar el EUI del dispositivo y el App EUI.

  • Configurar la Política de Paquetes

La estrategia de paquetes de enlace ascendente del sensor tiene tres modos.

  • Configurar el Tipo de Activación

El sensor soporta dos modos de acceso a la red, OTAA por defecto.

Cuando se utiliza el modo ABP, necesita configurar la siguiente información:

Nota

La fábrica por defecto tiene un valor fijo.

  • Restaurar la Configuración de Fábrica

Al seleccionar la plataforma SenseCAP, debe usar el EUI/App EUI/App Key fijo. Por lo tanto, necesita restaurar la configuración de fábrica antes de cambiar de vuelta a la plataforma SenseCAP desde otras plataformas.

Cuando cometemos un error o queremos restablecer todo, podemos hacer clic en el botón. El dispositivo será restaurado a la configuración predeterminada de fábrica.

Conectar al Portal SenseCAP

La función principal del Portal SenseCAP es gestionar dispositivos SenseCAP y almacenar datos. Está construido en Azure, un servicio en la nube seguro y confiable de Microsoft. Puede solicitar una cuenta y vincular todos los dispositivos a esta cuenta. SenseCAP proporciona el portal web y API. El portal web incluye Panel de Control, Gestión de Dispositivos, Gestión de Datos y Gestión de Claves de Acceso, mientras que la API está abierta a los usuarios para desarrollo adicional.

Panel de Control: Incluye Resumen de Dispositivos, Anuncios, Datos de Escena y Gráfico de Datos, etc. Gestión de Dispositivos: Gestionar dispositivos SenseCAP.

Gestión de Datos: Gestionar datos, incluyendo sección de Tabla de Datos y Gráficos, proporcionando métodos para buscar datos.

Sistema de Subcuentas: Registrar subcuentas con diferentes permisos.

Gestión de Claves de Acceso: Gestionar Claves de Acceso (para acceder al servicio API), incluyendo Creación de Claves, Actualización de Claves y Verificación de Claves.

Consulte la Guía de Inicio Rápido para más detalles.

Instrucciones de API

La API de SenseCAP es para que los usuarios gestionen dispositivos IoT y datos. Incluye 3 tipos de métodos API: protocolo HTTP, protocolo MQTT, y protocolo Websocket.

  • Con la API HTTP, los usuarios pueden gestionar dispositivos LoRa, para obtener datos en bruto o datos históricos.

  • Con la API MQTT, los usuarios pueden suscribirse a los datos de medición en tiempo real del sensor a través del protocolo MQTT.

  • Con la API Websocket, los usuarios pueden obtener datos de medición en tiempo real de sensores a través del protocolo Websocket.

Por favor consulte este enlace para la Guía del Usuario de API

Conectar a la Red Helium

Por favor, consulte el manual para conectar sensores a la consola pública de Helium:

Conectar a la Red Helium

Decodificador S2120 para Helium

Conectar a The Things Network

  • Por favor, consulte este manual:

Conectar a TTN

  • Por favor, consulte el enlace para usar la plataforma TTN:

Sitio web de The Things Network

Inicio de sesión de The Things Industries

Inicio Rápido de TTN

Decodificador S2120 para TTN

Instalación del Dispositivo

Paso 1: Seleccionar una Ubicación de Instalación Apropiada

Antes de instalar la estación meteorológica, por favor considere lo siguiente:

**(1)**El pluviómetro debe limpiarse cada pocos meses.

**(2)**Evite el calor radiante reflejado de cualquier edificio y estructura adyacente. Idealmente, la estación meteorológica debe instalarse a 1.5m (5') de cualquier edificio, estructura, suelo o azotea.

**(3)**Elija un área de espacio abierto bajo luz solar directa sin ninguna obstrucción de lluvia, viento y luz solar.

**(4)**El rango de transmisión entre la estación meteorológica y la puerta de enlace podría alcanzar una distancia de 2~10 km en línea de vista, siempre que no haya obstáculos interferentes entre ellos o cerca, como árboles, torres o líneas de alto voltaje. Verifique la calidad de la señal de recepción para asegurar una buena recepción.

**(5)**Los electrodomésticos como refrigeradores, iluminación y reguladores de intensidad pueden causar interferencia electromagnética (EMI), mientras que la interferencia de radiofrecuencia (RFI) de dispositivos que operan en el mismo rango de frecuencia puede causar señal intermitente. Elija una ubicación al menos a 1-2 metros (3-5 pies) de distancia de estas fuentes de interferencia para asegurar la mejor recepción.

Paso 2: Instalación de la Estación Meteorológica

**(1)**Ajustar el panel solar

El ángulo de inclinación del panel solar puede ajustarse verticalmente desde 0° hasta las posiciones de 15°, 30°, 45° y 60° dependiendo del área donde viva. Para una salida de energía óptima durante todo el año, por favor configure el ángulo de inclinación que esté más cerca de su latitud.

Los sensores instalados en el Hemisferio Sur deben tener sus paneles solares orientados hacia el Norte.

(2) Retire la película protectora del panel solar y afloje el tornillo ligeramente hasta que los engranajes del lado opuesto se separen de la posición de bloqueo.

(3) Ajuste el ángulo vertical del panel solar (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) según la latitud de su ubicación y empuje el engranaje y apriete el tornillo hasta que los engranajes estén firmemente bloqueados.

Paso 3: Instalar el Poste de Montaje

(1) Fije el poste de plástico a su poste fijo con la base de montaje, abrazadera, arandelas, tornillos y tuercas. Siguiendo las secuencias a continuación: Inserte el poste de plástico en el agujero del soporte de montaje, y luego asegúrelo con el tornillo y la tuerca.

Aplique 2 almohadillas de goma en la abrazadera de montaje.

Fije el soporte de montaje y la abrazadera juntos a un poste fijo con 4 tornillos largos y tuercas.

(2) Aplique 2 almohadillas de goma en los lados internos de la base de montaje y sujete la estación meteorológica, y fíjelas juntas sin apretar.

(3) Coloque la estación meteorológica sobre el poste de montaje y alinéela hacia la dirección Norte antes de apretar los tornillos.

Nota

Cualquier objeto metálico puede atraer rayos, incluyendo el poste de montaje. Nunca instale una estación meteorológica en días tormentosos. Si desea instalar una estación meteorológica en una casa o edificio, consulte a un ingeniero eléctrico licenciado para asegurar una conexión a tierra adecuada. El impacto directo de un rayo en un poste metálico puede dañar o destruir su hogar.

Instalar el sensor en una ubicación alta puede resultar en lesiones personales o muerte. Realice tantas inspecciones y operaciones iniciales como sea posible en el suelo y en edificios o casas. Solo instale la estación meteorológica en días claros y secos.

Paso 4: Alineación de Dirección

Instale la estación meteorológica en una ubicación abierta sin obstrucciones arriba y alrededor del sensor para una medición precisa de lluvia y viento.

Localice el marcador Norte (N) en la parte superior de la estación meteorológica y alinee el marcador para que apunte al Norte en la instalación final usando una brújula o GPS. Apriete el soporte de montaje alrededor de un poste de 30 a 40 mm de diámetro (no incluido) usando los dos tornillos y tuercas proporcionados.

Use el nivel de burbuja en la estación meteorológica para asegurarse de que el sensor esté completamente nivelado para una medición adecuada de lluvia, UV e intensidad de luz.

Recomendación para la mejor comunicación inalámbrica

La comunicación inalámbrica efectiva es susceptible a la interferencia de ruido en el ambiente, y la distancia y barreras entre el transmisor del sensor y la puerta de enlace.

  • Dirección de instalación. Al instalar el equipo, además de la dirección del viento, también se necesita considerar la dirección de la transmisión inalámbrica. En la dirección mostrada, apuntando hacia la puerta de enlace obtendrá una mejor señal.
  • Distancia. La pérdida de trayectoria ocurre naturalmente con la distancia. Este dispositivo está clasificado para 10km por línea de vista (en un ambiente libre de interferencias y sin barreras). Sin embargo, típicamente obtendrá 1~3km máximo en una instalación de la vida real, que incluye pasar a través de barreras.

  • Barreras. Las señales de radio son bloqueadas por barreras metálicas como el revestimiento de aluminio. Por favor alinee la estación meteorológica y la puerta de enlace para obtener una línea de vista clara a través de la ventana si tiene revestimiento metálico.

La tabla a continuación muestra un nivel típico de reducción en la fuerza de la señal cada vez que la señal pasa a través de estos materiales de construcción (reducción de señal RF para referencia):

Solución de Problemas

Mantenimiento de la Estación Meteorológica

Los sensores no pueden unirse a la red LoRa, ¿qué hacer?

  1. Verifique la configuración de frecuencia de la puerta de enlace. Asegúrese de que la puerta de enlace y los sensores tengan la misma frecuencia de enlace ascendente y descendente.

  2. Verifique el registro en tiempo real y haga clic en el botón de configuración del sensor para ver si hay paquetes de datos del sensor. Si hay paquetes, verifique si la puerta de enlace está enviando paquetes de enlace descendente.

  3. Si los canales y otras configuraciones son correctas y los registros de la puerta de enlace no tienen paquetes, por favor contacte al soporte técnico.

Predicción de Vida de la Batería

La tabla de consumo de energía es solo para referencia. La vida de la batería depende de varios factores, como la banda de frecuencia, la distancia de la puerta de enlace y la temperatura ambiente.

Predicción de Vida de la Batería

Loading Comments...