Saltar al contenido principal

Grove - Relé SPDT de 2 Canales

El Grove - Relé SPDT de 2 Canales tiene dos interruptores de polo simple - doble tiro (SPDT). Solo requiere señales de bajo voltaje y baja corriente para controlar esos interruptores. Específicamente, puedes usar 5V DC para controlar máx. 250V AC o 110V DC.

Lo mejor es que puedes controlar los dos canales por separado. Por ejemplo, controlado por SIG1, puedes conectar el COM1 a NC1 o N01 como desees. Es tan conveniente y confiable que puede aplicarse a productos masivos o proyectos que necesiten conmutar dispositivos de alto voltaje/alta corriente.

Características

  • Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas
  • Carga de alto voltaje
  • Bajo consumo de energía
  • Larga duración

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de operación5V
Corriente Nominal de Bobina89.3mA
Carga Certificación TUV10A 250VAC/ 10A 30VDC
Carga Certificación UL10A 125VAC/ 10A 28VDC
Voltaje Máximo Permitido250VAC/110VDC
Consumo de Energíaaprox. 0.45W
Resistencia de Contacto100mΩ Máx.
Resistencia de Aislamiento100MΩ Mín. (500VDC)
Conmutación Máx. ON/OFF30 operaciones/min
Temperatura Ambiente-40°C a +85°C
Humedad de Operación45% a 85%RH
Material de ContactoAgCdO
Interfaz de entradaDigital SIG1/SIG2
Puerto de SalidaTerminal de Tornillo Hembra DIP de 3 Pines-Verde

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Máquinas de oficina
  • Receptor de TV con control remoto
  • Pantalla de monitor
  • Equipos de audio para aplicaciones de alta corriente de arranque

Descripción General del Hardware

Mapa de Pines

Esquemático

K1 es el módulo de relé, hay una bobina entre el pin1 y el pin3 de K1. Por defecto, el COM1 se conectará a NC1. Si el pin3 de K1 se conecta a tierra, entonces esta bobina estará 'cerrada', por lo que el COM1 se conectará a NO1.

Para abrir esta bobina, se requieren aproximadamente 90mA, sin embargo, normalmente el pin GPIO de Arduino solo puede proporcionar 20mA (40mA máximo). Por lo tanto, usamos un transistor NPN S9013 que puede proporcionar 500mA.

El SIG1 es llevado a bajo por la resistencia R2 de 10k, si no hay señal, la 'Compuerta' de Q1 será 0v, y Q1 está apagado, por lo que el K1 estará 'abierto'. Si SIG1 se convierte en 5v, entonces el Q1 se encenderá. El Pin3 de k1 se conectará al GND del sistema, para el K1 habrá 5V entre el pin3 y el pin1, por lo que la bobina estará 'cerrada', y el COM1 se conectará a NO1

tip

El D3 es un diodo de retorno (diodo de contraflujo). Un diodo de retorno es un diodo conectado a través de un inductor usado para eliminar el retorno, que es el pico de voltaje repentino visto a través de una carga inductiva cuando su corriente de suministro se reduce o interrumpe repentinamente. Se usa en circuitos en los que las cargas inductivas son controladas por interruptores, y en fuentes de alimentación conmutadas e inversores.

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Relé SPDT de 2 CanalesGrove-LED x2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor, conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor, usa el cable USB con 4 cables en su interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta el pin SIG del Grove-LED al puerto COM del Grove - 2-Channel SPDT Relay. Conecta el pin GND del Grove-LED al GND del Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el puerto NO del Grove - 2-Channel SPDT Relay al 5V del Base Shield. Conecta el puerto NC del Grove - 2-Channel SPDT Relay al GND del Base Shield.

tip

Paso 1. y Paso 2. Conecta el GND del Grove LED al GND del sistema y el SIG al puerto COM del Relay. Si el COM se conecta a NO(5v), el LED se encenderá, y si el COM se conecta a NC(0V), el LED se apagará. Usamos dos LEDs en este wiki, por favor asegúrate de que LED1 sea para el Switch1, y el LED2 para el Switch2.

  • Paso 3. Conecta el Grove - 2-Channel SPDT Relay al puerto D7 del Base Shield.

  • Paso 4. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 5. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Abre el IDE de Arduino y crea un nuevo archivo, luego copia el siguiente código en el nuevo archivo.
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 7;
uint8_t channel2 = 8;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.
tip

Verás los LEDs integrados encenderse y apagarse alternativamente, igual que los dos Grove - LEDs.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Proyecto

Este es el Video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...