Saltar al contenido principal

Grove - Relé de Estado Sólido de 2 Canales

En lugar de usar bobinas, los relés de estado sólido empaquetados (SSR) utilizan dispositivos semiconductores de potencia como tiristores y transistores, que proporcionan una velocidad de conmutación mucho más rápida que los relés mecánicos. El Grove - Relé de Estado Sólido de 2 Canales está basado en el módulo de alta calidad G3MC202P, que te permite usar 5VDC para controlar MAX. 240VAC. Este módulo tiene dos canales, puedes controlarlos por separado. Con la ayuda de la interfaz Grove, se vuelve muy conveniente usar el SSR con tu arduino.

Según diferentes escenarios de aplicación, hemos preparado una serie de relés de estado sólido para ti.

Grove - Relé de Estado Sólido V2

Grove - Relé de Estado Sólido de 2 Canales

Grove - Relé de Estado Sólido de 4 Canales

Grove - Relé de Estado Sólido de 8 Canales

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Relé de Estado Sólido de 2 CanalesInicialAgo 2018

Características

  • Ventajas sobre los relés mecánicos:

    • Los relés de estado sólido tienen velocidades de conmutación rápidas comparados con los relés mecánicos, y no tienen contactos físicos que se desgasten
    • Operación totalmente silenciosa
    • La ausencia de contactos físicos significa que no hay chispas, lo que permite su uso en ambientes explosivos, donde es crítico que no se generen chispas durante la conmutación
    • Mayor vida útil, incluso si se activa muchas veces, ya que no hay partes móviles que se desgasten ni contactos que se deterioren o acumulen carbón
    • SSR compacto, de perfil delgado y construcción monobloque con un marco de terminales todo en uno que incorpora una PCB, terminales y disipador de calor, que es mucho más pequeño que los relés mecánicos, y puede integrar más canales
  • Desventajas:

    • Cuando está cerrado, mayor resistencia (generando calor), y mayor ruido eléctrico
    • Cuando está abierto, menor resistencia, y corriente de fuga inversa
    • Solo funciona para carga AC

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de entrada de operación4~6V
Voltaje de Entrada Nominal5V
Voltaje de Carga Nominal100 a 240 VAC 50/60 Hz
Rango de Voltaje de Carga75 a 264 VAC 50/60 Hz
Corriente de carga0.1 a 2 A por interruptor
Corriente de fuga1.5 mA máx. (a 200 VAC)
Resistencia de Aislamiento1,000 MΩ mín. (a 500 VDC)
Tiempo de Operación1/2 del ciclo de la fuente de alimentación de carga +1 ms máx.
Tiempo de Liberación1/2 del ciclo de la fuente de alimentación de carga + 1 ms máx.
Temperatura de Almacenamiento-30°C a 100°C (sin formación de hielo o condensación)
Temperatura de Operación-30°C a 80°C (sin formación de hielo o condensación)
Humedad de Operación45% a 85%RH
Interfaz de EntradaDigital
Puerto de SalidaDos DIP Hembra Azul de 2 pines
Cruce por Cerocompatible
CertificaciónUL / CSA
TamañoL: 40mm W: 40mm H: 23mm
Peso16.0g
Tamaño del paqueteL: 115mm W: 65mm H: 50mm
Peso bruto138g
nota

Puedes prestar atención a la Corriente de fuga, 1.5mA es lo suficientemente fuerte para alimentar un LED de baja potencia, por lo que cuando el relé está apagado, el LED aún puede emitir una luz tenue.

Aplicaciones

  • Operaciones que requieren conmutación de baja latencia, por ejemplo, control de luces de escenario
  • Dispositivos que requieren alta estabilidad, por ejemplo, dispositivos médicos, señales de tráfico
  • Situaciones que requieren a prueba de explosiones, anticorrosión, a prueba de humedad, por ejemplo, industrias del carbón y química.

Descripción del Hardware

Mapa de Pines

Esquemático

K1 es el módulo de relé. Cuando se aplica un voltaje de 5V entre INT+ e INT-, el relé se encenderá. Entonces LOAD1 se conectará a LOAD2. Usamos un transistor NPN Q2(BC817-40) para controlar el voltaje entre INT+ e INT-.

CTR1 es la señal de control del Arduino u otra placa. Es bajada por la resistencia de 10k R7, si no hay señal, la 'Compuerta'(puerto 1) de Q2 será 0v, y Q2 se apaga, de modo que K1 se apagará. Si CTR1 se convierte en 5v, entonces Q2 se encenderá. INT- de k1 se conectará al GND del sistema, para K1 habrá 5V entre INT+ e INT-, por lo que K1 se encenderá, y LOAD1 se conectará a LOAD2.

nota

En esta sección solo te mostramos parte del esquemático, para el documento completo por favor consulta los Recursos

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 2-Channel Solid State Relay
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

3 Necesitas preparar dos ventiladores por ti mismo.

  • Paso 1. Conecta el Grove - 2-Channel Solid State Relay al puerto D2 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Corta un cable, un extremo se conecta a LOAD1 del switch1, y el otro extremo se conecta a LOAD2 del switch1.

  • Paso 3. Corta otro cable, un extremo se conecta a LOAD1 del switch2, y el otro extremo se conecta a LOAD2 del switch2.

  • Paso 4. Conecta el LOAD1 del switch1 a la alimentación, y conecta el LOAD2 del switch1 al Fan1

  • Paso 5. Conecta el LOAD1 del switch2 a la alimentación, y conecta el LOAD2 del switch2 al Fan2

  • Paso 6. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 7. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable Micro-USB.

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Getting Started with Arduino antes de comenzar.

  • Paso 1. Abre el IDE de Arduino y crea un nuevo archivo, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 2;
uint8_t channel2 = 3;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.
tip

Verás los dos LEDs integrados encenderse y apagarse alternativamente, dos ventiladores se encenderán y apagarán alternativamente.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Proyecto

Este es el video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...