Saltar al contenido principal

Grove - Pantalla de 4 Dígitos

pir

El módulo Grove - Pantalla de 4 Dígitos es un módulo de 12 pines. En este módulo, utilizamos un TM1637 para reducir el número de pines de control a 2. Es decir, controla tanto el contenido como la luminosidad a través de solo 2 pines digitales de Arduino o Seeeduino. Para proyectos que requieren una pantalla alfanumérica, esta puede ser una buena opción.

pir

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Pantalla de 4 Dígitos V1.0InicialMayo 2012

Características

  • Pantalla alfanumérica roja de 4 dígitos
  • Interfaz compatible con Grove (3.3V/5V)
  • 8 niveles de luminosidad ajustables
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Especificaciones

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

Voltaje

3.3

5.0

5.5

VDC

Corriente

0.2

27

80

mA

Dimensiones

42x24x14

mm

Peso Neto

7±1

g

Ideas de Aplicación

  • Visualización de hora
  • Cronómetro
  • Visualización de entrada de sensores

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-4-Digit Display

pir

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-4-Digit Display al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-4-Digit Display al Seeeduino como se muestra a continuación. También podemos conectar Grove-4-Digit Display a otro puerto digital Grove.

SeeeduinoGrove-4-Digit Display
5VRojo
GNDNegro
D3Blanco (DIO)
D2Amarillo(CLK)
aviso

El Grove-4-Digit Display incluye 4 pines, GND, VCC, DIO, CLK. Podemos conectar DIO y CLK a cualquier pin digital. No es protocolo I2C.

Software

pir

  • Paso 4. Veremos que el Grove-4-Digit Display se enciende.

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta Grove - 4-Digit Diaplsy al puerto D2 en un Base Shield

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen a continuación o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

pir

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás números fluyendo del 0 al 9.

Jugar Con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)

Hardware

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - 4 Digit Display

pir

pir

pir

Consigue UNO AhoraConsigue UNO AhoraConsigue UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry Pi.
  • Paso 3. Conecta la pantalla de 4 dígitos al puerto 12 del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

pir

nota

Para el paso 3 puedes conectar la pantalla a cualquier GPIO Puerto pero asegúrate de cambiar el comando con el número de puerto correspondiente.

Software

  • Paso 1. Sigue Configuración de Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Descarga el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python grove_4_digit_display.py 12 13

A continuación se muestra el código grove_4_digit_display.py.


import sys
import time
from grove.gpio import GPIO


charmap = {
'0': 0x3f,
'1': 0x06,
'2': 0x5b,
'3': 0x4f,
'4': 0x66,
'5': 0x6d,
'6': 0x7d,
'7': 0x07,
'8': 0x7f,
'9': 0x6f,
'A': 0x77,
'B': 0x7f,
'b': 0x7C,
'C': 0x39,
'c': 0x58,
'D': 0x3f,
'd': 0x5E,
'E': 0x79,
'F': 0x71,
'G': 0x7d,
'H': 0x76,
'h': 0x74,
'I': 0x06,
'J': 0x1f,
'K': 0x76,
'L': 0x38,
'l': 0x06,
'n': 0x54,
'O': 0x3f,
'o': 0x5c,
'P': 0x73,
'r': 0x50,
'S': 0x6d,
'U': 0x3e,
'V': 0x3e,
'Y': 0x66,
'Z': 0x5b,
'-': 0x40,
'_': 0x08,
' ': 0x00
}

ADDR_AUTO = 0x40
ADDR_FIXED = 0x44
STARTADDR = 0xC0
BRIGHT_DARKEST = 0
BRIGHT_DEFAULT = 2
BRIGHT_HIGHEST = 7


class Grove4DigitDisplay(object):
colon_index = 1

def __init__(self, clk, dio, brightness=BRIGHT_DEFAULT):
self.brightness = brightness

self.clk = GPIO(clk, direction=GPIO.OUT)
self.dio = GPIO(dio, direction=GPIO.OUT)
self.data = [0] * 4
self.show_colon = False

def clear(self):
self.show_colon = False
self.data = [0] * 4
self._show()

def show(self, data):
if type(data) is str:
for i, c in enumerate(data):
if c in charmap:
self.data[i] = charmap[c]
else:
self.data[i] = 0
if i == self.colon_index and self.show_colon:
self.data[i] |= 0x80
if i == 3:
break
elif type(data) is int:
self.data = [0, 0, 0, charmap['0']]
if data < 0:
negative = True
data = -data
else:
negative = False
index = 3
while data != 0:
self.data[index] = charmap[str(data % 10)]
index -= 1
if index < 0:
break
data = int(data / 10)

if negative:
if index >= 0:
self.data[index] = charmap['-']
else:
self.data = charmap['_'] + [charmap['9']] * 3
else:
raise ValueError('Not support {}'.format(type(data)))
self._show()

def _show(self):
with self:
self._transfer(ADDR_AUTO)

with self:
self._transfer(STARTADDR)
for i in range(4):
self._transfer(self.data[i])

with self:
self._transfer(0x88 + self.brightness)

def update(self, index, value):
if index < 0 or index > 4:
return

if value in charmap:
self.data[index] = charmap[value]
else:
self.data[index] = 0

if index == self.colon_index and self.show_colon:
self.data[index] |= 0x80

with self:
self._transfer(ADDR_FIXED)

with self:
self._transfer(STARTADDR | index)
self._transfer(self.data[index])

with self:
self._transfer(0x88 + self.brightness)


def set_brightness(self, brightness):
if brightness > 7:
brightness = 7

self.brightness = brightness
self._show()

def set_colon(self, enable):
self.show_colon = enable
if self.show_colon:
self.data[self.colon_index] |= 0x80
else:
self.data[self.colon_index] &= 0x7F
self._show()

def _transfer(self, data):
for _ in range(8):
self.clk.write(0)
if data & 0x01:
self.dio.write(1)
else:
self.dio.write(0)
data >>= 1
time.sleep(0.000001)
self.clk.write(1)
time.sleep(0.000001)

self.clk.write(0)
self.dio.write(1)
self.clk.write(1)
self.dio.dir(GPIO.IN)

while self.dio.read():
time.sleep(0.001)
if self.dio.read():
self.dio.dir(GPIO.OUT)
self.dio.write(0)
self.dio.dir(GPIO.IN)
self.dio.dir(GPIO.OUT)

def _start(self):
self.clk.write(1)
self.dio.write(1)
self.dio.write(0)
self.clk.write(0)

def _stop(self):
self.clk.write(0)
self.dio.write(0)
self.clk.write(1)
self.dio.write(1)

def __enter__(self):
self._start()

def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
self._stop()


Grove = Grove4DigitDisplay


def main():
if len(sys.argv) < 3:
print('Usage: {} clk dio'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

display = Grove4DigitDisplay(int(sys.argv[1]), int(sys.argv[2]))

count = 0
while True:
t = time.strftime("%H%M", time.localtime(time.time()))
display.show(t)
display.set_colon(count & 1)
count += 1
time.sleep(1)


if __name__ == '__main__':
main()

success

Si todo va bien, la pantalla de 4 dígitos mostrará la hora actual.

Puedes salir de este programa simplemente presionando ++ctrl+c++.

Jugar Con Raspberry Pi (con GrovePi_Plus)

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-4-Digit Display

pir

pir

pir

Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta Grove-4-Digit Display al puerto D5 del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

pir

Software

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Clona el repositorio de Github con Git.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para monitorear el volumen.
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_4_digit_display.py

Aquí está el código de grove_4_digit_display.py.

# NOTE: 4x red 7 segment display with colon and 8 luminance levels, but no decimal points

import time
import grovepi

# Connect the Grove 4 Digit Display to digital port D5
# CLK,DIO,VCC,GND
display = 5
grovepi.pinMode(display,"OUTPUT")

# If you have an analog sensor connect it to A0 so you can monitor it below
sensor = 0
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")

time.sleep(.5)

# 4 Digit Display methods
# grovepi.fourDigit_init(pin)
# grovepi.fourDigit_number(pin,value,leading_zero)
# grovepi.fourDigit_brightness(pin,brightness)
# grovepi.fourDigit_digit(pin,segment,value)
# grovepi.fourDigit_segment(pin,segment,leds)
# grovepi.fourDigit_score(pin,left,right)
# grovepi.fourDigit_monitor(pin,analog,duration)
# grovepi.fourDigit_on(pin)
# grovepi.fourDigit_off(pin)

while True:
try:
print ("Test 1) Initialise")
grovepi.fourDigit_init(display)
time.sleep(.5)

print ("Test 2) Set brightness")
for i in range(0,8):
grovepi.fourDigit_brightness(display,i)
time.sleep(.2)
time.sleep(.3)

# set to lowest brightness level
grovepi.fourDigit_brightness(display,0)
time.sleep(.5)

print ("Test 3) Set number without leading zeros")
leading_zero = 0
grovepi.fourDigit_number(display,1,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,12,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,123,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,1234,leading_zero)
time.sleep(.5)

print ("Test 4) Set number with leading zeros")
leading_zero = 1
grovepi.fourDigit_number(display,5,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,56,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,567,leading_zero)
time.sleep(.5)
grovepi.fourDigit_number(display,5678,leading_zero)
time.sleep(.5)

print ("Test 5) Set individual digit")
grovepi.fourDigit_digit(display,0,2)
grovepi.fourDigit_digit(display,1,6)
grovepi.fourDigit_digit(display,2,9)
grovepi.fourDigit_digit(display,3,15) # 15 = F
time.sleep(.5)

print ("Test 6) Set individual segment")
grovepi.fourDigit_segment(display,0,118) # 118 = H
grovepi.fourDigit_segment(display,1,121) # 121 = E
grovepi.fourDigit_segment(display,2,118) # 118 = H
grovepi.fourDigit_segment(display,3,121) # 121 = E
time.sleep(.5)

grovepi.fourDigit_segment(display,0,57) # 57 = C
grovepi.fourDigit_segment(display,1,63) # 63 = O
grovepi.fourDigit_segment(display,2,63) # 63 = O
grovepi.fourDigit_segment(display,3,56) # 56 = L
time.sleep(.5)

print ("Test 7) Set score")
grovepi.fourDigit_score(display,0,0)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,0)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,1)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,2)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,3)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,4)
time.sleep(.2)
grovepi.fourDigit_score(display,1,5)
time.sleep(.5)

print ("Test 8) Set time")
grovepi.fourDigit_score(display,12,59)
time.sleep(.5)

print ("Test 9) Monitor analog pin")
seconds = 10
grovepi.fourDigit_monitor(display,sensor,seconds)
time.sleep(.5)

print ("Test 10) Switch all on")
grovepi.fourDigit_on(display)
time.sleep(.5)

print ("Test 11) Switch all off")
grovepi.fourDigit_off(display)
time.sleep(.5)

except KeyboardInterrupt:
grovepi.fourDigit_off(display)
break
except IOError:
print ("Error")

  • Paso 4. Veremos el Grove-4-Digit Display como se muestra a continuación.
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ python grove_4_digit_display.py 
Test 1) Initialise
Test 2) Set brightness
Test 3) Set number without leading zeros
Test 4) Set number with leading zeros
Test 5) Set individual digit
Test 6) Set individual segment
Test 7) Set score
Test 8) Set time
Test 9) Monitor analog pin
Test 10) Switch all on
Test 11) Switch all off

Jugar con TI LaunchPad

Mostrar los Números (Pantalla de 4 Dígitos)

Este ejemplo demuestra cómo mostrar algunos números digitales usando una Pantalla de 4 Dígitos Grove.

pir

/*
* TM1637.cpp
* A library for the 4 digit display
*/
#include "TM1637.h"
#define CLK 39 //pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 38
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
void setup()
{
tm1637.init();
tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
}
void loop()
{
int8_t NumTab[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};//0~9,A,b,C,d,E,F
int8_t ListDisp[4];
unsigned char i = 0;
unsigned char count = 0;
delay(150);
while(1)
{
i = count;
count ++;
if(count == sizeof(NumTab)) count = 0;
for(unsigned char BitSelect = 0;BitSelect < 4;BitSelect ++)
{
ListDisp[BitSelect] = NumTab[i];
i ++;
if(i == sizeof(NumTab)) i = 0;
}
tm1637.display(0,ListDisp[0]);
tm1637.display(1,ListDisp[1]);
tm1637.display(2,ListDisp[2]);
tm1637.display(3,ListDisp[3]);
delay(300);
}
}

Visor Esquemático Online

Recursos

pir

Inspirados por OVERWATCH, hemos creado un juguete de Pistola Láser de Madera muy genial para divertirnos estos días!

La Pistola Láser de Madera y el Objetivo de la Pistola están basados en una placa Arduino llamada Seeeduino Lotus. El emisor láser en la Pistola Láser está controlado para disparar pulsos láser para "activar" el Objetivo de la Pistola. Y hay 3 sensores de luz en el Objetivo de la Pistola para detectar el pulso láser. Parece muy simple, ¿verdad? Si estás interesado en nuestro proyecto, ¡por favor haz uno para ti o tu hijo! Vale la pena pasar un día haciéndolo como regalo de Navidad.

Proyectos

Reloj Despertador MSP430 con Módulos Grove: Crea tu propio reloj despertador usando el MSP430F5529 LaunchPad y los Módulos Grove de SeeedStudio.

Reloj - Display de 4 dígitos Grove Usando Photon: Tu primer reloj con 4 componentes, basado en Grove y TM1637

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...