Saltar al contenido principal

Grove - Interruptor de 5 Vías

El Grove - Interruptor de 5 Vías puede utilizarse para detectar la posición del interruptor y eventos como clic simple/doble clic/pulsación larga, etc. Puede detectar 5 direcciones: izquierda/derecha/arriba/abajo/centro. El interruptor de 5 vías será una excelente opción para control multifunción.

¡Con solo un pequeño interruptor para satisfacer todas tus necesidades de control de interruptor!

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Interruptor de 5 VíasInicialJun 2018

Características

  • Interruptor individual de 5 vías
  • Buena resistencia al calor
  • Larga vida útil de funcionamiento
  • Compatible con Grove

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de funcionamiento3.3V / 5V
InterfazI^2^C
Dirección I^2^C por defecto0x03
TamañoL: 40mm A: 20mm H: 10mm
Peso4.1g
Tamaño del paqueteL: 140mm A: 90mm H: 10mm
Peso bruto10g

Aplicaciones

  • Control de juegos
  • Control multifunción

Descripción del Hardware

Mapa de Pines

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 5-Way Switch
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta el Grove - 5-Way Switch al puerto I^2^C del Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - 5-Way Switch
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo

Software

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Descarga la librería Grove Multi Switch desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar librería para instalar la librería para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo a través de la ruta: Archivo --> Ejemplos --> Grove Multi Switch Library --> Grove_Switch_Events.

O, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.

#include "Grove_Multi_Switch.h"

GroveMultiSwitch mswitch[1];
const char* grove_5way_tactile_keys[] = {
"KEY A",
"KEY B",
"KEY C",
"KEY D",
"KEY E",
};
const char* grove_6pos_dip_switch_keys[] = {
"POS 1",
"POS 2",
"POS 3",
"POS 4",
"POS 5",
"POS 6",
};

const char** key_names;

int deviceDetect(void) {
if (!mswitch->begin()) {
Serial.println("***** Device probe failed *****");
return -1;
}

Serial.println("***** Device probe OK *****");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.println("Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!");
key_names = grove_5way_tactile_keys;
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.println("Grove 6-Position DIP Switch Inserted!");
key_names = grove_6pos_dip_switch_keys;
}

// enable event detection
mswitch->setEventMode(true);

// report device model
Serial.print("A ");
Serial.print(mswitch->getSwitchCount());
Serial.print(" Button/Switch Device ");
Serial.println(mswitch->getDevVer());
return 0;
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("Grove Multi Switch");

// Initial device probe
if (deviceDetect() < 0) {
Serial.println("Insert Grove 5-Way Tactile");
Serial.println("or Grove 6-Position DIP Switch");
for (;;);
}

return;
}

void loop()
{
GroveMultiSwitch::ButtonEvent_t* evt;

delay(1);

evt = mswitch->getEvent();
if (!evt) {
// dynamic device probe
deviceDetect();
delay(1000);
return;
}

if (!(evt->event & GroveMultiSwitch::BTN_EV_HAS_EVENT)) {
#if 0
Serial.print("No event, errno = ");
Serial.println(mswitch->errno);
#endif
return;
}

for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": RAW - ");
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"HIGH ": "LOW ");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"RELEASED ": "PRESSED ");
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"OFF ": "ON ");
}
Serial.println("");
}

for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
if (evt->button[i] & ~GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) {
Serial.println("");
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": EVENT - ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_SINGLE_CLICK) {
Serial.print("SINGLE-CLICK ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_DOUBLE_CLICK) {
Serial.print("DOUBLE-CLICK ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LONG_PRESS) {
Serial.print("LONG-PRESS ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LEVEL_CHANGED) {
Serial.print("LEVEL-CHANGED ");
}
}
Serial.println("");
}

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.

  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.

tip

Si todo va bien, obtendrás el resultado. Cuando presiones la TECLA E, activará KEY E: RAW - LOW PRESSED

Grove Multi Switch
***** Device probe Device BN-5E-0.1
Grove Multi Switch
***** Device probe OK *****
Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!
A 5 Button/Switch Device BN-5E-0.1
KEY A: RAW - HIGH RELEASED
KEY B: RAW - HIGH RELEASED
KEY C: RAW - HIGH RELEASED
KEY D: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: RAW - LOW PRESSED

KEY E: EVENT - LEVEL-CHANGED
KEY A: RAW - HIGH RELEASED
KEY B: RAW - HIGH RELEASED
KEY C: RAW - HIGH RELEASED
KEY D: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: RAW - HIGH RELEASED

KEY E: EVENT - SINGLE-CLICK LEVEL-CHANGED
KEY A: RAW - LOW PRESSED
KEY B: RAW - HIGH RELEASED
KEY C: RAW - HIGH RELEASED
KEY D: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: RAW - HIGH RELEASED

KEY A: EVENT - LEVEL-CHANGED
KEY A: RAW - HIGH RELEASED
KEY B: RAW - HIGH RELEASED
KEY C: RAW - HIGH RELEASED
KEY D: RAW - HIGH RELEASED
KEY E: RAW - HIGH RELEASED

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Este es el video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.

Soporte Técnico y Discusión de Productos


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...