Saltar al contenido principal

Grove - Interruptor DIP de 6 Posiciones

El Grove - Interruptor DIP de 6 Posiciones tiene 6 posiciones de interruptor individuales, que utilizan I2C para transmitir datos. Funciona muy bien como interruptores de control multicanal.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Interruptor DIP de 6 PosicionesInicialJun 2018

Características

  • 6 interruptores individuales
  • Buena resistencia al calor
  • Larga vida útil de funcionamiento
  • Compatible con Grove

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de funcionamiento3.3V / 5V
InterfazI2C
Dirección I2C por defecto0x03
TamañoL: 40mm W: 20mm H: 13mm
Peso5g
Tamaño del paqueteL: 140mm W: 90mm H: 10mm
Peso bruto11g

Aplicaciones

  • Control multifunción

Descripción general del hardware

Mapa de pines

Plataformas compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 6-Position DIP Switch
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta el Grove - 6-Position DIP Switch al puerto I2C del Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - 6-Position DIP Switch
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo

Software

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Descarga la librería Grove Multi Switch desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar una librería para instalar la librería para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo a través de la ruta: Archivo --> Ejemplos --> Grove Multi Switch Library --> Grove_Switch_Events.

O, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.

#include "Grove_Multi_Switch.h"

GroveMultiSwitch mswitch[1];
const char* grove_5way_tactile_keys[] = {
"KEY A",
"KEY B",
"KEY C",
"KEY D",
"KEY E",
};
const char* grove_6pos_dip_switch_keys[] = {
"POS 1",
"POS 2",
"POS 3",
"POS 4",
"POS 5",
"POS 6",
};

const char** key_names;

int deviceDetect(void) {
if (!mswitch->begin()) {
Serial.println("***** Device probe failed *****");
return -1;
}

Serial.println("***** Device probe OK *****");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.println("Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!");
key_names = grove_5way_tactile_keys;
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.println("Grove 6-Position DIP Switch Inserted!");
key_names = grove_6pos_dip_switch_keys;
}

// enable event detection
mswitch->setEventMode(true);

// report device model
Serial.print("A ");
Serial.print(mswitch->getSwitchCount());
Serial.print(" Button/Switch Device ");
Serial.println(mswitch->getDevVer());
return 0;
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("Grove Multi Switch");

// Initial device probe
if (deviceDetect() < 0) {
Serial.println("Insert Grove 5-Way Tactile");
Serial.println("or Grove 6-Position DIP Switch");
for (;;);
}

return;
}

void loop()
{
GroveMultiSwitch::ButtonEvent_t* evt;

delay(1);

evt = mswitch->getEvent();
if (!evt) {
// dynamic device probe
deviceDetect();
delay(1000);
return;
}

if (!(evt->event & GroveMultiSwitch::BTN_EV_HAS_EVENT)) {
#if 0
Serial.print("No event, errno = ");
Serial.println(mswitch->errno);
#endif
return;
}

for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": RAW - ");
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"HIGH ": "LOW ");
if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"RELEASED ": "PRESSED ");
} else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS)?
"OFF ": "ON ");
}
Serial.println("");
}

for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
if (evt->button[i] & ~GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) {
Serial.println("");
Serial.print(key_names[i]);
Serial.print(": EVENT - ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_SINGLE_CLICK) {
Serial.print("SINGLE-CLICK ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_DOUBLE_CLICK) {
Serial.print("DOUBLE-CLICK ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LONG_PRESS) {
Serial.print("LONG-PRESS ");
}
if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LEVEL_CHANGED) {
Serial.print("LEVEL-CHANGED ");
}
}
Serial.println("");
}

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.

  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ctrl+shift+m al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.

tip

Si todo va bien, obtendrás el resultado. Por ejemplo, el interruptor predeterminado está en off-High, cuando cambies el Switch6 a ON, la salida será POS 6: RAW - LOW ON.

Grove Multi Switch
***** Device probe OK *****
Grove 6-Position DIP Switch Inserted!
A 6 Button/Switch Device BN-6--0.1
POS 1: RAW - HIGH OFF
POS 2: RAW - HIGH OFF
POS 3: RAW - HIGH OFF
POS 4: RAW - HIGH OFF
POS 5: RAW - HIGH OFF
POS 6: RAW - LOW ON

POS 6: EVENT - LEVEL-CHANGED
POS 1: RAW - LOW ON
POS 2: RAW - HIGH OFF
POS 3: RAW - HIGH OFF
POS 4: RAW - HIGH OFF
POS 5: RAW - HIGH OFF
POS 6: RAW - LOW ON

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Este es el video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...