Saltar al contenido principal

Grove - Base Shield para IOIO-OTG

IOIO es una placa especialmente diseñada para trabajar con tu dispositivo Android. Y este Grove - Base Shield para IOIO es una placa de expansión para IOIO que permite trabajar con abundantes recursos Grove. Hay 6 conectores Grove listos en la placa que cubren funciones como ADC e I2C. Y de esta manera, todos los Módulos Grove son accesibles para la placa IOIO. ¿Quieres hacer algunos proyectos con IOIO y necesitas algunos sensores o pantalla? Este Grove - Base Shield para IOIO puede brindarte esta conveniencia.

Interfaz

J1,J2: pueden ser utilizados para TWI.

J3,J6,J7,J8: pueden ser utilizados como entradas y salidas, incluyendo PWM, UART.

El mapeo de pines descrito para la placa Grove - Base Shield para IOIO-OTG se muestra a continuación:

Interfaz GrovePin IOIOA/DI²CPPSiPPSoPin PICFunción PIC
J21DA1YY31SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4
2CL1YY32SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5
J14DA0YY43DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9
5CL0YY44SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10
J311YY50DPH/RP23/CN51/RD2
12YY51RP22/GEN/CN52/RD3
J613YY52RP25/GCLK/CN13/RD4
14YY53RP20/GPWR/CN14/RD5
J733YYY50DPH/RP23/CN51/RD2
34YYY51RP22/GEN/CN52/RD3
J837YYY17PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6
38YYY18PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...