Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD30)

El Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD30) es un sensor de dióxido de carbono de alta precisión, basado en el Sensirion SCD30. El rango de medición de este sensor es de 0 ppm-40'000 ppm, y la precisión de medición puede alcanzar ±(30 ppm + 3%) entre 400ppm y 10'000ppm.

Además de la tecnología de medición infrarroja no dispersiva (NDIR) para la detección de CO2, el SCD30 integra sensores de humedad y temperatura de Sensirion en el mismo módulo sensor.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Los sensores industriales de la serie SenseCAP S210x proporcionan una experiencia lista para usar para el monitoreo ambiental. Por favor, consulta el Sensor Inalámbrico S2103 de CO2, Temperatura y Humedad con mayor rendimiento y robustez para el monitoreo de la calidad del aire. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2103 Temp. y Humedad del Aire y CO2

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD30) V1.0InicialDic 2018

Ideas de Aplicación

  • Purificador de Aire
  • Monitoreo Ambiental
  • Monitoreo Ambiental de Plantas

Características

  • Tecnología de sensor de CO2 NDIR
  • Sensor integrado de temperatura y humedad
  • Mejor relación rendimiento-precio
  • Detección de doble canal para estabilidad superior
  • Interfaz digital I2C
  • Bajo consumo de energía
  • Vida útil ultra larga del sensor (15 años)

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de alimentación3.3V / 5V
Temperatura de operación0 – 50℃
Temperatura de almacenamiento- 40°C – 70°C
Condiciones de humedad de operación0 – 95 %RH
Vida útil del sensor15 años
InterfazI2C
Dirección I2C0x61
TamañoL: 61mm W: 42mm H: 19mm
Peso19.7g
Tamaño del paqueteL: 110mm W: 70mm H: 40mm
Peso bruto27g
Tabla 1.Especificaciones Generales
ParámetroCondicionesValor
Rango de medición de CO20 – 40'000 ppm
Precisión400ppm – 10'000ppm± (30 ppm + 3%)
Repetibilidad400ppm – 10'000ppm10ppm
Tiempo de respuestaτ63%20 s
Tabla 2.Especificaciones del Sensor de CO2
ParámetroCondicionesValor
Rango de medición de humedad0 %RH – 100 %RH
Precisión0 – 50°C, 0 – 100%RH±2 %RH
Repetibilidad0.1 %RH
Tiempo de respuestaτ63%8 s
Tabla 3.Especificaciones del Sensor de Humedad
ParámetroCondicionesValor
Rango de medición de temperatura-40°C – 120°C
Precisión0 – 50°C±0.5°C
Repetibilidad0.1°C
Tiempo de respuestaτ63%> 2 s
Tabla 4.Especificaciones del Sensor de Temperatura
ParámetroCondicionesValor
Corriente promedioIntervalo de actualización 2 s19 mA
Corriente máx.Durante la medición75 mA
Consumo de energía1 medición120 mJ
Tabla 5.Especificaciones Eléctricas

Descripción General del Hardware

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

Primeros Pasos

Jugar con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-CO2 & T&H SCD30
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

Además, puedes considerar nuestro nuevo Seeeduino Lotus M0+, que es equivalente a la combinación de Seeeduino V4.2 y Baseshield.

nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables internos, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

Conexión del Hardware

  • Paso 1. Conecta el Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD30) al puerto I2C del Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

Software

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

  • Paso 1. Descarga la Librería Seeed SCD30 desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar librería para instalar la librería para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo, puedes abrirlo de las siguientes tres maneras: a. Ábrelo directamente en el Arduino IDE a través de la ruta: File --> Examples -->Grove_scd30_co2_sensor-->SCD30_Example.

    b. Ábrelo en tu computadora haciendo clic en SCD30_Example.ino que puedes encontrar en la carpeta XXXX\Arduino\libraries\Seeed_SCD30-master\examples\SCD30_Example, XXXX es la ubicación donde instalaste el Arduino IDE.

    c. O, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el Arduino IDE.

#include "SCD30.h"

#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_AVR.")
#define SERIAL Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAM.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAMD.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32F4)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_STM32F4.")
#define SERIAL SerialUSB
#else
#pragma message("Not found any architecture.")
#define SERIAL Serial
#endif



void setup()
{
Wire.begin();
SERIAL.begin(115200);
SERIAL.println("SCD30 Raw Data");
scd30.initialize();
}

void loop()
{
float result[3] = {0};

if(scd30.isAvailable())
{
scd30.getCarbonDioxideConcentration(result);
SERIAL.print("Carbon Dioxide Concentration is: ");
SERIAL.print(result[0]);
SERIAL.println(" ppm");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.print("Temperature = ");
SERIAL.print(result[1]);
SERIAL.println(" ℃");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.print("Humidity = ");
SERIAL.print(result[2]);
SERIAL.println(" %");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}

delay(2000);
}

precaución

El archivo de biblioteca puede ser actualizado. Este código puede no ser aplicable al archivo de biblioteca actualizado, por lo que recomendamos que uses los primeros dos métodos.

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
tip

Si todo va bien, los datos en bruto del Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30) deberían poder leerse desde el Monitor Serie.

Calibración y Colocación

Para obtener resultados más precisos en un escenario práctico, necesitas prestar atención a los siguientes dos puntos:

    1. La colocación correcta
    1. Calibración

Colocación

Por favor consulta las Guías de Diseño SCD30 para la colocación correcta.

Calibración

Cuando se activa por primera vez, se necesita un período mínimo de 7 días para que el algoritmo pueda encontrar su conjunto inicial de parámetros para ASC. El sensor debe estar expuesto al aire fresco durante al menos 1 hora cada día. También durante ese período, el sensor no debe desconectarse de la fuente de alimentación, de lo contrario el procedimiento para encontrar parámetros de calibración se aborta y debe reiniciarse desde el principio. Los parámetros calculados exitosamente se almacenan en la memoria no volátil del SCD30 teniendo el efecto de que después de un reinicio los parámetros previamente encontrados para ASC siguen presentes. Para más detalles sobre la calibración, por favor consulta la Descripción de Interfaz del Módulo Sensor Sensirion SCD30

Hay dos muestras ino en la carpeta de la biblioteca SCD30, puedes ejecutar el SCD30_auto_calibration.ino para iniciar la calibración.

Jugar con Raspberry Pi

Hardware

  • Paso 1. Cosas usadas en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove-CO2 & T&H SCD30

pir

pir

pir

Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el Grove-CO2 al puerto I2C del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

pir

Software

nota

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • Paso 3. Ejecuta el siguiente comando para ejecutar el código.

  • Lo siguiente es para revisar el código grove_co2_scd30.py.

less grove_co2_scd30.py

from typing import NoReturn
from grove.i2c import Bus
import struct
import time


class GroveCo2Scd30(object):
__COMMAND_TRIGGER_CONTINUOUS_MEASUREMENT = 0x0010
__COMMAND_STOP_CONTINUOUS_MEASUREMENT = 0x0104
__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL = 0x4600
__COMMAND_GET_DATA_READY_STATUS = 0x0202
__COMMAND_READ_MEASUREMENT = 0x0300
__COMMAND_ACTIVATE_ASC = 0x5306
__COMMAND_SET_FRC = 0x5204
__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET = 0x5403
__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION = 0x5102
__COMMAND_READ_FIRMWARE_VERSION = 0xd100
__COMMAND_SOFT_RESET = 0xd304

def __init__(self, address=0x61, bus=1):
self.address = address
self.bus = Bus(bus)

self.set_measurement_interval(2)
self.trigger_continuous_measurement()

@staticmethod
def _calc_crc(data: list) -> int:
crc = 0xff

for d in data:
crc ^= d

for _ in range(8):
if crc & 0x80:
crc = ((crc << 1) ^ 0x31) & 0xff
else:
crc = (crc << 1) & 0xff

return crc

def _write(self, cmd: int, data: list):
write_data = list(struct.pack(">H", cmd))
if data is not None:
for d in data:
write_data.extend(struct.pack(">H", d))
write_data.append(GroveCo2Scd30._calc_crc(struct.pack(">H", d)))

write_msg = self.bus.msg.write(self.address, write_data)
self.bus.i2c_rdwr(write_msg)

def _read(self, address: int, data_number: int) -> list:
write_data = list(struct.pack(">H", address))

write_msg = self.bus.msg.write(self.address, write_data)
self.bus.i2c_rdwr(write_msg)

read_msg = self.bus.msg.read(self.address, 3 * data_number)
self.bus.i2c_rdwr(read_msg)

result = []
for i in range(data_number):
d = read_msg.buf[i*3:i*3+2]
if GroveCo2Scd30._calc_crc(d) != read_msg.buf[i*3+2][0]:
raise ValueError("CRC mismatch")

result.append(struct.unpack(">H", d)[0])

return result

def trigger_continuous_measurement(self, pressure: int = 0):
self._write(self.__COMMAND_TRIGGER_CONTINUOUS_MEASUREMENT, [pressure])

def stop_continuous_measurement(self):
self._write(self.__COMMAND_STOP_CONTINUOUS_MEASUREMENT, None)

def set_measurement_interval(self, interval: int):
self._write(self.__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL, [interval])

def get_measurement_interval(self) -> int:
data = self._read(self.__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL, 1)

return data[0]

def get_data_ready_status(self) -> bool:
data = self._read(self.__COMMAND_GET_DATA_READY_STATUS, 1)

return True if data[0] == 1 else False

def read_measurement(self) -> tuple:
data = self._read(self.__COMMAND_READ_MEASUREMENT, 6)

data_bytes = struct.pack(">HHHHHH", data[0], data[1], data[2], data[3], data[4], data[5])
data_floats = struct.unpack(">fff", data_bytes)
co2 = data_floats[0]
temp = data_floats[1]
humi = data_floats[2]

return co2, temp, humi

def set_forced_recalibration(self, co2: float):
self._write(self.__COMMAND_SET_FRC, [int(co2)])

def set_automatic_self_calibration(self, activate: bool):
self._write(self.__COMMAND_ACTIVATE_ASC, [1 if activate else 0])

def get_automatic_self_calibration(self) -> bool:
data = self._read(self.__COMMAND_ACTIVATE_ASC, 1)

return True if data[0] == 1 else False

def set_temperature_offset(self, offset: float):
self._write(self.__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET, [int(offset * 100)])

def get_temperature_offset(self) -> float:
data = self._read(self.__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET, 1)

return float(data[0]) / 100

def set_altitude_compensation(self, altitude: int):
self._write(self.__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION, [altitude])

def get_altitude_compensation(self) -> int:
data = self._read(self.__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION, 1)

return data[0]

def read(self) -> tuple:
if not self.get_data_ready_status():
return None

return self.read_measurement()


def main() -> NoReturn:
sensor = GroveCo2Scd30()

while True:
if sensor.get_data_ready_status():
co2, temperature, humidity = sensor.read()
print(f"CO2 concentration is {co2:.1f} ppm")
print(f"Temperature in Celsius is {temperature:.2f} C")
print(f"Relative Humidity is {humidity:.2f} %")

time.sleep(1)


if __name__ == "__main__":
main()
  • Ejecuta este código
python grove_co2_scd30.py

Si todo va bien, verás el siguiente fenómeno.😄

pir

Jugar con Wio Terminal (ArduPy)

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Wio TerminalGrove-CO2 & T&H SCD30
Obtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-CO2 & T&H SCD30 al puerto Grove I2C del Wio Terminal.

  • Paso 3. Conecta el Wio Terminal a la PC a través del cable USB Type-C.

Software

  • Paso 1. Sigue Introducción a ArduPy para configurar el entorno de desarrollo ArduPy en Wio Terminal.

  • Paso 2. Asegúrate de que el firmware ArduPy esté flasheado en Wio Terminal. Para más información, sigue aquí.

aip install Seeed-Studio/seeed-ardupy-scd30
aip build
aip flash
  • Paso 3. Copia el siguiente código y guárdalo como ArduPy-scd30.py:
from arduino import grove_scd30
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time

scd30 = grove_scd30()
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # Create a buff

def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.ORANGE)
spr.drawString("SCD30 Reading", 90, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- CO2 Level: ", 20, 50)
spr.drawString("- Temperature: ", 20, 80)
spr.drawString("- Humidity: ", 20, 110)

if(scd30.isAvailable()):
data = scd30.getCarbonDioxideConcentration()
spr.drawFloat(data[0], 2,220,50) # CO2
spr.drawFloat(data[1], 2, 220,80)
spr.drawFloat(data[2], 2, 220,110)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)

print("\nCarbon Dioxide Concentration:", data[0])
print("Temperature:", data[1])
print("Humidity:", data[2])

if __name__ == "__main__":
main()
  • Paso 4. Guarda el ArduPy-scd30.py en una ubicación que conozcas. Ejecuta el siguiente comando y reemplaza <YourPythonFilePath> con la ubicación de tu ArduPy-scd30.py.
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# Example:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-scd30.py"
  • Paso 5. Veremos los 3 valores de datos mostrados en la terminal como se muestra a continuación, y también en la pantalla LCD del Wio Terminal.
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-scd30.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1414301) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
Carbon Dioxide Concentration: 2360.639
Temperature: 29.18707
Humidity: 66.88538

Carbon Dioxide Concentration: 2360.639
Temperature: 29.18707
Humidity: 66.88538

Carbon Dioxide Concentration: 2500.573
Temperature: 29.17372
Humidity: 66.61072

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...