Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Humedad Capacitivo (Resistente a la Corrosión)

El Grove - Sensor de Humedad Capacitivo (Resistente a la Corrosión) es un sensor de humedad del suelo basado en cambios de capacitancia. Comparado con los sensores resistivos, los sensores capacitivos no requieren exposición directa de los electrodos metálicos, lo que puede reducir significativamente la erosión de los electrodos. Por eso lo llamamos Resistente a la Corrosión.

Es importante tener en cuenta que este sensor solo puede probar cualitativamente la humedad del suelo y no puede medir cuantitativamente. Lo que significa que cuando la humedad del suelo aumenta, el valor de la salida disminuye; por el contrario, cuando la humedad disminuye, el valor de salida se vuelve más alto.

Actualizable a Sensores Industriales​

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Los sensores industriales de la serie SenseCAP S210x proporcionan una experiencia lista para usar para la detección ambiental. Por favor, consulta el Sensor Inalámbrico de Humedad del Suelo, Temperatura y EC S2105 con mayor rendimiento y robustez para el monitoreo de condiciones del suelo. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba la última SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2105 Humedad del Suelo & Temp & EC

Versión​

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Sensor de Humedad Capacitivo (Resistente a la Corrosión)InicialSep 2018

Características​

  • Estilo Capacitivo
  • Resistente a la Corrosión
  • Amplificador Integrado

Especificaciones​

ElementoValor
Voltaje de Operación3.3V / 5V
Interfaz de SalidaAnalógica
Longitud92.1mm
Ancho23.5mm
Altura6.5mm
tamañoL: 40mm A: 20mm H: 13mm
Peso10.6g
Tamaño del paqueteL: 150mm A: 100mm H: 15mm
Peso bruto19g

Aplicaciones Típicas​

  • Detección de humedad del suelo
  • Riego automático de plantas

Descripción General del Hardware​

Distribución de Pines​

precaución

La parte del sensor insertada en el suelo no puede exceder la línea de posición más alta.

Plataformas Compatibles​

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de hardware o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software. Que diga no compatible ahora, puede o no ser compatible en el futuro.

Primeros Pasos​

Jugar Con Arduino​

Hardware​

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Sensor de Humedad Capacitivo
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

nota

1. Si usas Arduino UNO como placa madre, se recomienda que uses la fuente de alimentación DC. De lo contrario, la ondulación máxima de VCC puede exceder 100mV. Si usas Seeeduino V4.2 como placa madre, no necesitas conectar alimentación DC.

2. No se admite intercambio en caliente.

  • Paso 1. Conecta el Grove - Sensor de Humedad Capacitivo al puerto A0 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Inserta el Grove - Sensor de Humedad Capacitivo en el suelo a probar.

precaución

La parte del sensor insertada en el suelo no puede exceder esta línea blanca.

  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoCable GroveGrove - Sensor de Humedad Capacitivo
GNDNegroGND
5V o 3.3VRojoVCC
Sin conexiónBlancoNC
A0AmarilloSIG

Software​

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

Paso 1. Copia el código de abajo, y descárgalo a tu arduino. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.

/*
AnalogReadSerial

Reads an analog input on pin 0, prints the result to the Serial Monitor.
Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

This example code is in the public domain.

https://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
*/

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(100); // delay in between reads for stability
}
  • Paso 2. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramientas-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 9600.
tip

Si todo va bien, cuando abras el Monitor Serie puede mostrarse como se indica a continuación:

678
663
631
615
615
624
616
618
620
616
614
614
610
614
614
616
615
612
605
precaución

Debido a las diferencias individuales en los componentes, diferentes mediciones de módulos en el mismo entorno pueden variar.

Jugar con Raspberry Pi​

Si quieres usar este módulo con Raspberry Pi, es posible que necesites usar cualquiera de los siguientes hat:

Y puedes encontrar la demostración en la wiki de esos hats.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...