Saltar al contenido principal

Grove - Sensor Deslizante Táctil Capacitivo(CY8C4014LQI)

El Grove - Sensor Deslizante Táctil Capacitivo(CY8C4014LQI) es un sensor táctil multifuncional. Puedes tocar los dos botones o deslizar sobre el control deslizante de 5 segmentos, cada almohadilla táctil tiene un LED correspondiente para indicar el estado del toque. También proporcionamos un pin de interrupción alto por defecto, una vez que toques el botón o deslices el control, cambiará a bajo.

Será muy divertido usar este módulo como controlador de juego o aplicarlo a otras aplicaciones táctiles.

nota

El producto viene con una carcasa acrílica, y recomendamos encarecidamente que no retires la carcasa para usarlo. Puede activarse por error cuando tu dedo toque la pista o almohadilla en la parte posterior.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove - Sensor Deslizante Táctil Capacitivo(CY8C4014LQI)InicialJul 2018

Características

  • Subsistema MCU de 32 bits
  • CPU ARM Cortex-M0 de 16 MHz
  • Hasta 16KB de flash con Acelerador de Lectura
  • Hasta 2KB de SRAM
  • Sintonización automática por hardware (SmartSense™) sobre un rango de sensor de 5 pF a 45 pF
  • Interfaz I2C

Especificación

ElementoValor
Voltaje de Operación3.3V / 5V
Temperatura Ambiente de Operación-40°C a +85°C
Temperatura de Unión de Operación-40°C a +100°C
InterfazI2C
Dirección I2C por Defecto0x08
TamañoL: 60mm A: 20mm H: 6mm
Peso8g
Tamaño del paqueteL: 140mm A: 90mm H: 10mm
Peso bruto15g

Aplicaciones

  • Controlador de juegos
  • Aplicaciones táctiles

Descripción General del Hardware

Distribución de Pines

Esquemático

Alimentación

Este módulo está basado en CY8C4014LQI, el voltaje de entrada de este chip varía de 1.71v-5.5v, por lo que puedes usar tanto el pin de 3.3v como el de 5v de Arduino para alimentar este módulo.

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Sensor Deslizante Táctil Capacitivo
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en su interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta el Grove - Capacitive Touch Slide Sensor al puerto I2C del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoCable GroveGrove - Capacitive Touch Slide Sensor
GNDNegroGND
5V o 3.3VRojoVCC
SDABlancoSDA
SCLAmarilloSCL

Software

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Descarga la librería Grove_touch_sensor_CY8C40XX desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar una librería para instalar la librería para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo, puedes abrirlo de las siguientes tres maneras:

    1. Ábrelo directamente en el IDE de Arduino a través de la ruta: File --> Examples --> Grove_touch_sensor_CY8C40XX --> basic_demo.

    2. Ábrelo en tu computadora haciendo clic en basic_demo.ino que puedes encontrar en la carpeta XXXX\Arduino\libraries\Grove_touch_sensor_CY8C40XX-master\examples\basic_demo, XXXX es la ubicación donde instalaste el IDE de Arduino.

    3. O, puedes simplemente hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.


#include "Seeed_CY8C401XX.h"

#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SERIAL Serial
#endif

CY8C sensor;
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);

sensor.init();
}


void loop()
{
u8 value=0;
sensor.get_touch_button_value(&value);
SERIAL.print("button value is");
SERIAL.println(value,HEX);
if(value&0x01)
SERIAL.println("button 1 is pressed");
if(value&0x2)
SERIAL.println("button 2 is pressed");

sensor.get_touch_slider_value(&value);
SERIAL.print("slider value is");
SERIAL.println(value,HEX);
SERIAL.println(" ");


delay(1000);
}
precaución

El archivo de biblioteca puede actualizarse. Este código puede no ser aplicable al archivo de biblioteca actualizado, por lo que recomendamos que uses los primeros dos métodos.

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.

  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.

tip

Si todo va bien, cuando abras el Monitor Serie y toques el sensor táctil deslizante, verás que el LED se enciende, y el Monitor Serie se muestra a continuación:

button value is1
button 1 is pressed
slider value is0

button value is3
button 1 is pressed
button 2 is pressed
slider value is9

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...