Saltar al contenido principal

Grove - LED RGB Encadenable

Grove - LED RGB Encadenable está basado en el chip P9813 que es un controlador de LED de color completo. Proporciona 3 controladores de corriente constante así como salida modulada de 256 tonos de gris. Se comunica con un MCU usando transmisión de 2 cables (Datos y Reloj). Esta transmisión de 2 cables puede usarse para conectar en cascada módulos adicionales de Grove - LED RGB Encadenable. La regeneración de reloj incorporada mejora la distancia de transmisión. Este módulo Grove es adecuado para cualquier proyecto basado en LEDs coloridos.

Versión

RevisiónDescripcionesLanzamientoCómo Comprar
v1Lanzamiento público inicial (beta)5 de mayo, 2011
v2Reemplazar P9813S16 con P9813S14 y cambiar conector Grove de Vertical a horizontal19 de abril, 2016

Especificaciones

  • Voltaje de Operación: 5V
  • Corriente de Operación: 20mA
  • Protocolo de Comunicación: Serie
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Uso

Jugar con Arduino

Cuando obtienes Grove - Chainble RGB LED, puedes pensar cómo puedo encenderlo. Ahora te mostraremos esta demostración: todos los colores de RGB ciclan de manera uniforme.

Para completar esta demostración, puedes usar uno o más Grove - Chainable RGB LED. Ten en cuenta que la interfaz IN de un Grove - Chainable RGB LED debe conectarse a D7/D8 del Grove - Base Shield y su interfaz OUT conectarse a la interfaz IN de otro Grove - Chainable RGB LED, encadenando más LED de esta manera.


/*
* Example of using the ChainableRGB library for controlling a Grove RGB.
* This code cycles through all the colors in an uniform way. This is accomplished using a HSB color space.
*/


#include <ChainableLED.h>

#define NUM_LEDS 5

ChainableLED leds(7, 8, NUM_LEDS);

void setup()
{
leds.init();
}

float hue = 0.0;
boolean up = true;

void loop()
{
for (byte i=0; i<NUM_LEDS; i++)
leds.setColorHSL(i, hue, 1.0, 0.5);

delay(50);

if (up)
hue+= 0.025;
else
hue-= 0.025;

if (hue>=1.0 && up)
up = false;
else if (hue<=0.0 && !up)
up = true;
}

Puedes observar esta escena: los colores de cinco LED harán un degradado de manera consistente.

Aplicación extendida: Basado en Chainable LED Library, hemos diseñado esta demostración: el color RGB varía con la temperatura medida por Grove - temperature. El color RGB varía de verde a rojo cuando la temperatura va de 25 a 32. El código de prueba se muestra a continuación. Hazlo si estás interesado en ello.

    // demo of temperature -> rgbLED
// temperature form 25 - 32, rgbLed from green -> red
// Grove-temperature plu to A0
// LED plug to D7,D8

#include <Streaming.h>
#include <ChainableLED.h>

#define TEMPUP 32
#define TEMPDOWN 25

ChainableLED leds(7, 8, 1); // connect to pin7 and pin8 , one led

int getAnalog() // get value from A0
{
int sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(A0);
}

return sum>>5;
}

float getTemp() // get temperature
{
float temperature = 0.0;
float resistance = 0.0;
int B = 3975; //B value of the thermistor

int a = getAnalog();

resistance = (float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
temperature = 1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15; //convert to temperature via datasheet ;
return temperature;
}

void ledLight(int dta) // light led
{

dta = dta/4; // 0 - 255

int colorR = dta;
int colorG = 255-dta;
int colorB = 0;

leds.setColorRGB(0, colorR, colorG, colorB);
}

void setup()
{
Serial.begin(38400);
cout << "hello world !" << endl;
}

void loop()
{
float temp = getTemp();
int nTemp = temp*100;

nTemp = nTemp > TEMPUP*100 ? TEMPUP*100 : (nTemp < TEMPDOWN*100 ? TEMPDOWN*100 : nTemp);
nTemp = map(nTemp, TEMPDOWN*100, TEMPUP*100, 0, 1023);
ledLight(nTemp);
delay(100);
}

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta Grove - LED RGB Encadenable al puerto D7 en un Base Shield

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

tip

Cuando el código termine de subirse, verás el LED aparecer y desaparecer gradualmente.

Jugar con Raspberry Pi

nota

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

1.Deberías tener una raspberry pi y un grovepi o grovepi+.

2.Deberías haber completado la configuración del entorno de desarrollo, de lo contrario sigue aquí.

3.Conexión

  • Conecta el sensor al socket D7 del grovepi usando un cable grove.

4.Navega al directorio de las demos:

    cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
  • Para ver el código
     nano grove_chainable_rgb_led.py   # "Ctrl+x" to exit #
    import time
import grovepi

# Connect first LED in Chainable RGB LED chain to digital port D7
# In: CI,DI,VCC,GND
# Out: CO,DO,VCC,GND
pin = 7

# I have 10 LEDs connected in series with the first connected to the GrovePi and the last not connected
# First LED input socket connected to GrovePi, output socket connected to second LED input and so on
numleds = 1

grovepi.pinMode(pin,"OUTPUT")
time.sleep(1)

# Chainable RGB LED methods
# grovepi.storeColor(red, green, blue)
# grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
# grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
# grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
# grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
# grovepi.chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)

# test colors used in grovepi.chainableRgbLed_test()
testColorBlack = 0 # 0b000 #000000
testColorBlue = 1 # 0b001 #0000FF
testColorGreen = 2 # 0b010 #00FF00
testColorCyan = 3 # 0b011 #00FFFF
testColorRed = 4 # 0b100 #FF0000
testColorMagenta = 5 # 0b101 #FF00FF
testColorYellow = 6 # 0b110 #FFFF00
testColorWhite = 7 # 0b111 #FFFFFF

# patterns used in grovepi.chainableRgbLed_pattern()
thisLedOnly = 0
allLedsExceptThis = 1
thisLedAndInwards = 2
thisLedAndOutwards = 3

try:

print "Test 1) Initialise"

# init chain of leds
grovepi.chainableRgbLed_init(pin, numleds)
time.sleep(.5)

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set led 1 to green
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 0)
time.sleep(.5)

# change color to red
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# set led 10 to red
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 9)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 2a) Test Patterns - black"

# test pattern 0 - black (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(1)


print "Test 2b) Test Patterns - blue"

# test pattern 1 blue
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlue)
time.sleep(1)


print "Test 2c) Test Patterns - green"

# test pattern 2 green
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorGreen)
time.sleep(1)


print "Test 2d) Test Patterns - cyan"

# test pattern 3 cyan
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorCyan)
time.sleep(1)


print "Test 2e) Test Patterns - red"

# test pattern 4 red
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorRed)
time.sleep(1)


print "Test 2f) Test Patterns - magenta"

# test pattern 5 magenta
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorMagenta)
time.sleep(1)


print "Test 2g) Test Patterns - yellow"

# test pattern 6 yellow
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorYellow)
time.sleep(1)


print "Test 2h) Test Patterns - white"

# test pattern 7 white
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorWhite)
time.sleep(1)


# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 3a) Set using pattern - this led only"

# change color to red
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# set led 3 to red
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedOnly, 2)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 3b) Set using pattern - all leds except this"

# change color to blue
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)

# set all leds except for 3 to blue
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, allLedsExceptThis, 3)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 3c) Set using pattern - this led and inwards"

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set leds 1-3 to green
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndInwards, 2)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 3d) Set using pattern - this led and outwards"

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set leds 7-10 to green
grovepi.chainableRgbLed_pattern(pin, thisLedAndOutwards, 6)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 4a) Set using modulo - all leds"

# change color to black (fully off)
grovepi.storeColor(0,0,0)
time.sleep(.5)

# set all leds black
# offset 0 means start at first led
# divisor 1 means every led
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)

# change color to white (fully on)
grovepi.storeColor(255,255,255)
time.sleep(.5)

# set all leds white
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 1)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 4b) Set using modulo - every 2"

# change color to red
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# set every 2nd led to red
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 2)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)


print "Test 4c) Set using modulo - every 2, offset 1"

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set every 2nd led to green, offset 1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 2)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 4d) Set using modulo - every 3, offset 0"

# change color to red
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# set every 3nd led to red
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 0, 3)
time.sleep(.5)

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set every 3nd led to green, offset 1
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)

# change color to blue
grovepi.storeColor(0,0,255)
time.sleep(.5)

# set every 3nd led to blue, offset 2
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 4e) Set using modulo - every 3, offset 1"

# change color to yellow
grovepi.storeColor(255,255,0)
time.sleep(.5)

# set every 4nd led to yellow
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 1, 3)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)


print "Test 4f) Set using modulo - every 3, offset 2"

# change color to magenta
grovepi.storeColor(255,0,255)
time.sleep(.5)

# set every 4nd led to magenta
grovepi.chainableRgbLed_modulo(pin, 2, 3)
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 5a) Set level 6"

# change color to green
grovepi.storeColor(0,255,0)
time.sleep(.5)

# set leds 1-6 to green
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,6,0])
time.sleep(.5)

# pause so you can see what happened
time.sleep(2)

# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
time.sleep(.5)


print "Test 5b) Set level 7 - reverse"

# change color to red
grovepi.storeColor(255,0,0)
time.sleep(.5)

# set leds 4-10 to red
grovepi.write_i2c_block(0x04,[95,pin,7,1])
time.sleep(.5)


except KeyboardInterrupt:
# reset (all off)
grovepi.chainableRgbLed_test(pin, numleds, testColorBlack)
break
except IOError:
print "Error"
  • Ten en cuenta que hay algo de lo que te tienes que preocupar:
    pin = 7         #setting up the output pin
numleds = 1 #how many leds you plug
  • También todos los métodos que puedes ver en grovepi.py son:
    storeColor(red, green, blue)
chainableRgbLed_init(pin, numLeds)
chainableRgbLed_test(pin, numLeds, testColor)
chainableRgbLed_pattern(pin, pattern, whichLed)
chainableRgbLed_modulo(pin, offset, divisor)
chainableRgbLed_setLevel(pin, level, reverse)

5.Run the demo.

    sudo python3 grove_chainable_rgb_led.py

6.Esta demostración puede no funcionar si tu grovepi no tiene el firmware más reciente, actualiza el firmware.

    cd yourpath/GrovePi/Firmware
sudo ./firmware_update.sh

Con Beaglebone Green

Para comenzar a editar programas que residen en BBG, puedes usar el IDE Cloud9.

Como un ejercicio simple para familiarizarse con el IDE Cloud9, crear una aplicación simple para hacer parpadear uno de los 4 LEDs programables por el usuario en el BeagleBone es un buen comienzo.

Si esta es tu primera vez usando el IDE Cloud9, por favor sigue este enlace.

Paso1: Configura el socket Grove - UART como un Socket Grove - GPIO, simplemente sigue este enlace.

Paso2: Haz clic en el "+" en la parte superior derecha para crear un nuevo archivo.

Paso3: Copia y pega el siguiente código en la nueva pestaña

import time
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
 
CLK_PIN = "P9_22"
DATA_PIN = "P9_21"
NUMBER_OF_LEDS = 1
 
class ChainableLED():
def __init__(self, clk_pin, data_pin, number_of_leds):
self.__clk_pin = clk_pin
self.__data_pin = data_pin
self.__number_of_leds = number_of_leds
 
GPIO.setup(self.__clk_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(self.__data_pin, GPIO.OUT)
 
for i in range(self.__number_of_leds):
self.setColorRGB(i, 0, 0, 0)
 
def clk(self):
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.00002)
GPIO.output(self.__clk_pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.00002)
 
def sendByte(self, b):
"Send one bit at a time, starting with the MSB"
for i in range(8):
# If MSB is 1, write one and clock it, else write 0 and clock
if (b & 0x80) != 0:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(self.__data_pin, GPIO.LOW)
self.clk()
 
# Advance to the next bit to send
b = b << 1
 
def sendColor(self, red, green, blue):
"Start by sending a byte with the format '1 1 /B7 /B6 /G7 /G6 /R7 /R6' "
#prefix = B11000000
prefix = 0xC0
if (blue & 0x80) == 0:
#prefix |= B00100000
prefix |= 0x20
if (blue & 0x40) == 0:
#prefix |= B00010000
prefix |= 0x10
if (green & 0x80) == 0:
#prefix |= B00001000
prefix |= 0x08
if (green & 0x40) == 0:
#prefix |= B00000100
prefix |= 0x04
if (red & 0x80) == 0:
#prefix |= B00000010
prefix |= 0x02
if (red & 0x40) == 0:
#prefix |= B00000001
prefix |= 0x01
self.sendByte(prefix)
 
# Now must send the 3 colors
self.sendByte(blue)
self.sendByte(green)
self.sendByte(red)
 
def setColorRGB(self, led, red, green, blue):
# Send data frame prefix (32x '0')
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
 
# Send color data for each one of the leds
for i in range(self.__number_of_leds):
'''
if i == led:
_led_state[i*3 + _CL_RED] = red;
_led_state[i*3 + _CL_GREEN] = green;
_led_state[i*3 + _CL_BLUE] = blue;
sendColor(_led_state[i*3 + _CL_RED],
_led_state[i*3 + _CL_GREEN],
_led_state[i*3 + _CL_BLUE]);
'''
self.sendColor(red, green, blue)
 
# Terminate data frame (32x "0")
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
self.sendByte(0x00)
 
 
# Note: Use P9_22(UART2_RXD) and P9_21(UART2_TXD) as GPIO.
# Connect the Grove - Chainable RGB LED to UART Grove port of Beaglebone Green.
if __name__ == "__main__":
rgb_led = ChainableLED(CLK_PIN, DATA_PIN, NUMBER_OF_LEDS)
 
while True:
# The first parameter: NUMBER_OF_LEDS - 1; Other parameters: the RGB values.
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 0, 255, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 0, 255)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 0)
time.sleep(2)
rgb_led.setColorRGB(0, 255, 255, 255)
time.sleep(2)

Paso4: Guarda el archivo haciendo clic en el icono del disco y dándole un nombre con la extensión .py.

Paso5: Conecta el LED RGB Encadenable Grove al socket UART Grove en BBG.

Paso6: Ejecuta el código. Encontrarás que el LED RGB está cambiando de color cada 2 segundos.

Archivo eagle del LED RGB Encadenable V1

Archivo eagle del LED RGB Encadenable V2

Recursos


Proyectos

Grove - Introducción al LED Encadenable: Este proyecto muestra cómo conectar un LED encadenable a Grove.

Construye un dispositivo para explicar el modelo de color RGB

Acceso de Seguridad Usando Seeeduino Lotus Cuando tocas la puerta o te acercas a la puerta, la puerta se abrirá automáticamente.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...