Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Banda Pectoral

Este kit de banda pectoral para frecuencia cardíaca contiene una banda pectoral y un módulo receptor AM de 5.3 KHz. El kit de medición de frecuencia cardíaca puede utilizarse para monitorear la frecuencia cardíaca de pacientes y atletas, mientras que el resultado puede mostrarse en una pantalla a través del puerto serie y guardarse para análisis. Todo el sistema tiene muchas ventajas, por ejemplo, alta sensibilidad, bajo consumo de energía y portabilidad. Debido a que los módulos se comunican entre sí a través de AM, es muy conveniente permitirte moverte (ten en cuenta que la distancia efectiva es de 30cm).

Características

  • Bajo consumo de energía
  • Inalámbrico
  • Conveniente de usar
  • Antena de ferrita incorporada
  • Alta sensibilidad
  • Totalmente compatible con RoHS
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove

Especificaciones

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

Voltaje

3.0

5.0

5.5

V

rango de pecho

65

145

cm

Modo de modulación

Modulación AM de 5.3KHz

/

Duración de la batería

más de medio año (dependiendo de tu uso)

/

Distancia efectiva de recepción

30

cm

Módulos de recepción

48 X 25 X 10

mm

Ideas de Aplicación

  • Monitor de frecuencia cardíaca.
precaución

1. La banda pectoral está alimentada por una batería de moneda CR2032. Abre la tapa trasera con una moneda para reemplazarla.

2. Si no se usa durante mucho tiempo, por favor retira la batería.

Uso

El siguiente sketch demuestra una aplicación simple de usar el Sensor de Frecuencia Cardíaca de Banda Pectoral para medir la frecuencia cardíaca.

  • Conecta este módulo al puerto digital D2 en tu base shield. Y conecta Grove-LED al puerto Digital 4.
  • Conecta el Base Shield al Arduino/Seeeduino.
  • Copia y pega el código de abajo en un nuevo sketch de Arduino.
    #define LED 4//indicator, Grove - LED is connected with D4 of Arduino
boolean led_state = LOW;//state of LED, each time an external interrupt
//will change the state of LED
unsigned char counter;
unsigned long temp[21];
unsigned long sub;
bool data_effect=true;
unsigned int heart_rate;//the measurement result of heart rate

const int max_heartpluse_duty = 2000;//you can change it follow your system's request.
//2000 meams 2 seconds. System return error
//if the duty overtrip 2 second.
void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Please ready your chest belt.");
delay(5000);
arrayInit();
Serial.println("Heart rate test begin.");
attachInterrupt(0, interrupt, RISING);//set interrupt 0,digital port 2
}
void loop()
{
digitalWrite(LED, led_state);//Update the state of the indicator
}
/*Function: calculate the heart rate*/
void sum()
{
if(data_effect)
{
heart_rate=1200000/(temp[20]-temp[0]);//60*20*1000/20_total_time
Serial.print("Heart_rate_is:\t");
Serial.println(heart_rate);
}
data_effect=1;//sign bit
}
/*Function: Interrupt service routine.Get the sigal from the external interrupt*/
void interrupt()
{
temp[counter]=millis();
Serial.println(counter,DEC);
Serial.println(temp[counter]);
switch(counter)
{
case 0:
sub=temp[counter]-temp[20];
Serial.println(sub);
break;
default:
sub=temp[counter]-temp[counter-1];
Serial.println(sub);
break;
}
if(sub>max_heartpluse_duty)//set 2 seconds as max heart pluse duty
{
data_effect=0;//sign bit
counter=0;
Serial.println("Heart rate measure error,test will restart!" );
arrayInit();
}
if (counter==20&&data_effect)
{
counter=0;
sum();
}
else if(counter!=20&&data_effect)
counter++;
else
{
counter=0;
data_effect=1;
}

}
/*Function: Initialization for the array(temp)*/
void arrayInit()
{
for(unsigned char i=0;i < 20;i ++)
{
temp[i]=0;
}
temp[20]=millis();
}
  • Sube el código.
  • Esta es la señal cuando estamos midiendo la frecuencia cardíaca:

En la primera de las figuras, que es un diagrama de forma de onda del latido detectado, aparece un pulso alto cuando late.

nota

1. Las alas de la banda pectoral deben tener contacto con tu piel para obtener una alta precisión.

2. La distancia máxima entre la banda pectoral y el módulo receptor debe ser menor a 30cm.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...