Saltar al contenido principal

Grove - LED Circular

pir

Este es un anillo único: tiene un cuerpo florido con 24 LEDs controlables. ¡Tal vez despierte tu inspiración para hacer un anillo mágico brillante! Hay un hueco cuadrado de 1*1 en el medio de este módulo, donde puedes colocar un Encoder Grove y convertirlo en un codificador visual rotativo.

pir

Características


  • Forma circular
  • 24 LEDs, aproximadamente 5.5 mA de corriente de manejo para cada canal.
  • LEDs controlables con efectos floridos
  • Interfaz Grove.

Esquemático


pir

Especificaciones


Elemento Mín Típico Máx Unidad
Voltaje 4.5 5 5.5 VDC
Corriente / 5.5 para cada LED mA
Dimensión Forma de Anillo: 4.5 de diámetro cm
Peso Neto 12 g

Interfaz


pir

Primeros Pasos

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Circular LED

pir

pir

pir

Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

Además, puedes considerar nuestro nuevo Seeeduino Lotus M0+, que es equivalente a la combinación de Seeeduino V4.2 y Baseshield.

nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables internos, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

Conexión de Hardware

  • Paso 1. Conecta el Grove - Circular LED con el puerto D6 del Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield en Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Circular LED a Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Circular LED
5VRojo
GNDNegro
D7Blanco
D6Amarillo

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas with Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Descarga la Librería Grove - LED Bar desde Github.
  • Paso 2. Consulta Cómo instalar librería para instalar la librería para Arduino.
  • Paso 3. Abre Arduino IDE -> File -> Examples -> Grove_LED_Bar -> BasicControl
  • Paso 4. Descomenta define MY9221_LED_NUM 24 y comenta #define MY9221_LED_NUM 10 como se muestra a continuación.
//#define MY9221_LED_NUM 10
#define MY9221_LED_NUM 24
  • Paso 5. Sube el ejemplo a Arduino. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
  • Paso 6. Puedes ver que el led se ejecuta desde .C, 23 y AB repetidamente.

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta un Grove - Circular LED al puerto D5 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

pir

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás el LED ejecutarse en círculo.

Visor de Esquemático en Línea

Fuente


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...