Saltar al contenido principal

Kit Creador Grove

Kit Creador Grove - Aprende, Construye y Explora

Hemos estado desarrollando kits de electrónica durante bastante tiempo y el Kit Creador Grove es uno de los kits más importantes que hemos creado hasta ahora. Esto se debe a que queríamos ayudar a los países en desarrollo diseñando un kit que sea muy rentable, se ajuste a las necesidades del mercado y permita así que todos aquellos con una mente apasionada por la electrónica tengan acceso a la electrónica de código abierto.

El Kit Creador Grove es uno de los mejores kits para creadores de cualquier edad, ya seas un principiante completo o tengas experiencia previa en electrónica. Este kit te ayudará a deshacerte de la soldadura tradicional y el cableado complicado, abriendo así las puertas al ecosistema Grove. ¡Aprende más sobre Grove aquí!.

Tres kits diferentes

Este kit viene en tres sabores diferentes, a saber, α, β y γ que incluyen 20, 30, 40 módulos electrónicos respectivamente. Esto te permitirá tener una sesión interminable de creatividad.

Kit Creador Grove - α

Kit Creador Grove - β

Kit Creador Grove - γ

Módulos incluidos en estos kits

Grove Creator Kit - αGrove Creator Kit - βGrove Creator Kit - γ
Grove - Botón
Grove - Interruptor(P)
Grove - Interruptor de Inclinación
Grove - Interruptor Magnético
Grove - Detector de Línea v1.1
Grove - Sensor de Temperatura
Grove - Sensor de Agua
Grove - Sensor de Ángulo Rotativo
Grove - Sensor de Sonido
Grove - Sensor de Luz v1.2
Grove - Sensor de Vibración (SW-420)
Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)
Grove - Zumbador
Grove - Relé
Grove - Joystick de Pulgar
Grove - LED Verde
Grove - LED Rojo
Grove - LED Azul
LED de Destello Multicolor (5mm)
Grove - LED RGB Encadenable V2.0
Grove - Sensor de Volumen
Grove - Sensor de Distancia Ultrasónico
Grove - Sensor de Humedad
Grove - Sensor de Movimiento PIR Mini
Grove - Botón LED Rojo
Grove - Botón Rojo Amarillo
Grove - Botón Rojo Azul
Grove - Emisor Infrarrojo
Grove - Receptor Infrarrojo
Grove - LCD 16 x 2 (Blanco sobre Azul)
Grove - Sensor Hall
Grove - Sensor de Llama
Grove - Sensor Táctil
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±1.5g)
Grove - Motor de Vibración
Grove - Pantalla de 4 Dígitos
Grove - Altavoz
Grove - RTC
Grove Barra LED v2.0
Grove - Barra LED RGB (10 - WS2813 Mini)

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry PiMicro:bit

Cables Incluidos en estos kits

Hemos proporcionado cuatro cables diferentes en estos kits para tu propia flexibilidad al conectar estos módulos con tus placas de desarrollo favoritas.

Libro tutorial paso a paso

También hemos proporcionado un libro tutorial paso a paso junto con los tres kits para ayudarte a comenzar con los kits de manera rápida y fácil. ¡Puedes seguir el libro para construir tus próximos emocionantes proyectos de electrónica!

Si quieres tener acceso a una versión PDF de este libro, por favor consulta este enlace.

Videos de Introducción

No hemos limitado el proceso de aprendizaje solo a un libro. También hemos proporcionado una serie de videos en YouTube que explica cómo comenzar con estos kits de manera interactiva.

Siéntete libre de echar un vistazo a los videos a través de este enlace

Así que, todo lo que tienes que hacer es seguir los tutoriales, conectar los módulos a la placa de desarrollo y ¡comenzar tu viaje en la electrónica de código abierto!

Comprar Creator Kit

Puedes tener acceso al Grove Creator Kit a través de nuestros distribuidores nacionales. Haz clic en los rectángulos azules con los nombres de los distribuidores para visitar los distribuidores correspondientes.

Soporte Técnico

Por favor envía cualquier problema técnico a nuestro foro .

Loading Comments...