Saltar al contenido principal

Grove - DC Jack Power

Este es un módulo de alimentación Grove diseñado para kits Grove como el Grove Mixer Pack V2. Es la fuente de energía para todos los circuitos con los que se utiliza. Puede conectar una variedad de fuentes de alimentación como una batería de 9V como se muestra en la imagen, o cualquier paquete de baterías o adaptador de pared que suministre energía en el rango de 5.5V-20V. El módulo Grove - DC Jack Power está basado en el chip convertidor reductor DC-DC TD1410 y logra una corriente de salida continua de 2A sobre un amplio rango de suministro de entrada con excelente regulación de carga y línea.

Características

  • Módulo Grove esencial para los paquetes mezcladores Grove

  • El conector de alimentación DC cilíndrico estándar se conecta fácilmente a una variedad de adaptadores de pared

  • Conecta batería DC de 9V usando el cable conector que viene junto con el módulo (como se muestra en la imagen)

  • El interruptor ON/OFF elimina la necesidad de conectar y desconectar la fuente de alimentación para encender o apagar el circuito respectivamente.

  • Se conecta a un 'módulo de entrada' como un módulo de Monitoreo Ambiental en un lado y un 'módulo de salida' como un módulo de Interfaz de Usuario en otro lado como se indica en la pequeña ilustración en la carcasa

  • Utiliza cables Grove estándar de 4 pines para conectar a otros módulos Grove

Uso

Sigue estos pasos para alimentar tu circuito:

  1. Lo primero que debes hacer es construir tu circuito Grove conectando los módulos del lado de entrada y del lado de salida al módulo de alimentación

  2. Cuando estés listo para alimentar tu circuito, conecta el módulo de alimentación a una fuente de alimentación DC como una batería de 9V usando el cable conector proporcionado en el paquete mezclador, o usando un adaptador de pared DC común como un adaptador de 5V/1A usado para cargar un teléfono celular

  3. Gira el interruptor ON/OFF integrado a la posición ON

  4. Observa que el LED verde integrado se enciende cuando giras el interruptor a ON

  5. Verifica si tu circuito se comporta de la manera que deseabas que funcionara

  6. Si necesitas hacer modificaciones a tu circuito, asegúrate de que el módulo de alimentación esté apagado antes de hacer cualquier cambio

Disponibilidad

Este módulo Grove está disponible como parte de las siguientes Series de Kits Grove:

Ten en cuenta que el módulo Grove DC - Jack Power se vende solo como parte de los paquetes mencionados anteriormente y no está disponible por separado en el Seeed Studio Bazaar.

Solución de problemas

Si el LED verde integrado no se enciende cuando activas el interruptor ON/OFF en el módulo de alimentación:
  1. Verifica tus baterías - pueden haberse descargado

  2. Si usas un adaptador de pared, verifica si el adaptador de alimentación ha sido conectado correctamente en la pared. Si el enchufe de pared donde está conectado tiene un interruptor, asegúrate de que haya sido encendido

  3. Verifica si el voltaje y corriente suministrados están dentro del rango especificado del módulo

  4. Contacta el servicio al cliente de tu vendedor si aún no puedes resolver el problema, o visita el Sitio de Soporte al Cliente de SeeedStudio

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...