Saltar al contenido principal

Grove - Sensor PIR Digital

pir

El sensor PIR es un sensor IR para detectar movimientos humanos. Este Grove Sensor PIR Digital es el sensor PIR más económico en las familias PIR, sin embargo, es capaz de dar una respuesta rápida y generar una señal alta desde el Pin "sig".

Con la interfaz Grove, el Grove sensor PIR digital es fácil de conectar y usar. Y no necesita ninguna librería de Arduino.

pir

Características

  • Económico: menos de 3 dólares
  • Intuitivo: detecta movimiento y emite solo señales digitales 'alto' y 'bajo'
  • Simple: no requiere librería externa de arduino
  • Interfaz: Grove

Especificaciones

ElementoValor
Rango de voltaje3V–5V
Ángulo de detección100 grados
Distancia de detección3.2m-12m
Tiempo de respuesta< 1s
Temperatura de trabajo-20-85 C
InterfazGrove
Dimensiones20mm 20mm 11.5mm
Peso3g
BateríaExcluida

Plataforma Soportada

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

Comenzando

Comenzando con Arduino

Materiales Requeridos

Seeeduino XIAOGrove BreadboardGrove Digital PIR Motion Sensor

pir

pir

pir

Consigue uno ahoraConsigue uno ahoraConsigue uno ahora

Conexión de Hardware

pir

La interfaz Grove en la placa de pruebas y en el Sensor PIR digital Grove están conectadas por el cable Grove.

Software

  • Paso1 Copia el código de abajo al IDE de Arduino y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.
#define digital_pir_sensor 5 // connect to Pin 5

void setup()
{
Serial.begin(9600); // set baud rate as 9600
pinMode(digital_pir_sensor,INPUT); // set Pin mode as input
}

void loop()
{
bool state = digitalRead(digital_pir_sensor); // read from PIR sensor
if (state == 1)
Serial.println("A Motion has occured"); // When there is a response
else
Serial.println("Nothing Happened"); // Far from PIR sensor
}
  • Paso 2 Abre el puerto Serie y verás el valor cambiando cuando hagas un movimiento alrededor del sensor PIR.

Primeros Pasos con Raspberry Pi

Materiales Requeridos

Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat para Raspberry PiGrove Sensor de Movimiento PIR Digital

pir

pir

pir

Consigue uno ahoraConsigue uno ahoraConsigue uno ahora

Conexión de Hardware

pir

Conecta el sensor PIR con "D5" en el Grove Base Hat.

Código

  • Paso 1 Actualiza la versión del sistema de Raspberry Pi.
sudo apt-get update
  • Paso 2 Instala wiringPi.
sudo pip install wiringPi

Si usas Pi 4, por favor selecciona la versión de wiringPi

sudo pip install wiringPi==2.52.0
  • Paso 3 Obtén el Pin correcto al que te estás conectando.
gpio readall

aquí viene una tabla, encuentra la definición Pim del Pin 5 en la definición de cableado, en esta demostración, la definición del pin es 21.

gpio read 21

Puedes leer el valor del sensor PIR, cuando hay movimiento, el valor es "1", de lo contrario, el valor es "0".

Visor Esquemático Online

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...