Saltar al contenido principal

Grove - Interruptor de Distancia Digital 0.5 a 5cm(GP2Y0D805Z0F)

Grove - Interruptor de Distancia Digital 0.5 a 5cm es un módulo de detección de distancia infrarroja basado en GP2Y0D805Z0F. Normalmente la salida de este sensor es 1(Alto), cuando el objeto entra en el rango de medición del sensor, se activará y emitirá un 0(BAJO). Al mismo tiempo el LED integrado se encenderá. Como su nombre sugiere, el rango de medición es de 0.5cm a 5cm.

Hay dos tipos de Grove - Interruptor de Distancia Digital 0.5 a 5cm: Grove - Interruptor de Distancia Digital 0.5 a 5cm(GP2Y0D805Z0F) y Grove - Interruptor de Distancia Digital 0.5 a 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P). Para la versión sin la letra P, la lente y la interfaz grove están en el mismo lado; para la versión con la letra P, la lente y la interfaz grove están en lados diferentes.

GP2Y0D805Z0F es una unidad de sensor de medición de distancia, compuesta por una combinación integrada de PD(fotodiodo), IRED (diodo emisor de infrarrojos) y circuito de procesamiento de señales. La variedad de la reflectividad del objeto, la temperatura ambiental y la duración de funcionamiento no influyen fácilmente en la detección de distancia debido a la adopción del método de triangulación.

Características

  • Fácil de usar
  • LED indicador integrado
  • Salida digital

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de funcionamiento3.3v/5v
Rango de activación0.5cm - 5cm
Temperatura de funcionamiento-10℃ -- 60℃

Aplicaciones

  • Interruptor sin contacto (Equipos sanitarios, Control de iluminación, etc.)
  • Robot aspirador

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en su interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm al puerto D2 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-Mech keycap al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
D2Amarillo

Software

  • Paso 1. Abre el Arduino IDE y crea un nuevo archivo, luego copia el siguiente código en el nuevo archivo.
/*
*
* Copyright (c) 2018 Seeed Technology Co., Ltd.
* Website : www.seeed.cc
* Author : downey
* Create Time: May 2018
* Change Log :
*
* The MIT License (MIT)
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
*/

#define SENSOR 2

void setup()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(SENSOR,INPUT);
}


void loop()
{
short val=0;
val=digitalRead(SENSOR);
Serial.print("val=");
Serial.println((int)val);
if(0==val)
{
Serial.println("Sensor is triggered!!");
}
delay(100);
}

  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.

  • Paso 3. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramientas-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Cambia la velocidad de baudios a 115200. si todo va bien, obtendrás la salida de este módulo.

El resultado debería ser algo así:

val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=1
val=0
Sensor is triggered!!
val=0
Sensor is triggered!!
val=0
Sensor is triggered!!
val=1
val=1
val=1
val=1

Normalmente la salida de este sensor es 1(Alto), cuando el objeto entra en el rango de medición del sensor, se activará y emitirá un 0(BAJO)

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...