Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Huellas Dactilares

El Sensor de Huellas Dactilares es un sensor óptico de huellas dactilares que hará que la detección y verificación de huellas dactilares sea súper simple. Hay un chip DSP de alta potencia AS601 que realiza el renderizado de imágenes, cálculo, búsqueda de características y búsqueda. También puedes registrar nuevos dedos directamente - hasta 162 huellas dactilares pueden almacenarse en la memoria FLASH integrada. Hay un LED rojo en la lente que se iluminará durante la toma de fotos para que sepas su condición de funcionamiento. Es fácil de usar y por mucho el mejor sensor de huellas dactilares que puedes obtener.

Especificaciones​

  • Voltaje de alimentación: 3.6~6.0 V
  • Corriente de operación (Máx): 120 mA
  • Tiempo de captura de huella dactilar: 1.0 S
  • Modo de Coincidencia: Modo de Comparación 1:1
  • Modo de Búsqueda: 1:N
  • Capacidad de almacenamiento: 162 plantillas
  • Tasa de Falsa Aceptación: 0.001% (Nivel de seguridad 3)
  • Tasa de Falso Rechazo: 1.0% (Nivel de seguridad 3)
  • Velocidad de baudios: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600bps (por defecto es 57600)
  • Interfaz: Serie TTL
  • Temperatura de Trabajo: -20 ~ +50 ℃
  • Interfaz
Número de PinNombreTipoDescripción de Función
1VininTerminal de Entrada de Alimentación Positiva (Color de línea: Rojo)
2TDoutSalida de datos serie, niveles lógicos TTL (Color de línea: Amarillo)
3RDinEntrada de datos serie, niveles lógicos TTL (Color de línea: Blanco)
4GND-Tierra de señal (Color de línea: Negro)

Plataformas Compatibles​

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos​

El módulo Sensor de Huella Dactilar se usa típicamente en cajas fuertes - hay un chip DSP de alta potencia que hace el renderizado de imagen, cálculo, búsqueda de características y búsqueda. Conéctalo a cualquier microcontrolador o sistema con serial TTL, y envía paquetes de datos para tomar fotos, detectar huellas, hacer hash y buscar. También puedes inscribir nuevos dedos directamente - hasta 162 huellas dactilares que pueden almacenarse en la memoria FLASH integrada. Hay un LED rojo en la lente que se encenderá durante la toma de fotos para que sepas su condición de funcionamiento.

  • Conecta el Sensor al Puerto Digital 2 del Grove - Base Shield.
  • Conecta el Grove - Base Shield en Arduino y conecta Arduino a PC usando un cable USB.

Cuando conectes la alimentación, puedes ver el LED rojo parpadear lo que indica que el sensor está funcionando.

La biblioteca puede inscribir y buscar así que es perfecta para cualquier proyecto. Puede ayudarte a funcionar en menos de 10 minutos. Hay básicamente dos requisitos para usar el sensor óptico de huella dactilar. Primero, necesitarás inscribir huellas dactilares - eso significa asignar ID #'s a cada huella para que puedas consultarlas después. Una vez que hayas inscrito todas tus huellas, puedes fácilmente 'buscar' en el sensor, pidiéndole que identifique qué ID (si alguno) ha sido fotografiado actualmente.

  • Abre el código de inscripción directamente por la ruta: File->Example->FingerPrint->Enroll.
  • Sube el código a Arduino.
  • Inicia la Herramienta Serial y Selecciona el ComNum y BaudRate usado por el Arduino.
  • Selecciona la opción "SendNew". Envía el ID # que quieres usar. Puedes usar hasta 162 números ID. Y te pedirá que presiones el dedo al sensor. En ese momento, deberías ver el LED rojo parpadear.
  • Si tu presión está bien, podrías ver el siguiente mensaje. Entonces tendrás que repetir el proceso, para obtener una segunda huella limpia. ¡Usa el mismo dedo! En caso de éxito verás el mensaje.
  • Si hay un problema como una mala huella o imagen, tendrás que hacerlo de nuevo.

Una vez que tengas el dedo inscrito, es una buena idea hacer una prueba rápida para asegurarte de que puede encontrarse en la base de datos.

  • Abre el código de demostración:fingerprint y súbelo.
  • Cuando se te solicite, presiona un dedo diferente/mismo al sensor. Si es el mismo dedo, deberías obtener una coincidencia con el ID # como se muestra abajo.
  • Si no es un dedo en la base de datos, Este puerto serial no mostrará nada.
tip

Más detalles sobre los módulos Grove por favor consulta Sistema Grove

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...