Skip to main content

Grove - Gesture V1.0


El sensor en Grove - Gesture es PAJ7620U2 que integra la función de reconocimiento de gestos con interfaz I2C general en un solo chip. Puede reconocer 9 gestos básicos, y esta información de gestos se puede acceder simplemente a través del bus I2C.

Aplicación: Puedes usar Gesture como un dispositivo de entrada para controlar otro grove, o una computadora, teléfono móvil, auto inteligente, robot, y más con un simple movimiento de tu mano.

Características

  • Detección de proximidad integrada
  • Soporte para varias placas principales: Arduino UNO/Seeeduino/Arduino Mega2560
  • 9 gestos básicos
    • Arriba
    • Abajo
    • Izquierda
    • Derecha
    • Adelante
    • Atrás
    • Sentido horario
    • Sentido antihorario
    • Onda
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Especificaciones

Nombre de EspecificaciónValor
SensorPAJ7620U2
Fuente de alimentación5V
Inmunidad a luz ambiental< 100k Lux
Velocidad de gesto en Modo Normal60°/s a 600°/s
Velocidad de gesto en Modo Gaming60°/s a 1200°/s
Tipo de interfaz IIChasta 400 kbit/s
Temperatura de Operación-40°C a +85°C
Dimensiones20 * 20mmv
Rango de detección5-10cm
Dirección I2C0x73
note

Si quieres usar múltiples dispositivos I2C, por favor consulta Software I2C.

Comenzando

Jugar con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Gesture v1.0
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-Gesture_v1.0 al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.
note

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-Gesture v1.0 al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove-Gesture v1.0
5VVCC
GNDGND
SDASDA
SCLSCL

INT:Bandera de máscara de interrupción de detección de gestos. Puedes conectar el pad INT al dígito 2 de Arduino usando un cable puente.

La imagen de abajo muestra cómo conectar Grove - Gesture al puerto I2C del shield Base

Luego conecta el shield Base al Seeeduino

Software

  • Paso 1. Descarga la biblioteca desde Github.
  • Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino. Instalación de Software.
  • Paso 3. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
  • Paso 4. Inicia el IDE de Arduino, Probemos la demostración arriba/abajo.
  • Paso 5. Copia el código de abajo y pégalo en el IDE de arduino.
/*
The following simple demo will show you a very easy application: When you move up, the red led will be turned on, otherwise the red led will be turned off.
*/
#include <Wire.h>
#include "paj7620.h"

void setup()
{
paj7620Init();
}

void loop()
{
uint8_t data = 0; // Read Bank_0_Reg_0x43/0x44 for gesture result.

paj7620ReadReg(0x43, 1, &data); // When different gestures be detected, the variable 'data' will be set to different values by paj7620ReadReg(0x43, 1, &data).

if (data == GES_UP_FLAG) // When up gesture be detected,the variable 'data' will be set to GES_UP_FLAG.
digitalWrite(4, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
if (data == GES_DOWN_FLAG) // When down gesture be detected,the variable 'data' will be set to GES_DOWN_FLAG.
digitalWrite(4, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}
  • Paso 6. Selecciona Seeeduino V4 en el administrador de placas y el puerto COM.
  • Paso 7. Haz clic en cargar y pon la mano sobre el sensor de gestos hacia arriba y hacia abajo. Verás el led encenderse y apagarse como se muestra a continuación.

  • Paso 8. Probemos los 9 gestos seleccionando File->Example->Grove_Gesture->paj7620_9gestures, luego selecciona Seeeduino v4 como administrador de placas y el puerto COM correcto.
paj7620_9gestures
#include <Wire.h>
#include "paj7620.h"

/*
Notice: When you want to recognize the Forward/Backward gestures, your gestures' reaction time must less than GES_ENTRY_TIME(0.8s).
You also can adjust the reaction time according to the actual circumstance.
*/
#define GES_REACTION_TIME 500 // You can adjust the reaction time according to the actual circumstance.
#define GES_ENTRY_TIME 800 // When you want to recognize the Forward/Backward gestures, your gestures' reaction time must less than GES_ENTRY_TIME(0.8s).
#define GES_QUIT_TIME 1000

void setup()
{
uint8_t error = 0;

Serial.begin(9600);
Serial.println("\nPAJ7620U2 TEST DEMO: Recognize 9 gestures.");

error = paj7620Init(); // initialize Paj7620 registers
if (error)
{
Serial.print("INIT ERROR,CODE:");
Serial.println(error);
}
else
{
Serial.println("INIT OK");
}
Serial.println("Please input your gestures:\n");
}

void loop()
{
uint8_t data = 0, data1 = 0, error;

error = paj7620ReadReg(0x43, 1, &data); // Read Bank_0_Reg_0x43/0x44 for gesture result.
if (!error)
{
switch (data) // When different gestures be detected, the variable 'data' will be set to different values by paj7620ReadReg(0x43, 1, &data).
{
case GES_RIGHT_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("Forward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("Backward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("Right");
}
break;
case GES_LEFT_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("Forward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("Backward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("Left");
}
break;
case GES_UP_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("Forward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("Backward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("Up");
}
break;
case GES_DOWN_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("Forward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("Backward");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("Down");
}
break;
case GES_FORWARD_FLAG:
Serial.println("Forward");
delay(GES_QUIT_TIME);
break;
case GES_BACKWARD_FLAG:
Serial.println("Backward");
delay(GES_QUIT_TIME);
break;
case GES_CLOCKWISE_FLAG:
Serial.println("Clockwise");
break;
case GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
Serial.println("anti-clockwise");
break;
default:
paj7620ReadReg(0x44, 1, &data1);
if (data1 == GES_WAVE_FLAG)
{
Serial.println("wave");
}
break;
}
}
delay(100);
}
  • Paso 9. Haz clic en cargar y abre el puerto del Monitor Serie.
  • Paso 10. Este ejemplo puede reconocer 9 gestos y mostrar el resultado, incluyendo mover arriba, mover abajo, mover izquierda, mover derecha, mover adelante, mover atrás, círculo en sentido horario, círculo en sentido antihorario, y onda. Probemos y veamos la salida del puerto COM como se muestra a continuación.
PAJ7620U2 TEST DEMO: Recognize 9 gestures.
INIT SENSOR...
Addr0 =20, Addr1 =76
wake-up finish.
Set up gaming mode.
Paj7620 initialize register finished.
INIT OK
Please input your gestures:

Left
Left
Up
Right
Up
Up
Down
Up
Down
Down
Up
Right
Left
note

Cuando quieras reconocer los gestos Adelante/Atrás, el tiempo de reacción de tus gestos debe ser menor que GES_ENTRY_TIME(0.8s). También puedes ajustar el tiempo de reacción según las circunstancias reales.

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta un Grove - Gesture al puerto I2C, y conecta un Grove - Red LED al puerto D4 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta el Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

note

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

cc

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, el LED se encenderá cuando hagas un gesto hacia arriba, y se apagará cuando hagas un gesto hacia abajo.

Jugar con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)

Hardware

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - Gesture Sensor
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Consigue UNO AhoraConsigue UNO AhoraConsigue UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el sensor de gestos al puerto I^2^C del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

Software

  • Paso 1. Sigue Configuración de Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Descarga el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python3 grove_gesture_sensor.py

A continuación se muestra el código de grove_gesture_sensor.py.

grove_gesture_sensor.py
import time,sys
import RPi.GPIO as GPIO
from grove.i2c import Bus

# use the bus that matches your raspi version
rev = GPIO.RPI_REVISION
if rev == 2 or rev == 3:
bus = Bus(1)
else:
bus = Bus(0)

class gesture:
#Registers and variables for the gesture sensor
GES_REACTION_TIME =.500 # You can adjust the reaction time according to the actual circumstance.
GES_ENTRY_TIME =.800 # When you want to recognize the Forward/Backward gestures, your gestures' reaction time must less than GES_ENTRY_TIME(0.8s).
GES_QUIT_TIME =1.000

BANK0 = 0
BANK1 = 1

PAJ7620_ADDR_BASE =0x00

#REGISTER BANK SELECT
PAJ7620_REGITER_BANK_SEL =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0xEF) #W

#DEVICE ID
PAJ7620_ID =0x73

#REGISTER BANK 0
PAJ7620_ADDR_SUSPEND_CMD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x3) #W
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_MASK_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x41) #RW
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_MASK_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x42) #RW
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_FLAG_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x43) #R
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_FLAG_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x44) #R
PAJ7620_ADDR_STATE_INDICATOR =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x45) #R
PAJ7620_ADDR_PS_HIGH_THRESHOLD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x69) #RW
PAJ7620_ADDR_PS_LOW_THRESHOLD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6A) #RW
PAJ7620_ADDR_PS_APPROACH_STATE =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6B) #R
PAJ7620_ADDR_PS_RAW_DATA =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6C) #R

#REGISTER BANK 1
PAJ7620_ADDR_PS_GAIN =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x44) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S1_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x67) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S1_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x68) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S2_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x69) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S2_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6A) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S1_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6B) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S1_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6C) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S2_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6D) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S2_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6E) #RW
PAJ7620_ADDR_OPERATION_ENABLE =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x72) #RW

#PAJ7620_REGITER_BANK_SEL
PAJ7620_BANK0=0
PAJ7620_BANK1=1

#PAJ7620_ADDR_SUSPEND_CMD
PAJ7620_I2C_WAKEUP =1
PAJ7620_I2C_SUSPEND =0

#PAJ7620_ADDR_OPERATION_ENABLE
PAJ7620_ENABLE=1
PAJ7620_DISABLE=0

#ADC, delete
REG_ADDR_RESULT = 0x00
REG_ADDR_ALERT = 0x01
REG_ADDR_CONFIG = 0x02
REG_ADDR_LIMITL = 0x03
REG_ADDR_LIMITH = 0x04
REG_ADDR_HYST = 0x05
REG_ADDR_CONVL = 0x06
REG_ADDR_CONVH = 0x07

GES_RIGHT_FLAG =1<<0
GES_LEFT_FLAG =1<<1
GES_UP_FLAG =1<<2
GES_DOWN_FLAG =1<<3
GES_FORWARD_FLAG =1<<4
GES_BACKWARD_FLAG =1<<5
GES_CLOCKWISE_FLAG =1<<6
GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG =1<<7
GES_WAVE_FLAG =1<<0

#Gesture output
FORWARD = 1
BACKWARD = 2
RIGHT = 3
LEFT = 4
UP = 5
DOWN = 6
CLOCKWISE = 7
ANTI_CLOCKWISE = 8
WAVE = 9

#Initial register state
initRegisterArray=( [0xEF,0x00],
[0x32,0x29],
[0x33,0x01],
[0x34,0x00],
[0x35,0x01],
[0x36,0x00],
[0x37,0x07],
[0x38,0x17],
[0x39,0x06],
[0x3A,0x12],
[0x3F,0x00],
[0x40,0x02],
[0x41,0xFF],
[0x42,0x01],
[0x46,0x2D],
[0x47,0x0F],
[0x48,0x3C],
[0x49,0x00],
[0x4A,0x1E],
[0x4B,0x00],
[0x4C,0x20],
[0x4D,0x00],
[0x4E,0x1A],
[0x4F,0x14],
[0x50,0x00],
[0x51,0x10],
[0x52,0x00],
[0x5C,0x02],
[0x5D,0x00],
[0x5E,0x10],
[0x5F,0x3F],
[0x60,0x27],
[0x61,0x28],
[0x62,0x00],
[0x63,0x03],
[0x64,0xF7],
[0x65,0x03],
[0x66,0xD9],
[0x67,0x03],
[0x68,0x01],
[0x69,0xC8],
[0x6A,0x40],
[0x6D,0x04],
[0x6E,0x00],
[0x6F,0x00],
[0x70,0x80],
[0x71,0x00],
[0x72,0x00],
[0x73,0x00],
[0x74,0xF0],
[0x75,0x00],
[0x80,0x42],
[0x81,0x44],
[0x82,0x04],
[0x83,0x20],
[0x84,0x20],
[0x85,0x00],
[0x86,0x10],
[0x87,0x00],
[0x88,0x05],
[0x89,0x18],
[0x8A,0x10],
[0x8B,0x01],
[0x8C,0x37],
[0x8D,0x00],
[0x8E,0xF0],
[0x8F,0x81],
[0x90,0x06],
[0x91,0x06],
[0x92,0x1E],
[0x93,0x0D],
[0x94,0x0A],
[0x95,0x0A],
[0x96,0x0C],
[0x97,0x05],
[0x98,0x0A],
[0x99,0x41],
[0x9A,0x14],
[0x9B,0x0A],
[0x9C,0x3F],
[0x9D,0x33],
[0x9E,0xAE],
[0x9F,0xF9],
[0xA0,0x48],
[0xA1,0x13],
[0xA2,0x10],
[0xA3,0x08],
[0xA4,0x30],
[0xA5,0x19],
[0xA6,0x10],
[0xA7,0x08],
[0xA8,0x24],
[0xA9,0x04],
[0xAA,0x1E],
[0xAB,0x1E],
[0xCC,0x19],
[0xCD,0x0B],
[0xCE,0x13],
[0xCF,0x64],
[0xD0,0x21],
[0xD1,0x0F],
[0xD2,0x88],
[0xE0,0x01],
[0xE1,0x04],
[0xE2,0x41],
[0xE3,0xD6],
[0xE4,0x00],
[0xE5,0x0C],
[0xE6,0x0A],
[0xE7,0x00],
[0xE8,0x00],
[0xE9,0x00],
[0xEE,0x07],
[0xEF,0x01],
[0x00,0x1E],
[0x01,0x1E],
[0x02,0x0F],
[0x03,0x10],
[0x04,0x02],
[0x05,0x00],
[0x06,0xB0],
[0x07,0x04],
[0x08,0x0D],
[0x09,0x0E],
[0x0A,0x9C],
[0x0B,0x04],
[0x0C,0x05],
[0x0D,0x0F],
[0x0E,0x02],
[0x0F,0x12],
[0x10,0x02],
[0x11,0x02],
[0x12,0x00],
[0x13,0x01],
[0x14,0x05],
[0x15,0x07],
[0x16,0x05],
[0x17,0x07],
[0x18,0x01],
[0x19,0x04],
[0x1A,0x05],
[0x1B,0x0C],
[0x1C,0x2A],
[0x1D,0x01],
[0x1E,0x00],
[0x21,0x00],
[0x22,0x00],
[0x23,0x00],
[0x25,0x01],
[0x26,0x00],
[0x27,0x39],
[0x28,0x7F],
[0x29,0x08],
[0x30,0x03],
[0x31,0x00],
[0x32,0x1A],
[0x33,0x1A],
[0x34,0x07],
[0x35,0x07],
[0x36,0x01],
[0x37,0xFF],
[0x38,0x36],
[0x39,0x07],
[0x3A,0x00],
[0x3E,0xFF],
[0x3F,0x00],
[0x40,0x77],
[0x41,0x40],
[0x42,0x00],
[0x43,0x30],
[0x44,0xA0],
[0x45,0x5C],
[0x46,0x00],
[0x47,0x00],
[0x48,0x58],
[0x4A,0x1E],
[0x4B,0x1E],
[0x4C,0x00],
[0x4D,0x00],
[0x4E,0xA0],
[0x4F,0x80],
[0x50,0x00],
[0x51,0x00],
[0x52,0x00],
[0x53,0x00],
[0x54,0x00],
[0x57,0x80],
[0x59,0x10],
[0x5A,0x08],
[0x5B,0x94],
[0x5C,0xE8],
[0x5D,0x08],
[0x5E,0x3D],
[0x5F,0x99],
[0x60,0x45],
[0x61,0x40],
[0x63,0x2D],
[0x64,0x02],
[0x65,0x96],
[0x66,0x00],
[0x67,0x97],
[0x68,0x01],
[0x69,0xCD],
[0x6A,0x01],
[0x6B,0xB0],
[0x6C,0x04],
[0x6D,0x2C],
[0x6E,0x01],
[0x6F,0x32],
[0x71,0x00],
[0x72,0x01],
[0x73,0x35],
[0x74,0x00],
[0x75,0x33],
[0x76,0x31],
[0x77,0x01],
[0x7C,0x84],
[0x7D,0x03],
[0x7E,0x01])

#Enable debug message
debug=0

#Initialize the sensors
def init(self):
time.sleep(.001)
self.paj7620SelectBank(self.BANK0)
self.paj7620SelectBank(self.BANK0)

data0 = self.paj7620ReadReg(0, 1)[0]
data1 = self.paj7620ReadReg(1, 1)[0]
if self.debug:
print("data0:",data0,"data1:",data1)
if data0 != 0x20 :#or data1 <> 0x76:
print("Error with sensor")
#return 0xff
if data0 == 0x20:
print("wake-up finish.")

for i in range(len(self.initRegisterArray)):
self.paj7620WriteReg(self.initRegisterArray[i][0],self.initRegisterArray[i][1])

self.paj7620SelectBank(self.BANK0)

print("Paj7620 initialize register finished.")

#Write a byte to a register on the Gesture sensor
def paj7620WriteReg(self,addr,cmd):
bus.write_word_data(self.PAJ7620_ID, addr, cmd)

#Select a register bank on the Gesture Sensor
def paj7620SelectBank(self,bank):
if bank==self.BANK0:
self.paj7620WriteReg(self.PAJ7620_REGITER_BANK_SEL, self.PAJ7620_BANK0)

#Read a block of bytes of length "qty" starting at address "addr" from the Gesture sensor
def paj7620ReadReg(self,addr,qty):
return bus.read_i2c_block_data(self.PAJ7620_ID, addr,qty)

#Print the values from the gesture sensor
def print_gesture(self):
data=self.paj7620ReadReg(0x43,1)[0]
if data==self.GES_RIGHT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Right")

elif data==self.GES_LEFT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Left")

elif data==self.GES_UP_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Up")

elif data==self.GES_DOWN_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Down")

elif data==self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)

elif data==self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)

elif data==self.GES_CLOCKWISE_FLAG:
print("Clockwise")

elif data==self.GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
print("anti-clockwise")

else:
data1=self.paj7620ReadReg(0x44, 1)[0]
if (data1 == self.GES_WAVE_FLAG):
print("wave")

#Return a vlaue from the gestire sensor which can be used in a program
# 0:nothing
# 1:Forward
# 2:Backward
# 3:Right
# 4:Left
# 5:Up
# 6:Down
# 7:Clockwise
# 8:anti-clockwise
# 9:wave
def return_gesture(self):

data=self.paj7620ReadReg(0x43,1)[0]
if data==self.GES_RIGHT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 3

elif data==self.GES_LEFT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 4

elif data==self.GES_UP_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 5

elif data==self.GES_DOWN_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 6

elif data==self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)

elif data==self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)

elif data==self.GES_CLOCKWISE_FLAG:
return 7

elif data==self.GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
return 8

else:
data1=self.paj7620ReadReg(0x44, 1)[0]
if (data1 == self.GES_WAVE_FLAG):
return 9
return 0

if __name__ == "__main__":
g=gesture()
g.init()
while True:
g.print_gesture()
time.sleep(.1)
# print g.return_gesture()
# time.sleep(.1)

success

Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado

pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_gesture_sensor.py 
wake-up finish.
Paj7620 initialize register finished.
Left
Forward
Left
Backward
Right
Up
Down

Puedes salir de este programa simplemente presionando ++ctrl+c++.

note

Si usas la herramienta I2C para escanear la dirección I2C del módulo grove, puedes encontrar dos o más direcciones. 0x04 es la dirección del Grove Base Hat para Raspberry Pi.

Jugar con Raspberry Pi (con GrovePi_Plus)

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-Gesture_v1.0
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta Grove-Gesture_v1.0 al puerto I2C del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

enter image description here

Software

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Clona el repositorio de Github con Git.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para usar este sensor
cd ~/GrovePi/Software/Python/grove_gesture_sensor
python3 gesture_value.py

Aquí está el código de gesture_value.py

#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi Example for using the Grove - Gesture Sensor v1.0(https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Gesture-p-2463.html)
#
# This example returns a value when a user does an action over the sensor
#
# The GrovePi connects the Raspberry Pi and Grove sensors. You can learn more about GrovePi here: http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# Have a question about this example? Ask on the forums here: http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## License
The MIT License (MIT)
GrovePi for the Raspberry Pi: an open source platform for connecting Grove Sensors to the Raspberry Pi.
Copyright (C) 2017 Dexter Industries
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
'''

import grove_gesture_sensor
import time

g=grove_gesture_sensor.gesture()
g.init()
while True:
gest=g.return_gesture()
#Match the gesture
if gest==g.FORWARD:
print("FORWARD")
elif gest==g.BACKWARD:
print("BACKWARD")
elif gest==g.RIGHT:
print("RIGHT")
elif gest==g.LEFT:
print("LEFT")
elif gest==g.UP:
print("UP")
elif gest==g.DOWN:
print("DOWN")
elif gest==g.CLOCKWISE:
print("CLOCKWISE")
elif gest==g.ANTI_CLOCKWISE:
print("ANTI_CLOCKWISE")
elif gest==g.WAVE:
print("WAVE")
elif gest==0:
print("-")
else:
print("Error")
time.sleep(.1)
  • Step 4. Here is the screen output.
pi@raspberrypi:~/Dexter/GrovePi/Software/Python/grove_gesture_sensor $ python3 gesture_value.py 
wake-up finish.
Paj7620 initialize register finished.

-
-
DOWN
-
-
LEFT
-
-
-
-
UP
-
-
-
-
RIGHT
-
-
UP
-
-
CLOCKWISE
-
-
CLOCKWISE

Referencias

Definimos algunos datos de registro de gestos, consulta la siguiente tabla.

GestoDatos de RegistroDirección de RegistroSi SíSi No
Arribadata==GES_UP_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Abajodata==GES_DOWN_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Izquierdadata==GES_LEFT_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Derechadata==GES_RIGHT_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Adelantedata==GES_FORWARD_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Atrásdata==GES_BACKWARD_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Sentido horariodata==GES_CLOCKWISE_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Sentido antihorariodata==GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG0x43Gesto detectadoNo se detectó gesto
Ondadata==GES_WAVE_FLAG0x44Gesto detectadoNo se detectó gesto

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Taller de Reutilización en Seeed x.factory [Episodio 1]: El fin de semana pasado, tuvimos un increíble taller de hacking de reutilización con 20 makers, diseñadores e ingenieros de la comunidad reunidos en x.factory (¡incluso lo incluí como mi taller favorito!).

Jesty - Controla tu PC con Gestos: Controla una PC con un sensor de gestos, asociando una tecla o un clic del ratón a cada gesto.

PHPoC - Control Pan-Tilt mediante Gestos de Mano: Una forma interesante de controlar tu robot: mediante gestos de mano

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...