Saltar al contenido principal

Grove - Motor Háptico

Grove - Motor háptico es un módulo grove integrado con DRV2605L que le dará más sensaciones a tu proyecto. Este motor está especialmente diseñado para varios efectos, como aumentar y disminuir gradualmente el nivel de vibración, para dispositivos portables y otros dispositivos IoT. Ahora mismo hemos desarrollado una biblioteca fácil de usar que simula 123 tipos en total de modos de vibración y esto hará que tu prototipado sea más rápido. Además, puedes desarrollar funciones más avanzadas con el controlador DRV2605L que mejorará el rendimiento del actuador en términos de consistencia de aceleración, tiempo de inicio y tiempo de frenado y es accesible a través de un bus compartible compatible con I2C o señal de entrada PWM.

Características

  • Más efectos de vibración.
  • Acelera el proceso de prototipado de tu proyecto.
  • Biblioteca fácil de usar con 123 tipos de modos de vibración.
  • Controlador potente para implementar funciones más avanzadas.
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de operación3.3~5.0 V
Ondulaciones (a máxima potencia)50~100 mV
Potencia máxima750 mW
Velocidad I2C100 kHz
Efectos de vibración123 tipos
ControladorDRV2605L
PuertoI2C
Dirección I2C por defecto0x5A

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Ideas de aplicación

  • Teléfonos móviles, tabletas.
  • Dispositivos portátiles.
  • Controles remotos, dispositivos habilitados para tacto.
  • Interfaces humano-máquina industriales.

Descripción general del hardware

Vista frontal:

Vista trasera:

Primeros pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Motor háptico
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener uno ahoraObtener uno ahoraObtener uno ahora
  • Paso 2. Conecta Grove - Motor háptico al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Motor háptico al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Motor háptico
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo

Software

#include <drv2605.h>

DRV2605 haptic;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
/* Software I2C = false, Verbose = true */
if (haptic.init(false, true) != 0) Serial.println("init failed!");
if (haptic.drv2605_AutoCal() != 0) Serial.println("auto calibration failed!");
delay(2000);
}

void loop()
{
/*
unsigned char i;
for(i=1;i<124;i++)
{
Serial.print("Effect No: ");
Serial.println(i);

haptic.drv2605_Play_Waveform(i);
delay(2000);
}
*/
haptic.drv2605_Play_Waveform(118);
delay(2000);
}
  • Paso 4. Veremos la vibración.
aviso

Nunca toques el controlador DRV2605L ya que puede causar daños cuando está alimentado.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...