Saltar al contenido principal

Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35)

Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35) está basado en SHT3x-DIS, que es la próxima generación de sensores de temperatura y humedad de Sensirion. Se basa en un nuevo chip sensor CMOSens® que está en el corazón de la nueva plataforma de humedad y temperatura de Sensirion. El SHT3x-DIS tiene mayor inteligencia, confiabilidad y especificaciones de precisión mejoradas en comparación con su predecesor. Su funcionalidad incluye procesamiento de señal mejorado, dos direcciones I2C distintivas y seleccionables por el usuario y velocidades de comunicación de hasta 1 MHz.

Actualizable a Sensores Industriales​

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Los sensores industriales de la serie SenseCAP S210x proporcionan una experiencia lista para usar para el sensado ambiental. Por favor consulta el Sensor Inalámbrico de Temperatura y Humedad S2101 con mayor rendimiento y robustez para el monitoreo de calidad del aire. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temp. y Humedad del Aire

Características​

  • Alta precisión de ±1.5 %HR y ±0.1 °C
  • Salida digital completamente calibrada, linealizada y compensada por temperatura
  • Interfaz I2C con velocidades de comunicación de hasta 1MHz y dos direcciones seleccionables por el usuario
  • Tiempo de arranque y medición muy rápido

Especificaciones​

ElementoValor
Voltaje de Operación3.3V / 5V
Rango de Temperatura Especificado-40°C a +125°C
Resolución de Temperatura0.01°C
Tolerancia de Precisión de Temperatura±0.1 °C
Rango de Humedad Especificado0%HR a +100%HR
Resolución de Humedad0.01%HR
Tolerancia de Precisión de Humedad±1.5 %HR
InterfazI2C
Dirección I2C0x45(predeterminada) / 0x44(opcional)

Aplicaciones​

  • Congeladores y Refrigeradores Industriales
  • Procesamiento de Alimentos
  • Computadoras Personales y Servidores
  • Periféricos de PC
  • Electrónicos de Consumo
  • Dispositivos Portátiles/de Mano

Descripción General del Hardware​

Distribución de Pines​

Esquemático​

Alimentación

Este módulo está basado en SHT35, el voltaje de entrada de este chip varía de 2.15v-5.5v, por lo que puedes usar tanto el pin de 3.3v como el de 5v de Arduino para alimentar este módulo.

Plataformas Soportadas​

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos​

Jugar Con Arduino​

Hardware​

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-SHT35 Sensor
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta el Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35) al puerto I2C del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoCable GroveGrove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35)
GNDNegroGND
5V o 3.3VRojoVCC
SDABlancoSDA
SCLAmarilloSCL

Software​

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Descarga la librería Grove-SHT35 Sensor desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar una librería para instalar la librería para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo, puedes abrirlo de las siguientes tres maneras:

    1. Ábrelo directamente en el IDE de Arduino a través de la ruta: File --> Examples --> Grove Temperature sensor SHT35 --> basic_demo.
    1. Ábrelo en tu computadora haciendo clic en basic_demo.ino que puedes encontrar en la carpeta XXXX\Arduino\libraries\Seeed_SHT35-master\examples\basic_demo, XXXX es la ubicación donde instalaste el IDE de Arduino.
    1. O, puedes simplemente hacer clic en el icono
      en la esquina superior derecha del bloque de código para copiar el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino.
#include "Seeed_SHT35.h"


/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SDAPIN 20
#define SCLPIN 21
#define RSTPIN 7
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SDAPIN A4
#define SCLPIN A5
#define RSTPIN 2
#define SERIAL Serial
#endif

SHT35 sensor(SCLPIN);


void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
delay(10);
SERIAL.println("serial start!!");
if(sensor.init())
{
SERIAL.println("sensor init failed!!!");
}
delay(1000);
}


void loop()
{
u16 value=0;
u8 data[6]={0};
float temp,hum;
if(NO_ERROR!=sensor.read_meas_data_single_shot(HIGH_REP_WITH_STRCH,&temp,&hum))
{
SERIAL.println("read temp failed!!");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}
else
{
SERIAL.println("result======>");
SERIAL.print("temperature =");
SERIAL.println(temp);

SERIAL.print("humidity =");
SERIAL.println(hum);

SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}
delay(1000);
}
precaución

El archivo de biblioteca puede actualizarse. Este código puede no ser aplicable al archivo de biblioteca actualizado, por lo que recomendamos que uses los primeros dos métodos.

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.

  • Paso 5. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 115200.

tip

Si todo va bien, cuando abras el Monitor Serie, puede mostrarse como se indica a continuación:

serial start!!
=>
temperature =24.10
humidity =51.09


result======>
temperature =24.10
humidity =50.96


result======>
temperature =24.10
humidity =51.04


result======>
temperature =24.11
humidity =51.09

Jugar con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)​

Hardware​

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - Sensor SHT35
Consigue UNO AhoraConsigue UNO AhoraConsigue UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35) al puerto I2C del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

Software​

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Descarga el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python grove_I2C_High_Accuracy_tem_hum_SHT35_sensor.py

A continuación se muestra el código grove_I2C_High_Accuracy_tem_hum_SHT35_sensor.py.


import time
from grove.i2c import Bus

def CRC(data):
crc = 0xff
for s in data:
crc ^= s
for i in range(8):
if crc & 0x80:
crc <<= 1
crc ^= 0x131
else:
crc <<= 1
return crc

class GroveTemperatureHumiditySensorSHT3x(object):

def __init__(self, address=0x45, bus=None):
self.address = address

# I2C bus
self.bus = Bus(bus)

def read(self):
# high repeatability, clock stretching disabled
self.bus.write_i2c_block_data(self.address, 0x24, [0x00])

# measurement duration < 16 ms
time.sleep(0.016)

# read 6 bytes back
# Temp MSB, Temp LSB, Temp CRC, Humididty MSB, Humidity LSB, Humidity CRC
data = self.bus.read_i2c_block_data(0x45, 0x00, 6)
temperature = data[0] * 256 + data[1]
celsius = -45 + (175 * temperature / 65535.0)
humidity = 100 * (data[3] * 256 + data[4]) / 65535.0
if data[2] != CRC(data[:2]):
raise RuntimeError("temperature CRC mismatch")
if data[5] != CRC(data[3:5]):
raise RuntimeError("humidity CRC mismatch")
return celsius, humidity

def main():
sensor = GroveTemperatureHumiditySensorSHT3x()
while True:
temperature, humidity = sensor.read()

print('Temperature in Celsius is {:.2f} C'.format(temperature))
print('Relative Humidity is {:.2f} %'.format(humidity))

time.sleep(1)

if __name__ == "__main__":
main()

tip

Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_I2C_High_Accuracy_tem_hum_SHT35_sensor.py
Temperature in Celsius is 20.47 C
Relative Humidity is 40.28 %
Temperature in Celsius is 20.47 C
Relative Humidity is 40.47 %
Temperature in Celsius is 20.47 C
Relative Humidity is 40.70 %
Temperature in Celsius is 20.43 C
Relative Humidity is 40.70 %
Temperature in Celsius is 20.41 C
Relative Humidity is 40.60 %
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_I2C_High_Accuracy_tem_hum_SHT35_sensor.py", line 89, in <module>
main()
File "grove_I2C_High_Accuracy_tem_hum_SHT35_sensor.py", line 86, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

Puedes salir de este programa simplemente presionando ++ctrl+c++.

Visor Esquemático Online​

Recursos​

Proyectos​

Visualización de datos de transporte con Google Map:Usamos el Wio LTE cat.1 para monitorear el GPS de transporte y otra información. Para cadena de frío, podemos monitorear la ubicación GPS junto con temperatura y humedad. Para ciclismo, podemos monitorear la ubicación GPS junto con la frecuencia cardíaca.

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...