Saltar al contenido principal

Grove - Kit de Sensor de Presión Integrado

pir

Kit de sensor de presión integrado Grove (MPX5700AP), este módulo adopta el sensor de presión de silicio integrado avanzado MPX5700AP, que tiene las ventajas de alta precisión, buena confiabilidad y sin calibración. Es muy adecuado para la construcción de sistemas de medición de presión Arduino, capaz de medir la presión del aire en el rango de 15Kpa a 700Kpa. Incluimos una jeringa y un tubo de goma en el kit.

pir

Características

  • 2.5% Error Máximo en el rango de 0° a 85°C
  • Disponible en Configuraciones Absoluta, Diferencial y de Calibre
  • Galga Extensométrica de Tensión de Corte de Silicio Patentada
  • Elemento Unibody de Epoxi Duradero
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Especificaciones

ParámetroValor/Rango
Voltaje de Operación3.3V/5V DC
interfaz de salidaanalógica
Rango de Medición15Kpa-700Kpa
Tamaño de apariencia<20*40mm

Descripción General del Hardware

pir

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry PiBeagleBoneWioLinkIt ONE

pir

pir

pir

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Grove-Integrated-Pressure-Sensor-KitBase Shield

pir

pir

pir

Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor, conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor, usa el cable USB con 4 cables en su interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

Conexión de Hardware

  • Paso 1. Conecta el Sensor de Presión Integrado Grove al puerto A0 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente el Grove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
A0Amarillo

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Copia el código de abajo en el IDE de Arduino y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
int rawValue; // A/D readings
int offset = 410; // zero pressure adjust
int fullScale = 9630; // max pressure (span) adjust
float pressure; // final pressure
#define SERIAL Serial

void setup() {
SERIAL.begin(9600);
}

void loop() {
rawValue = 0;
for (int x = 0; x < 10; x++) rawValue = rawValue + analogRead(A0);
pressure = (rawValue - offset) * 700.0 / (fullScale - offset); // pressure conversion

SERIAL.print("Raw A/D is ");
SERIAL.print(rawValue);
SERIAL.print(" Pressure is ");
SERIAL.print(pressure, 1); // one decimal places
SERIAL.println(" kPa");
delay(1000);
}
  • Paso 2. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramientas-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 9600.

pir

  • Paso 3. Ahora puedes usar este sensor, y la salida será así:

pir

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...