Saltar al contenido principal

Grove - LCD RGB Backlight

pir

¿Cansado de la tediosa retroiluminación monocolor? Este Grove te permite establecer el color que desees a través de la interfaz Grove simple y concisa. Utiliza I2C como método de comunicación con tu microcontrolador. Así, el número de pines requeridos para el intercambio de datos y control de retroiluminación se reduce de ~10 a 2, liberando IOs para otras tareas desafiantes. Además, Grove - LCD RGB Backlight soporta caracteres definidos por el usuario. ¿Quieres obtener un corazón de amor o algunos otros caracteres extranjeros? ¡Solo aprovecha esta característica y diseñalo! Este producto es un reemplazo de Grove - Serial LCD. Si estás buscando módulos LCD 16x2 primitivos, también tenemos a la venta la versión de retroiluminación verde amarilla y la versión de retroiluminación azul.

nota

Grove-LCD RGB Backlight ha sido actualizado de V4.0 a V5.0, y el código también ha sido mejorado para compatibilidad. Ahora puedes usar el nuevo código compatible para manejar el más poderoso Grove-LCD RGB Backlight V5.0.

A continuación está el registro de cambios:

  • Nueva compatibilidad 5v/3.3v.
  • Dirección I2C RGB cambiada de 0x62 a 0x30.
  • Chip controlador RGB actualizado de PCA9632 a SGM31323.
  • PCB serigrafía actualizada de "Grove-LCD RGB Backlight V4.0" a "Grove-LCD RGB Backlight V5.0".
  • Corregidos otros problemas conocidos

Nuevo código (compatible con v4.0 y v5.0):https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LCD_RGB_Backlight/

Versión​

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-LCD RGB Backlight V1.0InicialJunio 2012
Grove-LCD RGB Backlight V2.0Optimizar diseño PCBNov 2013
Grove-LCD RGB Backlight V4.0Optimizar diseño PCBSep 2016

Características​

  • Retroiluminación RGB
  • Comunicación I2C
  • Fuentes en inglés integradas
  • LCD 16x2
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Especificaciones​

ElementoValor
Voltaje de Entrada5V
Corriente de Operación<60mA
CGROM10880 bit
CGRAM64x8 bit
Dirección I2C del LCD0X3E
Dirección I2C del RGB0X62
nota

Hay 4 direcciones I2C y usamos 2 direcciones I2C para LCD y RGB.

Plataformas Soportadas​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Ideas de Aplicación​

  • Interfaz Humano Máquina
  • Casa Inteligente
  • Centro de Sensores

Aquí hay algunos proyectos para tu referencia.

Edison Wi-Fi AddressWiFi Enabled GreenhouseGrove Lucky Dumpling

pir

pir

pir

¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!
Toothbrushing InstructorLinkIt ONE PagerLinkIt ONE IoT Demo
---------------------------------------------------------------

pir

pir

pir

¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!¡Hazlo Ahora!

Comenzando​

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

Jugar con Arduino​

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-LCD RGB Backlight

pir

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-LCD RGB Backlight al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove-LCD RGB Backlight al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove-LCD RGB Backlight
5VRojo
GNDNegro
SDABlanco
SCLAmarillo

Software

  • Paso 1. Descarga la Biblioteca Grove-LCD RGB Backlight desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.

  • Paso 3. Aquí hay 12 ejemplos en la biblioteca como se muestra a continuación.

    • Autoscroll
    • Blink
    • Cursor
    • CustomCharacter
    • Display
    • fade
    • HelloWorld
    • Scroll
    • SerialDisplay
    • setColor
    • setCursor
    • TextDirection
  • Paso 4. Por favor sigue la imagen de abajo para seleccionar el ejemplo HelloWorld y cargar el arduino. Si no sabes cómo cargar el código, por favor revisa cómo cargar código.

pir

Aquí está el código de HelloWorld.ino.

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;

void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);

lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);

// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");

delay(1000);
}

void loop()
{
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);

delay(100);
}
  • Paso 4. Veremos el hello world en la LCD.

Jugar con Codecraft​

Hardware​

Paso 1. Usando un cable Grove conecta Grove - LCD RGB Backlight al puerto I2C del Seeeduino. Si estás usando Arduino, por favor aprovecha un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Seeedino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software​

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

pir

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás "hello, world!" y el tiempo de ejecución del sistema mostrado en la LCD.

Jugar con Raspberry Pi​

Hardware

  • Paso 1. Prepara las siguientes cosas:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-LCD RGB Backlight

pir

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta Grove-LCD RGB Backlight al puerto I2C del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

pir

Software

nota

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Clona el repositorio de Github con Git.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para usar el Grove-LCD RGB Backlight para mostrar.
cd ~/GrovePi/Software/Python/grove_rgb_lcd
python3 grove_rgb_lcd.py

Aquí está el código grove_rgb_lcd.py.

import time,sys

if sys.platform == 'uwp':
import winrt_smbus as smbus
bus = smbus.SMBus(1)
else:
import smbus
import RPi.GPIO as GPIO
rev = GPIO.RPI_REVISION
if rev == 2 or rev == 3:
bus = smbus.SMBus(1)
else:
bus = smbus.SMBus(0)

# this device has two I2C addresses
DISPLAY_RGB_ADDR = 0x62
DISPLAY_TEXT_ADDR = 0x3e

# set backlight to (R,G,B) (values from 0..255 for each)
def setRGB(r,g,b):
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,0,0)
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,1,0)
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,0x08,0xaa)
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,4,r)
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,3,g)
bus.write_byte_data(DISPLAY_RGB_ADDR,2,b)

# send command to display (no need for external use)
def textCommand(cmd):
bus.write_byte_data(DISPLAY_TEXT_ADDR,0x80,cmd)

# set display text \n for second line(or auto wrap)
def setText(text):
textCommand(0x01) # clear display
time.sleep(.05)
textCommand(0x08 | 0x04) # display on, no cursor
textCommand(0x28) # 2 lines
time.sleep(.05)
count = 0
row = 0
for c in text:
if c == '\n' or count == 16:
count = 0
row += 1
if row == 2:
break
textCommand(0xc0)
if c == '\n':
continue
count += 1
bus.write_byte_data(DISPLAY_TEXT_ADDR,0x40,ord(c))

#Update the display without erasing the display
def setText_norefresh(text):
textCommand(0x02) # return home
time.sleep(.05)
textCommand(0x08 | 0x04) # display on, no cursor
textCommand(0x28) # 2 lines
time.sleep(.05)
count = 0
row = 0
while len(text) < 32: #clears the rest of the screen
text += ' '
for c in text:
if c == '\n' or count == 16:
count = 0
row += 1
if row == 2:
break
textCommand(0xc0)
if c == '\n':
continue
count += 1
bus.write_byte_data(DISPLAY_TEXT_ADDR,0x40,ord(c))

# example code
if __name__=="__main__":
setText("Hello world\nThis is an LCD test")
setRGB(0,128,64)
time.sleep(2)
for c in range(0,255):
setText_norefresh("Going to sleep in {}...".format(str(c)))
setRGB(c,255-c,0)
time.sleep(0.1)
setRGB(0,255,0)
setText("Bye bye, this should wrap onto next line")
  • Paso 4. Veremos la pantalla Grove-LCD RGB Backlight mostrando Going to sleep in 1...

FAQ​

  • P1: ¿Cómo usar múltiples Grove-LCD RGB Backlight?

  • P2: ¿Cómo usar un botón para cambiar el Grove RGB LCD para mostrar diferentes páginas?

    • R2: Aquí está el código.

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;
const int switchPin = 2;
static int hits = 0;
int switchState = 0;
int prevSwitchState = 0;

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
pinMode(switchPin,INPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Page 1");
}

void loop() {
switchState = digitalRead(switchPin);
Serial.print("switchState:");Serial.println(switchState);
if (switchState != prevSwitchState) {
if (switchState == HIGH) {
hits = hits + 1;
delay(10);
}
}

Serial.print("hits:");Serial.println(hits);
if(hits==1)
{
Serial.println("Page 1");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Page 1");
}else
if(hits==2)
{
Serial.println("Page 2");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Page 2");
}else

if(hits==3)
{
Serial.println("Page 3");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Page 3");
}else

if ( hits>=4)
{
hits = 0;
Serial.println("couter is reset");
Serial.println("Page 1");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Page 1");
}
delay(500);
}

Recursos​

Proyectos​

Particle + Grove LCD RGB Backlight = Reloj en Tiempo Real: Conecta Grove LCD RGB Backlight a Particle usando I2C para mostrar la hora.

Módulo LCD RGB Grove:

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...