Saltar al contenido principal

Grove - Kit de Socket LED

pir

Grove - LED está diseñado para principiantes de Arduino/Seeeduino para monitorear controles desde puertos digitales. Se puede montar fácilmente en la superficie de tu caja o escritorio y usarse como lámpara piloto para energía o señal. Su brillo se puede ajustar mediante potenciómetro.

Características


  • Interfaz compatible con Grove

  • Compatible con 3.3V/5V

  • Orientación del LED ajustable

  • Brillo del LED ajustable

Especificaciones


Elemento Descripción
Modo de Control del LED Pin Digital de Arduino
Voltaje de Trabajo 5V
Modo de Alimentación Interfaz Grove

Comenzar con Arduino


Aquí mostramos cómo usar Arduino para controlar el estado del LED.

1.Conecta el LED al puerto digital 2 del Base Shield con el cable Grove de 4 pines. Por supuesto puedes cambiar a otros puertos digitales válidos si es necesario y las definiciones del puerto también deben cambiarse.

2.Conéctalo al Arduino/Seeeduino. Conecta la placa a la PC usando el cable USB.

pir

3.Copia el código de demostración a tu sketch, luego súbelo a la placa Arduino o Seeeduino. Por favor haz clic aquí si no sabes cómo subir código.

Verás el LED parpadear cada segundo.

/*************************************************************************
* File Name : GroveLEDDemoCode.ino
* Author : Seeedteam
* Version : V1.1
* Date : 18/2/2012
* Description : Demo code for Grove - LED
*************************************************************************/

#define LED 2 //connect LED to digital pin2
void setup() {
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // set the LED on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(LED, LOW); // set the LED off
delay(500);
}

Comenzar con Raspberry Pi


Conecta el LED al Puerto D4 y enciende la Raspberry Pi, usando el conector de cable Grove. Esta es una prueba para hacer parpadear el led. Puedes conectarlo al GrovePi+ como se muestra en la imagen a continuación.

# GrovePi LED Blink example

import time
from grovepi import *

# Connect the Grove LED to digital port D4
led = 4

pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)

while True:
try:
#Blink the LED
digitalWrite(led,1) # Send HIGH to switch on LED
time.sleep(1)

digitalWrite(led,0) # Send LOW to switch off LED
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt: # Turn LED off before stopping
digitalWrite(led,0)
break
except IOError: # Print "Error" if communication error encountered
print "Error"

Ejecutar el Programa

  • Encuentra la ruta al archivo (Según tu propia ruta)
cd GrovePi/Software/Python/
  • Ejecutar Programa
sudo python grove_led_blink.py

Grove - LED

Grove - LED v1.3

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...