Saltar al contenido principal

Grove - Mini Track Ball

pir

Grove - Mini Track ball te dará un fácil acceso para prototipar un módulo funcional práctico de seguimiento de movimiento para tus aplicaciones. Tiene detección de 360° implantada y detección de clic con alta precisión y respuesta rápida. Con los chips STM32F103C8T6 y AN48841B en su interior, puedes convertir muchas de tus ideas en cosas tangibles. También está estandarizado con interfaz Grove que te ahorrará mucho trabajo en el proceso de prototipado.

pir

Características

  • Detección de 360° y rápida.
  • Botón de clic translúcido.
  • Estandarizado con interfaz Grove.
  • MCU potente para que enriquezcas tus aplicaciones.
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Ideas de aplicación

  • Módulo de seguimiento para un gamepad.
  • Módulo de seguimiento para un controlador háptico.
  • Módulo de seguimiento para juguetes.

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de operación3.3V~5.5V (típico a 5V)
Corriente de operación28 mA (corriente máxima de operación: 40 mA)
Rango de temperatura de operación-25 ~ 75 ℃
Frecuencia del MCU64 MHz
Frecuencia de operación105±5kHz
Rango de intensidad de campo de efecto Hall(0.5) ~ (8) mT
Dirección I2C0x4A

Descripción General del Hardware

pir

  • Interfaz Grove
    Conecta la placa de control principal como la placa Seeeduino con Grove - Mini Track Ball.

  • MCU (STM32F103C8T6)
    Microcontrolador.

  • Track ball
    Interfaz para controlar movimientos.

Primeros pasos

Jugar con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Grove-Mini_Track_Ball

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-Mini_Track_Ball al puerto I2C del Seeeduino.
  • Paso 3. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

Software

Paso 1. Descarga la demo desde Github.

Paso 2. Abre el archivo Grove - Mini Track ball test.ino



#include <Wire.h>

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the default data
*/
#define ReadMode 0
#define WriteMode 1
#define DeAddr 0X4A
#define ConfigValid 0x3a6fb67c


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the enum type for Register
*/
enum MOTION_REG_ADDR
{
MOTION_REG_UP = 0X00,
MOTION_REG_DOWN,
MOTION_REG_LEFT,
MOTION_REG_RIGHT,
MOTION_REG_CONFIRM,
MOTION_REG_NUM
};

enum CONFIG_REG_ADDR
{
CONFIG_REG_VALID = MOTION_REG_NUM,
CONFIG_REG_I2C_ADDR = CONFIG_REG_VALID + 4,
CONFIG_REG_I2C_SPEED,
CONFIG_REG_LED_MODE = CONFIG_REG_I2C_SPEED + 2,
CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME,
CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME = CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME + 2, //CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME has 2bytes
CONFIG_REG_DATA_READ_TIME = CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME + 2,
CONFIG_REG_NUM = CONFIG_REG_DATA_READ_TIME + 2
};


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the LED word mode
*/
enum LED_MODE
{
LED_FLASH_1 = 0X00,
LED_FLASH_2,
LED_FLASH_TOGGLE,
LED_FLASH_ALL,
LED_ALWAYS_ON_1,
LED_ALWAYS_ON_2,
LED_ALWAYS_ON_ALL,
LED_ALWAYS_OFF,
LED_BREATHING_1,
LED_BREATHING_2,
LED_BREATHING_ALL,
LED_MOVE_FLASH,
LED_MODE_NUM
};


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write one byte into register
*/
void WriteByte(uint8_t Reg, uint8_t Value)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(Value);
Wire.endTransmission();
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write N byte into register
*/
void WriteNByte(uint8_t Reg , uint8_t * Value , uint8_t len)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
for(int i = 0;i<len;i++)
{
Wire.write(Value[i]);
}
Wire.endTransmission();
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write one word(4 bytes,32 bits) into register ,the register address must be continuous
*/
void WriteOneWord(uint8_t Reg, uint32_t Value)
{
uint8_t tmp[4]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
tmp[2] = (Value>>16)&0XFF;
tmp[3] = (Value>>24)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,4);
}


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write half word(2 bytes,16 bits) into register ,the register address must be continuous
*/
void WriteHalfWord(uint8_t Reg, uint16_t Value)
{
uint8_t tmp[2]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,2);
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read one byte from register
*/
uint8_t ReadByte(uint8_t Reg)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(ReadMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(1);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DeAddr, 1);
return Wire.read();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read half word from register
*/
uint16_t ReadHalfWord(uint8_t Reg)
{
uint16_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint16_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
return tmp;
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read one word from register
*/
uint32_t ReadOneWord(uint8_t Reg)
{
uint32_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+2))<<16;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+3))<<24;
return tmp;
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Set LED mode ,reference to the enum type LED_MODE
*/
void SetLedMode(uint8_t LED_MODE)
{
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,LED_MODE);
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api ,Set LED mode circularly ,reference to the enum type LED_MODE
*/
void test_SetLedMode(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
for(int i=0;i<LED_MODE_NUM;i++)
{
//WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,(enum LED_MODE)i);
tmp[0] = i;
WriteNByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp , 1);
delay(5000);
}
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,print the track ball data
*/
void test_PrintTrackData(void)
{
for(int i=0;i<500;i++)
{
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_UP));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_DOWN));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_LEFT));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_RIGHT));
Serial.print("-");
Serial.println(ReadByte(MOTION_REG_CONFIRM));
delay(100);
}
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,Write register
*/
void test_WriteReg(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
tmp[0] = 0X4A;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0X64;
tmp[1] = 0X00;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 10;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0xc8;
tmp[1] = 0x00;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0XEA;
tmp[1] = 0X14;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0X22;
tmp[1] = 0X05;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(1000);
Serial.println("Setted Value are over here");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);

}


/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,Set all config to default value
*/
void test_SetDefault(void)
{
unsigned char Zero[]={0,0,0,0};
Serial.println("Setting Default Value");
WriteNByte(CONFIG_REG_VALID , Zero , 4);
delay(100);
Serial.println("Default Value are over here");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);
}

void setup() {

Wire.begin();
Serial.begin(115200);
}

void loop() {

test_SetLedMode();

test_PrintTrackData();

test_WriteReg();

test_SetDefault();

delay(3000);
}


Paso 3. Sube tu código a la placa Seeeduino. Si el proceso de carga está completo, para abrir la ventana del Monitor Serie, haz clic en Monitor Serie bajo el menú Herramientas.

Paso 4. El indicador LED debajo de la bola de seguimiento se encenderá en diferentes modos que durarán alrededor de 50 segundos

Paso 5. Después de eso puedes rotar o "hacer clic" en la bola de seguimiento para obtener información de su trazado.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...