Saltar al contenido principal

Grove - Mixer Pack V2

Los 13 módulos Grove incluidos son una combinación de módulos sensores, actuadores, lógicos y de alimentación que son extremadamente fáciles de usar y divertidos para trabajar. En cuestión de minutos, puedes diseñar nuevos circuitos y ensamblar prototipos funcionales.

Al conectar diferentes módulos de entrada y salida, se puede hacer una variedad de proyectos. Por ejemplo, un sensor de sonido o luz puede usarse como entrada para activar una salida como el encendido de un LED o la activación de un circuito de motor DC pequeño. Los módulos de compuertas lógicas pueden añadir más flexibilidad a la lógica a través de la cual las entradas activarán las salidas.

Estos módulos son pequeños y coloridos elementos de electrónica, y muy divertidos de usar tanto para niños como para adultos.

Con el Grove - Mixer Pack V2, puedes aprender fácilmente los conceptos básicos de la electrónica, y también mejorar tu habilidad práctica para aplicar estos conceptos. Esta es la manera perfecta de introducirte al maravilloso mundo de la electrónica trabajando en tus propios proyectos interactivos.

Desempaquetado

Encontrarás lo siguiente al abrir este paquete mixer Grove:

  • Un Manual Mixer que te ayudará a comenzar con tus proyectos rápidamente. Esto incluye información básica sobre todos los Módulos Grove incluidos en el paquete y te muestra cómo construir algunos proyectos de muestra también.

  • 13 Módulos Grove:

  • Accesorios de módulos Grove:

Uso

Es bastante fácil construir circuitos Grove usando los módulos Grove en tu Mixer Pack.

Todos los circuitos se construyen combinando los siguientes cuatro tipos de módulos:

  1. Módulos de Alimentación Estos suministran energía al circuito. El Grove Mixer Pack V2 incluye 1 Módulo de Alimentación - el Grove - DC Jack Power. Sin importar lo que estés construyendo, siempre necesitarás usar este.

  2. Módulos de Entrada Estos se usan típicamente para transmitir entradas sensoriales al circuito. El Grove Mixer Pack V2 tiene 4 Módulos de Entrada - un sensor de luz, un sensor de sonido, un potenciómetro deslizante y un interruptor momentáneo. Basándote en las entradas recibidas de estos módulos, puedes elegir activar una acción usando un Módulo de Salida.

  3. Módulos de Salida Los disparadores de los Módulos de Entrada pueden traducirse a acciones usando Módulos de Salida. El Grove Mixer Pack V2 tiene 5 Módulos de Salida - una luz LED, una luz LED de cadena, una grabadora de sonido, un motor de ventilador y un zumbador.

  4. Módulos de Compuertas Lógicas Estos se usan en conjunto con los Módulos de Entrada y pueden usarse para mejorar la lógica para activar una salida específica. El Grove Mixer Pack V2 tiene 3 Módulos de Compuertas Lógicas - uno cada uno para las funciones de compuerta AND, OR y NOT.

Construyendo tu primer circuito

Puedes construir un circuito Grove usando los Módulos Grove en 3 simples pasos:

Sigue estos pasos en orden para construir un circuito Grove usando los Módulos Grove:

PASO 1 - Conecta el Módulo de Alimentación a una fuente de energía Primero que todo, conecta una fuente de energía confiable al módulo de alimentación. Puedes usar una batería de 9V que se conecta al módulo Grove - DC Jack Power usando el cable conector de batería de 9V que viene con el paquete. Alternativamente, puedes usar un adaptador de pared común como un adaptador de 5V/1A usado para cargar teléfonos celulares. Una vez que hayas conectado el módulo de alimentación Grove a una fuente de energía, gira el interruptor ON/OFF en el módulo a la posición ON. Un LED verde en la placa del módulo de alimentación debería encenderse. Si esto no sucede, verifica dos veces tus conexiones y fuente de energía. Si el LED verde se enciende, esto significa que tienes una fuente de energía confiable funcionando. Gira el interruptor de vuelta a la posición OFF ahora y procede al siguiente paso.

PASO 2 - Conecta el Módulo de Entrada al Módulo de Alimentación Usando un cable Grove de 4 pines, conecta el módulo de entrada que desees elegir para tu circuito al módulo de alimentación. Coloca el módulo de alimentación frente a ti y coloca el módulo de entrada a la izquierda del módulo de alimentación. Luego usando un Cable Grove de 4 pines, conecta un extremo de este al módulo de entrada y el otro extremo al conector Grove del lado izquierdo del módulo de alimentación. Por ejemplo, para usar un interruptor momentáneo para encender y apagar un LED, conecta el módulo Grove - Button al lado izquierdo del módulo de alimentación usando un Cable Grove de 4 pines. El módulo de entrada podría estar conectado directamente al módulo de alimentación o a través de un módulo de Compuerta Lógica.

PASO 3 - Conecta el Módulo de Salida al Módulo de Alimentación Usando un cable Grove de 4 pines, conecta el módulo de salida que desees elegir para tu circuito al módulo de alimentación. Coloca el módulo de alimentación frente a ti con el módulo de entrada ya conectado al lado izquierdo del módulo de alimentación. Luego usando un Cable Grove de 4 pines, conecta un extremo de este al módulo de salida y el otro extremo al conector Grove del lado derecho del módulo de alimentación. Por ejemplo, para construir un circuito que encienda un LED, conecta el módulo Grove - Red LED al lado derecho del módulo de alimentación usando un Cable Grove. El módulo de salida siempre se conecta directamente al módulo de alimentación de esta manera.

  • PASO 1

  • PASO 2

  • PASO 3

Presiona el interruptor momentáneo para encender el LED

Usando Módulos de Compuertas Lógicas

Los módulos de compuertas lógicas pueden usarse para mejorar la lógica basada en la cual un módulo de entrada o un conjunto de módulos de entrada pueden usarse para activar una salida deseada. Típicamente se colocan entre el módulo de entrada y el módulo de alimentación en un circuito Grove.

Hay tres tipos de Módulos de Compuertas Lógicas:

Módulo Grove - NOT

Este es el más simple de todos los módulos de compuertas lógicas y se conecta a un módulo de entrada. Simplemente toma la señal generada por un módulo de entrada y la invierte. Una señal HIGH de un módulo de entrada se convierte a una señal LOW. Una señal LOW del módulo de entrada se convierte a una señal HIGH que va hacia el módulo de salida.

Uso Típico:_ Un módulo sensor de luz basado en LDR como el Grove - Light Sensor genera una señal HIGH en luz brillante y una señal LOW en la oscuridad. Por lo tanto, puede usarse para encender un LED en luz brillante y apagarlo en la oscuridad. Sin embargo, es posible que desees un circuito donde las luces LED se enciendan en la oscuridad y permanezcan apagadas en luz brillante. Esto se puede hacer añadiendo un módulo Grove - NOT entre el módulo de entrada Grove - Light Sensor y el módulo Grove - DC Jack Power. Con la compuerta NOT en uso, observarás que en luz brillante, cuando el LDR exhibe una resistencia baja y la señal generada por el módulo sensor de luz es HIGH, la compuerta NOT la invierte en una señal LOW y las luces LED no se encienden más en luz brillante. Alternativamente, cuando está oscuro y el LDR exhibe una resistencia alta y la señal generada por el módulo sensor de luz es LOW, la compuerta NOT convierte la señal LOW en una señal HIGH resultando en que las luces LED se enciendan en la oscuridad.

Módulo Grove - OR

Este módulo puede conectarse a dos módulos de entrada. Su propósito es generar una señal HIGH cuando al menos uno de los dos módulos de entrada conectados a él suministra una señal HIGH. Si la señal recibida de ambos módulos de entrada es LOW, la compuerta OR suministra una señal LOW hacia el módulo de salida.

Módulo Grove - AND

Este módulo puede conectarse a dos módulos de entrada. Su propósito es generar una señal HIGH solo cuando ambos módulos de entrada conectados a él suministran una señal HIGH. Si la señal recibida de cualquiera de los dos módulos de entrada es LOW, la compuerta AND suministra una señal LOW hacia el módulo de salida.

Detalles de los Módulos Grove

Grove - Alimentación DC Jack

El módulo Grove - Alimentación DC Jack alimenta todos los demás módulos del Mixer Pack. Se puede conectar una fuente de alimentación a través de un conector DC cilíndrico estándar. La fuente de alimentación puede ser una batería de 9V o cualquier adaptador de pared de 5.5-20V. El módulo puede lograr una corriente de salida continua de 2A en un amplio rango de suministro de entrada con excelente regulación de carga y línea.

Grove - Grabadora

El módulo Grove - Grabadora puede grabar 8-20 segundos de audio y reproducirlo. El tiempo de grabación predeterminado es de 10 segundos. El módulo utiliza almacenamiento no volátil, lo que significa que el sonido o audio grabado no se pierde cuando el módulo se apaga. Permanece almacenado en la memoria y cuando el módulo se enciende nuevamente, el mismo sonido o audio se puede reproducir otra vez. El módulo es muy fácil de controlar: simplemente presiona el botón pulsador integrado para grabar y conecta el altavoz incluido en el paquete para escuchar la reproducción.

Grove - Luces LED de Cadena

El módulo Grove - Luces LED de Cadena es esencialmente un controlador LED para las luces LED de cadena incluidas en tu mixer pack. El voltaje de funcionamiento del módulo es 3.3V/5V, pero la cadena de luces requiere una entrada de 12V. Este módulo por lo tanto utiliza un Convertidor DC-DC elevador para proporcionar el voltaje requerido para encender las luces LED de cadena. La cadena de luces LED que lo acompaña es una cadena de luces LED RGB de 5 metros de largo que puedes usar para iluminar un árbol de Navidad, o decorar una parte de tu hogar.

Grove - Mini Ventilador

El módulo Grove - Mini Ventilador es un controlador de motor DC basado en el microcontrolador AVR Atmega168. Se puede usar para hacer funcionar el motor DC que está incluido en tu mixer pack. El ventilador de aspas suaves también incluido en el paquete se puede conectar al motor para hacer un proyecto divertido con niños. Al tener aspas suaves, el ventilador es completamente seguro y no hay posibilidad de lesiones. Para proyectos avanzados, el microcontrolador en este módulo también se puede reprogramar para hacer funcionar un servomotor también.

Grove - NOT

El módulo Grove - NOT proporciona la función de una compuerta lógica NOT. El módulo NOT tiene una entrada a la izquierda y una salida a la derecha. Cuando la señal de entrada al módulo es HIGH, la salida es LOW. Cuando la señal de entrada al módulo es LOW, la salida es HIGH.

Grove - OR

El módulo Grove - OR proporciona la función de una compuerta lógica OR. Tiene dos entradas a la izquierda y una salida a la derecha. La salida de este módulo de compuerta lógica OR se vuelve HIGH cuando recibe una señal HIGH en cualquiera de las dos entradas.

Grove - AND

El módulo Grove - AND proporciona la función de una compuerta lógica AND. Tiene dos entradas a la izquierda y una salida a la derecha. La salida de este módulo de compuerta lógica AND se vuelve HIGH solo cuando recibe una señal HIGH de ambas entradas.

Grove - Zumbador

El módulo Grove - Zumbador tiene un zumbador piezoeléctrico como componente principal. El piezo se puede conectar a salidas digitales, y emitirá un tono cuando la salida sea HIGH. Alternativamente, se puede conectar a una salida analógica de modulación por ancho de pulso para generar varios tonos y efectos.

Grove - Sensor de Luz

Grove - LED Rojo

Grove - Sensor de Sonido

Grove - Potenciómetro Deslizante

El módulo Grove - Potenciómetro Deslizante incorpora una resistencia variable lineal con una resistencia total de 10KΩ. Cuando mueves la palanca de un lado al otro, su voltaje de salida variará desde 0 V hasta el Vcc que apliques. Se conecta a los otros módulos Grove a través de un Cable Grove estándar de 4 pines. Tres de los pines están conectados a OUT (Pin 1), Vcc (Pin 3) y GND (Pin 4), mientras que el cuarto pin (Pin 2) está conectado a un LED indicador verde. El LED se usa para representar visualmente el cambio de resistencia en el potenciómetro.

Grove - Botón

El módulo Grove - Button incluido en este paquete mezclador es una versión más nueva del módulo Grove - Button de Seeed Studio. Contiene un botón independiente "momentáneo de encendido/apagado". "Momentáneo" significa que el botón rebota por sí mismo después de ser liberado. El botón emite una señal HIGH cuando se presiona, y LOW cuando se libera. El botón envía la señal al Pin SIG de la Interfaz Grove mientras que NC no se usa en absoluto.

Proyectos de ejemplo

Los módulos y accesorios del Paquete Mezclador Grove pueden usarse para construir muchos proyectos divertidos. Algunos ejemplos de los proyectos que puedes hacer también se proporcionan en el Manual del Mezclador que recibiste junto con el paquete. Algunos proyectos también se listan a continuación.

LED Fotosensible

Sigue estas instrucciones gráficas paso a paso para construir tu proyecto:

1.Alinea los módulos que necesitarás para el circuito

2.Conecta los módulos usando los cables Grove de 4 pines

3.Prueba el circuito

Luces de Cadena que Brillan en la Oscuridad

Lista de Partes:

Sigue estas instrucciones gráficas paso a paso para construir tu proyecto:

1.Alinea los módulos que necesitarás para el circuito

2.Conecta los módulos usando los cables Grove de 4 pines y enciéndelo

3.Prueba el circuito

Otras Ideas de Proyectos

Aquí hay algunos otros proyectos que puedes probar:

  1. Luces que parpadean con la música Pista: Usa una combinación del sensor de sonido y luces de cadena LED. ¿Puedes hacer que las luces parpadeen y destellen en sincronía con la música? Si tocas un instrumento musical como un piano, observa cómo responden las luces cuando tocas.

  2. Luces que parpadean con la música pero solo cuando está oscuro Pista: Usa una combinación de los sensores de sonido y luz junto con luces de cadena LED. ¿Puedes adivinar qué módulos de compuertas lógicas necesitarás usar junto con los 2 sensores? ¡Necesitarás dos!

  3. Añade una luz LED a tu Casco de Bicicleta Pista: El circuito para esto es el mismo que el proyecto de Luces Fotosensibles mostrado arriba. ¡Usa una batería de 9V para hacer tu proyecto portátil!

  4. Usa un zumbador piezoeléctrico como Bocina de Bicicleta

  1. ¡Conviértete en un espía! Pista: Usa la grabadora de sonido y graba secretamente la voz de alguien y reprodúcesela.

  2. Deja un mensaje amoroso para tu mamá antes de ir a la escuela Pista: Usa la grabadora de sonido como lo hiciste en el proyecto anterior. Esta vez, graba tu mensaje favorito para un ser querido (mamá, papá, hermano...cualquiera) con tu propia voz y hazles saber que pueden reproducirlo por sí mismos cuando no estés!!

  3. Revive un viejo auto de juguete motorizado roto Pista: ¿Tienes un viejo auto de juguete motorizado que dejó de funcionar? Es probable que su motor funcione perfectamente y algo más salió mal. Ve si puedes abrir el juguete y extraer el motor conectado a las ruedas y encenderlo usando un módulo Grove - Mini Fan. Intenta usar una batería de 9V para la energía y el potenciómetro deslizante para variar la velocidad.

  4. Ventilador personal con velocidad variable Pista: ¡Esto es bastante fácil y no debería requerir una pista ;) Sálvate del calor con este!

Disponibilidad


Disponible en el SeeedStudio Bazaar:

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...