Saltar al contenido principal

Grove - NOT


Este módulo Grove proporciona la función de una puerta lógica NOT. Está basado en el chip 74HC1G04GW. El 74HC1G04GW es un dispositivo CMOS de alta velocidad con puerta Si que proporciona el buffer inversor. El módulo NOT tiene una entrada en el lado izquierdo y una salida en el lado derecho. Cuando la señal de entrada es HIGH, la señal de salida es LOW. Cuando la señal de entrada es LOW, la señal de salida es HIGH.

Características

  • Función simple de puerta NOT con una entrada y una salida

  • Hace que integrar una puerta lógica NOT en tu circuito sea muy fácil

  • Utiliza cables Grove estándar de 4 pines para conectar con otros módulos Grove

Uso

  • Consulta el ejemplo de Luces LED que Brillan en la Oscuridad en la página wiki del Grove Mixer Pack V2 para ver cómo construir un circuito que utiliza lógica NOT.

  • También consulta el uso típico del módulo Grove - NOT

Ver también

  • Grove - OR

  • Grove - AND

Disponibilidad

Este módulo Grove está disponible como parte de las siguientes series de kits Grove:

  • Grove Mixer Pack V2

Ten en cuenta que este módulo Grove - NOT se vende únicamente como parte de los paquetes mencionados anteriormente y no está disponible por separado en el Seeed Studio Bazaar.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...