Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Oxígeno Pro(GGC2330-O2)

pir

Grove - Sensor de Oxígeno Pro(GGC2330-O2) es un tipo de sensor para probar la concentración de oxígeno en el aire, que se basa en el principio de la celda electroquímica para el trabajo original. Cuando comienza a funcionar, producirá una corriente proporcional a la concentración de oxígeno, luego puedes determinar la concentración de oxígeno midiendo el tamaño de la corriente.

Grove - Sensor de Oxígeno Pro(GGC2330-O2) es una versión mejorada del Grove - Sensor de Oxígeno(GG2020-O2). Comparado con el Grove - Sensor de Oxígeno(GG2020-O2), tiene un sensor de temperatura incorporado para hacer compensación de temperatura, que puede corregir el error de medición causado por la diferencia de temperatura y hacer la medición más precisa. Además de eso, está equipado con un microprocesador de alto rendimiento, que le permite tener capacidades de salida digital y salida de voltaje analógico al mismo tiempo, haciendo que el sensor sea más fácil de usar y calibrar y acortando el período de desarrollo.

pir

tip

Hemos lanzado la Guía de Selección de Sensores de Gas Seeed, te ayudará a elegir el sensor de gas que mejor se adapte a tus necesidades.

Características

  • Pre-calibración(Con MCU incorporado y sensor de temperatura)
  • Alta precisión y resolución
  • Larga vida útil, bajo consumo de energía
  • Fuerte capacidad anti-interferencia
  • Buena estabilidad
  • Salida de señal UART
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Especificaciones

ElementosParámetro
Gas ObjetivoO2
Resolución0.1%VOL
Rango de Medición0-25%VOL
Voltaje de OperaciónDC 5±0.1V DC
Corriente de Operación< 10 mA
SalidaSalida UART(Nivel eléctrico TTL, 3V)Voltaje analógico(consulta la tabla 2 para la señal de amplificación original del sensor)
Condiciones de Operación-20~25℃/15~90%RH(sin condensación)
Condiciones de Almacenamiento-20~50℃/15~90%RH(sin condensación)
Tamañoø23.5mm*24.5mm
Expectativa de Vida2 años(en aire)
nota

El tiempo de envejecimiento del encendido no es menor a 5min; Evite el contacto prolongado con solventes orgánicos volátiles; El entorno de uso o almacenamiento no puede ser un entorno ácido-base.

Aplicaciones

  • Detector de gas portátil
  • Alarma y detector de gas fijo

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Este capítulo está basado en Win10 y Arduino IDE 1.7.9

Este nuevo método de uso del Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) no se usa de la misma manera que el Grove - Oxygen Sensor(GG2020-O2) GG2020-O2.

Aquí te mostraremos cómo funciona este Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) a través de una demostración simple. Primero que nada, necesitas preparar las siguientes cosas:

Seeeduino Cortex-M0+Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2)Base Shield

pir

pir

pir

Consigue UNO AhoraConsigue UNO AhoraConsigue UNO Ahora

Conexión

Gracias al beneficio de los módulos de la serie Grove, no necesitas hacer soldaduras o usar una protoboard, lo que necesitas hacer es conectar los módulos al puerto correcto del Base Shield. Para esta demostración, tenemos solo un módulo Grove.

  • Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) es un módulo de entrada analógica, lo conectamos a UART en esta demostración.

pir

Subir el código a Arduino

Copia el código de abajo al IDE de Arduino.

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial2.begin(9600);
}
void loop() {
if (Serial2.available()){
uint8_t begin_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t state_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t high_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t low_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t check_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkkkk_code = Serial2.read();
delay(10);

if(begin_code == 255 && state_code == 134){

float O2_val = ((high_code * 256) + low_code) * 0.1 ;
Serial.print("O2: ");
Serial.print(O2_val);
Serial.println(" %");
}
}
while(Serial2.read()>=0); //clear buffer
}

Luego elige la placa correcta y el puerto COM, y después haz clic en el botón Upload, este proceso toma unos segundos.

Obtener datos

Abre el monitor serie de tu Arduino IDE, y ahora obtendrás los datos.

aviso

Se necesitan aproximadamente 20~30 minutos para precalentar el sensor, o obtendrás un valor mayor.

pir

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Proyectos

LoRa IoTea: Un sistema automático de recolección de información aplicado a plantaciones de té. Es parte de la recolección inteligente de información agrícola.

Una Caja de Plantas con Iluminación y Lluvia Nunca has visto tal manera de regar tu planta.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah, y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8-en-1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Loading Comments...