Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de PH

¿Necesitas medir el pH de una solución acuosa? Aquí, el sensor Grove - PH puede ayudarte a hacerlo. Este sensor puede generar una señal que corresponde a la concentración de iones de hidrógeno medida por el electrodo de PH. Debido a que puede conectarse directamente al controlador, puedes observar el valor de PH en cualquier momento. Este dispositivo puede utilizarse para mediciones de PH, como aguas residuales, alcantarillado y otras ocasiones.

nota

Solo serán válidos los pedidos nacionales. No realices un pedido si tu dirección no está en China.

Características


  • Interfaz Grove
  • Amplio rango de medición
  • Vida útil de dos años
  • Punto Isopotencial: pH 7.00 (0 mV)

Especificaciones


ElementoTípicoUnidades
Voltaje de Trabajo5V
Punto isopotencial7±0.5pH
Rango de Medición0~14pH
Rango de Salida del Sensor de pH-414.12 ~ 414.12mV
Precisión de Medición<15mV
Tiempo de Respuesta<2min
Rango de Temperatura0~60

Esquemático


Uso


El sensor de pH puede ayudarte a detectar el valor de pH. El éxito o fracaso de la medición de pH depende de la calibración y mantenimiento del sensor de pH. Ahora comencemos desde cómo calibrar.

Calibración

  • Antes de usar, necesitas usar agua pura o agua desionizada para lavarlo y luego absorber el agua con papel (el papel debe estar sin fibras). Recuerda, es mejor no limpiarlo porque limpiar el electrodo de pH causará errores. Aquí hay una imagen de referencia:

En esta imagen, se usa una solución tampón de pH 9.18 como solución de referencia, que nos ayuda a saber si el valor medido es preciso. Ahora veamos cuál es el valor medido.

  • Sube el código de demostración. Por favor haz clic aquí si no sabes cómo subir
//Function: The PH sensor output voltage value,
// convert into PH and then display in the serial monitor.
#define Vref 4.95
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue;
int m;
long sensorSum;
for(m=0;m<50;m++)
{
sensorValue=analogRead(A0);//Connect the PH Sensor to A0 port
sensorSum += sensorValue;
}
sensorValue = sensorSum/50;
Serial.print(" the PH value is");
Serial.println(7-1000*(sensorValue-372)*Vref/59.16/1023);

}
  • Abre el monitor serie para ver el resultado:

  • Observa el resultado, puedes ver que el resultado de la prueba es consistente con el valor real. Así que puedes comenzar a medir el pH de soluciones acuosas. Si hubiera errores entre el pH del líquido de referencia y el valor de pH medido, sería mejor remojar el electrodo de pH durante varias horas y luego recalibrar. Aquí hay una guía sobre cómo calibrar para referencia.

Nota: Si el valor medido que obtienes se mantiene más alto o más bajo de lo que debería ser, la razón podría ser un valor Vref inapropiado. Vref es el voltaje de trabajo de Arduino.

La relación entre el valor de pH y el voltaje de salida: E=59.16(mV/PH)

Limpieza y Almacenamiento

El electrodo de pH es el componente más sensible de tu instrumento de pH. Y el electrodo de pH no puede dejarse secar o congelar. El mantenimiento adecuado proporcionará años de medición confiable. Así que el cuidado y mantenimiento del electrodo de pH no es menos importante que la calibración. Por favor recuerda: cuando no esté en uso, debes lavarlo y mantenerlo en el contenedor de KCl 3mol. El KCL 3mol necesitas prepararlo. El método de preparación puede referirse a la información siguiente:

Basado en 3 mol * ( 74.55 g / 1 mol KCl) = 223.65 g KCl) Así que para preparar una solución KCl de 3 mol / L, necesitarías disolver 223.65 g de KCl en algo de agua, mezclar, y luego llenarlo hasta la marca de 1 L con agua.

¡Espero que esto ayude!

Visor de Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...