Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Fuerza Redondo FSR402

El Grove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402) es un módulo sensible a la fuerza. En el extremo del sensor hay una resistencia sensible a la fuerza redonda, cuya resistencia depende de la presión aplicada a esta resistencia. Simplemente dicho, a mayor presión, menor resistencia. Sin embargo, la salida de este sensor no es estrictamente lineal, por lo que no lo recomendamos para mediciones precisas. Para más detalles sobre el diagrama presión-resistencia, por favor consulte la Hoja de datos FSR402

Como puedes ver, este módulo está basado en FSR402, la Serie FSR® 400 de Interlink Electronics es parte de la familia de Resistencias Sensibles a la Fuerza® de zona única. Las Resistencias Sensibles a la Fuerza, o FSR's, son dispositivos robustos de película gruesa de polímero (PTF) que exhiben una disminución en la resistencia con el aumento de la fuerza aplicada a la superficie del sensor. Esta sensibilidad a la fuerza está optimizada para uso en dispositivos de interfaz humano-máquina incluyendo electrónica automotriz, sistemas médicos, controles industriales y robótica.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402)InicialJun 2018

Características

  • Salida analógica

  • Estructura mecánica confiable

  • Alta durabilidad:

    Probado a 10 millones de actuaciones, 1kg, 4Hz / -10% cambio promedio de resistencia

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de trabajo3.3V/5V
Rango de Sensibilidad de Fuerza0.2N--20N
Resolución de FuerzaContinua (analógica)
Salida analógica0-650
Resistencia No Actuada>10 MΩ
Resistencia Mínima1 KΩ
Tiempo de Subida del Dispositivo<3 Microsegundos
TamañoL: 75mm A: 20mm H: 11mm
Peso2.5g
Tamaño del paqueteL: 140mm A: 90mm H: 10mm
Peso bruto10g
tip

Si quieres medir la Resistencia No Actuada, por favor retira esta cosa del sensor

Aplicaciones

  • electrónica automotriz
  • sistemas médicos
  • controles industriales
  • robótica.

Descripción General del Hardware

Mapa de Pines

Esquemático

Este módulo usa un chip DC-DC XC6206P332MR para proporcionar un 3.3V estable, como puedes ver lo llamamos 3V3. Puedes considerar el Sensor de Fuerza J1 como una resistencia variable, digamos Rf . Cuanto mayor sea la presión, menor será el valor de Rf.

Hay dos partes en la imagen de arriba, para la parte izquierda:

VIN = (3.3 × 30K) / (30K + Rf)

Para la parte derecha, es un seguidor emisor, usamos el amplificador U1 para aislar los circuitos de pre-etapa y post-etapa.

Vout = VIN

Entonces, la salida es:

Vout = (3.3 × 30K) / (30K + Rf)
tip

En esta sección solo te mostramos parte del esquemático, para el documento completo por favor consulta los Recursos

Dibujo Mecánico

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402)Grove-LED
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor, conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor, usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

  • Paso 1. Conecta Grove-Round Force Sensor(FSR402) al puerto A0 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta el Grove-LED al puerto D3 del Grove-Base Shield.

  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove-Round Force Sensor(FSR402)
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
A0Amarillo
SeeeduinoGrove-LED
----------------------------------------
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
D3Amarillo

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar.

  • Paso 1. Abre el IDE de Arduino y crea un nuevo archivo, luego copia el siguiente código en el nuevo archivo.
/* How to use a Force sensitive resistor to fade an LED with Arduino
More info: http://www.ardumotive.com/how-to-use-a-force-sensitive-resistor-en.html
Dev: Michalis Vasilakis // Date: 22/9/2015 // www.ardumotive.com */

//Constants:
const int ledPin = 3; //pin 3 has PWM funtion
const int sensorPin = A0; //pin A0 to read analog input

//Variables:
int value; //save analog value


void setup(){

pinMode(ledPin, OUTPUT); //Set pin 3 as 'output'
Serial.begin(9600); //Begin serial communication

}

void loop(){

value = analogRead(sensorPin); //Read and save analog value from potentiometer
Serial.println(value); //Print value
value = map(value, 0, 1023, 0, 255); //Map value 0-1023 to 0-255 (PWM)
analogWrite(ledPin,255-value); //Send PWM value to led
delay(100); //Small delay

}

  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.

  • Paso 3. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramienta-> Monitor Serie. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Si todo va bien, obtendrás la salida de A0. Además, verás que el LED se vuelve más brillante cuando presiones el Sensor de Fuerza Redondo con más fuerza.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Este es el Video de introducción de este producto, demostraciones simples, puedes intentarlo.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...