Saltar al contenido principal

Grove - Relé SPDT(30A)

El Relé SPDT(30A) es un Relé de Un Polo Dos Tiros (SPDT) de alta calidad. El Relé consiste en una bobina, 1 terminal común, 1 terminal normalmente cerrado, y un terminal normalmente abierto. Cuando la bobina del relé está en reposo (no energizada), el terminal común y el terminal normalmente cerrado tienen continuidad. Cuando la bobina está energizada, el terminal común y el terminal normalmente abierto tienen continuidad. La bobina de este relé está clasificada hasta 5V y el contacto está clasificado hasta 30A (@250VAC, 30VDC). Puedes usarlo para controlar dispositivos de alta corriente.

Característica


  • Alta Corriente de Conmutación
  • Relé SPDT
  • Relé normalmente cerrado
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Especificación


ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje de trabajo4.755.05.25VDC
Corriente-185-mA
Voltaje de Activación(Máx)-3.75-VDC
Tiempo de Operación(Máx)-15-ms
Tiempo de Liberación(Máx)-10-ms
Temperatura Ambiente de Operación-25-70°C

Uso


Con Arduino

¿Por qué queremos usar un relé y realmente lo necesitamos? Cada vez que quieras encender/apagar un dispositivo que consume más corriente o funciona con alto voltaje, necesitarás usar un relé. Es decir, el relé es "un interruptor de alto voltaje o corriente controlado por bajo voltaje". La bobina de un relé SPDT que más comúnmente usamos consume muy poca corriente (el Grove - Relay soporta 10A). Ahora, con este relé de 30A, puedes controlar dispositivos de conmutación de mucha más alta corriente como faros, luces de estacionamiento, bocinas, etc.

La estructura interna del Relé SPDT:

Puedes ver que el terminal común y el terminal normalmente cerrado tienen continuidad cuando la bobina del relé está en reposo.

Pero cuando la bobina está energizada, el terminal común y el terminal normalmente abierto tendrán continuidad.

La instalación del hardware puede referirse a la siguiente imagen:

La codificación para controlar este relé es la misma que el Grove - Relay

Buena suerte controlando tu aire acondicionado o lavadora, con Arduino y el Grove - Relé SPDT(30A).

Con Raspberry Pi

1.Deberías tener una raspberry pi y un grovepi o grovepi+.

2.Deberías haber completado la configuración del entorno de desarrollo, de lo contrario sigue aquí.

3.Conexión

  • Conecta el sensor al socket grovepi D4 usando un cable grove.

4.Navega al directorio de demos:

   cd yourpath/GrovePi/Software/Python/

Para ver el código

   nano grove_spdt_relay.py   # "Ctrl+x" para salir #
import time
import grovepi

# Connect the Grove SPDT Relay to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4

grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")

while True:
try:
# switch on for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)

# switch off for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)

except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"

5.Ejecuta la demo.

   sudo python grove_spdt_relay.py

Visor de Esquemas en Línea

Recurso


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...