Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Sonido

Grove - Sensor de Sonido puede detectar la intensidad del sonido del entorno. El componente principal del módulo es un micrófono simple, que está basado en el amplificador L358 y un micrófono electret. La salida de este módulo es analógica y puede ser fácilmente muestreada y probada por un Seeeduino.

Características

  • Fácil de usar
  • Proporciona señal de salida analógica
  • Se integra fácilmente con módulos Logic en el lado de entrada de los circuitos Grove
aviso

Este sensor de sonido se usa para detectar si hay sonido alrededor o no, por favor no uses el módulo para recopilar señales de sonido. Por ejemplo, puedes usarlo para hacer una lámpara controlada por sonido, pero no como un dispositivo de grabación.

Especificaciones

ElementoValor
Rango de Voltaje de Operación5 V
Corriente de Operación(Vcc=5V)4~5 mA
Ganancia de Voltaje(V=6V, f=1kHz)26 dB
Sensibilidad del Micrófono(1kHz)-60~-56dBV/Pa
Impedancia del Micrófono2.2k Ohm
Frecuencia del Micrófono16-20 kHz
Relación S/N del Micrófono54 dB
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar Con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Sensor de Sonido
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el Sensor de Sonido Grove al puerto A0 del Escudo Base Grove.
  • Paso 3. Conecta el Escudo Base Grove al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos el Escudo Base Grove, también podemos conectar directamente el Sensor de Sonido Grove al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoSensor de Sonido Grove
5VRed
GNDBlack
A1White
A0Yellow

Software

  • Paso 1. Por favor copia el código de abajo al IDE de Arduino y súbelo al arduino. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
// test code for Grove - Sound Sensor
// loovee @ 2016-8-30

const int pinAdc = A0;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
//Serial.println("Grove - Sound Sensor Test...");
}

void loop()
{
long sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(pinAdc);
}

sum >>= 5;

Serial.println(sum);
delay(10);
}

  • Paso 2. Haz clic en Serial > Plotter para obtener la curva cambiante del sensor. Por favor haz ruido para ver el cambio del valor.

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta un Grove - Sound Sensor al puerto A0 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

cc

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás el valor del sonido mostrado en el Monitor Serie.

Jugar Con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)

Hardware

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - Sensor de Sonido
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Consigue UNO AhoraConsigue UNO AhoraConsigue UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el Grove - Sound Sensor al puerto A0 del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

nota

Para el paso 3 puedes conectar el sensor de sonido a cualquier Puerto Analógico pero asegúrate de cambiar el comando con el número de puerto correspondiente.

Software

nota

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Descarga el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python3 grove_sound_sensor.py 0

A continuación se muestra el código grove_sound_sensor.py.


import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC


class GroveSoundSensor:

def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()

@property
def sound(self):
value = self.adc.read(self.channel)
return value

Grove = GroveSoundSensor


def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

sensor = GroveSoundSensor(int(sys.argv[1]))

print('Detecting sound...')
while True:
print('Sound value: {0}'.format(sensor.sound))
time.sleep(.3)

if __name__ == '__main__':
main()


success

Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_sound_sensor.py 0
Detecting sound...
Sound value: 499
Sound value: 525
Sound value: 529
Sound value: 493
Sound value: 457
Sound value: 457
Sound value: 503
Sound value: 537
Sound value: 606
Sound value: 614
Sound value: 661
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_sound_sensor.py", line 67, in <module>
main()
File "grove_sound_sensor.py", line 64, in main
time.sleep(.3)
KeyboardInterrupt

Puedes salir de este programa simplemente presionando ++ctrl+c++.

nota

Puede que hayas notado que para el puerto analógico, el número de pin en la serigrafía es algo como A1, A0, sin embargo en el comando usamos el parámetro 0 y 1, igual que el puerto digital. Así que por favor asegúrate de conectar el módulo en el puerto correcto, de lo contrario puede haber conflictos de pines.

Jugar Con Raspberry Pi (con GrovePi_Plus)

Hardware

  • Paso 1. Prepara las siguientes cosas:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-Sensor de SonidoGrove-LED Azul
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.

  • Paso 3. Conecta el Grove-Sound Sensor al puerto A0 del GrovePi_Plus, y conecta el Grove-Blue LED al puerto D5 del GrovePi_Plus

  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

Software

nota

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

tip

En esta wiki usamos la ruta ~/GrovePi/ en lugar de /home/pi/Desktop/GrovePi, necesitas asegurarte de que el Paso 2 y el Paso 3 usen la misma ruta.

nota

Te sugerimos firmemente que actualices el firmware, o para algunos sensores podrías obtener errores.

  • Paso 3. Clona el repositorio de Github con Git.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

  • Paso 4. Navega al directorio de las demostraciones:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/

Aquí está el código grove_sound_sensor.py.


#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi Example for using the Grove Sound Sensor and the Grove LED
#
# The GrovePi connects the Raspberry Pi and Grove sensors. You can learn more about GrovePi here: http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# Modules:
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Sound_Sensor
# https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LED_Socket_Kit
#
# Have a question about this example? Ask on the forums here: http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## License
The MIT License (MIT)
GrovePi for the Raspberry Pi: an open source platform for connecting Grove Sensors to the Raspberry Pi.
Copyright (C) 2017 Dexter Industries
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
'''

import time
import grovepi

# Connect the Grove Sound Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
sound_sensor = 0

# Connect the Grove LED to digital port D5
# SIG,NC,VCC,GND
led = 5

grovepi.pinMode(sound_sensor,"INPUT")
grovepi.pinMode(led,"OUTPUT")

# The threshold to turn the led on 400.00 * 5 / 1024 = 1.95v
threshold_value = 400

while True:
try:
# Read the sound level
sensor_value = grovepi.analogRead(sound_sensor)

# If loud, illuminate LED, otherwise dim
if sensor_value > threshold_value:
grovepi.digitalWrite(led,1)
else:
grovepi.digitalWrite(led,0)

print("sensor_value = %d" %sensor_value)
time.sleep(.5)

except IOError:
print ("Error")
  • Paso 5. Ejecuta la demostración.
sudo python3 grove_sound_sensor.py

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyectos

Crear un sensor IoT Wi-Fi multitarea: Este tutorial muestra cómo hacer un sensor conectado a internet, aprovechando las características únicas de multitarea de Energia & TI LaunchPad.

Medidor de Sonido LED usando Wio-Link y Node-Red: Sensor de sonido Grove de SeeedStudio y tira LED conectados a Wio-Link siendo controlados por un flujo de Node-Red.

Módulo sensor de sonido Grove:

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...