Saltar al contenido principal

Grove - Starter Kit para LinkIt ONE

Características

  • Minimiza los esfuerzos para tus aplicaciones en la plataforma LinkIt ONE.
  • Hace más fácil el proceso de construcción de tus proyectos.
  • Reduce tus gastos al incluir módulos típicos y populares.
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove

Especificaciones

Consulta las especificaciones de cada módulo:

Ideas de aplicación

Ten en cuenta que las ideas listadas en esta sección son solo algunas pistas de las aplicaciones masivas de este kit.

Descripción del Hardware

Sensor Táctil Grove

Este "botón" puede detectar el toque de tus dedos.

Sensor de Sonido Grove

Este es un sensor para evaluar la intensidad del sonido.

Grove - Sensor de Luz v1.2

Este es un sensor que detecta el nivel de luz en ocasiones diarias

Servo Grove

Este es un actuador cuya posición puede ser controlada con precisión.

Sensor de Polvo Grove

Este sensor puede medir la calidad del aire.

Sensor de Temperatura y Humedad Pro Grove

Tiene un rendimiento más completo y preciso que la versión básica. El rango de detección de este sensor es 5% RH - 99% RH, y -40°C - 80°C.

Sensor UV Grove

Este sensor se usa para detectar la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) incidente.

Grove - Sensor Barómetro (BMP280)

Este sensor se usa para detectar la presión atmosférica y la temperatura.

Acelerómetro Digital de 3 Ejes Grove (±16g)

Este es un acelerómetro digital de alta resolución que proporciona una resolución máxima de 3.9mg/LSB y un amplio rango de medición de ±16g.

Barra LED Grove

La Barra LED Grove está compuesta por un LED de 10 segmentos, puedes usarla como indicador.

Shield Base Grove

El Shield Base es una interfaz entre Arduino y los módulos Grove. Hay 16 conectores Grove en el shield base, que pueden dividirse en tres áreas funcionales diferentes: puertos digitales (8), puertos analógicos (4), y puertos I2C (4).

Lista de partes

Lista de Partes del Kit Starter Grove para LinkIt ONE

Comenzar

Ten en cuenta que esta sección solo te muestra cómo construir el entorno de desarrollo básico.

Demos

Ten en cuenta que esta sección te mostrará una demo que implementa algunas funciones realistas.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...