Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro(DHT22)

Esta es una versión hermana poderosa de nuestro Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro. Tiene un rendimiento más completo y preciso que la versión básica. El rango de detección de este sensor es 5% RH - 99% RH, y -40°C - 80°C. Y su precisión alcanza hasta 2% RH y 0.5°C. Una opción profesional para aplicaciones que tienen requisitos relativamente estrictos.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Los sensores industriales de la serie SenseCAP S210x proporcionan una experiencia lista para usar para la detección ambiental. Por favor, consulta el Sensor Inalámbrico de Temperatura y Humedad S2101 con mayor rendimiento y robustez para el monitoreo de la calidad del aire. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temp. y Humedad del Aire

Especificaciones

ElementoMínNormMáxUnidad
Voltaje de entrada (VCC)3.3-6V
Nivel Lógico de E/S-basado en VCC-V
Suministro de Corriente de Medición1-1.5mA
Suministro de Corriente en Espera40-50uA
Rango de medición (Humedad)5%-99%RH
Rango de medición (Temperatura)-40-80°C
Precisión (Humedad)--±2%RH
Precisión (Temperatura)--±0.5°C
Resolución (Humedad)--0.1%RH
Resolución (Temperatura)--0.1°C
Repetibilidad (Humedad)--±0.3%RH
Repetibilidad (Temperatura)--±0.2°C
Estabilidad a Largo Plazo--±0.5%RH/año
Período de Recolección de Señal-2-S
Tiempo de Respuesta 1/e(63%)6-20S
Modo de pin de señal-Digital--
tip

Más detalles sobre los módulos Grove por favor consulta Sistema Grove

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldSensor de Temperatura y Humedad Pro
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

1 Por favor conecta el cable USB suavemente, de lo contrario puedes dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar

  • Paso 1. Conecta Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro al puerto D2 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC a través de un cable USB.

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoSensor de Temperatura y Humedad Pro
5VRojo
GNDNegro
Sin ConectarBlanco
D2Amarillo

Software

  • Paso 1. Descarga la biblioteca Seeed DHT desde Github.

  • Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.

  • Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino. Abre el ejemplo "DHTtester" a través de la ruta: File --> Examples --> Grove_Humidity_Temperature_Sensor-master --> DHTtester. A través de esta demostración, podemos leer la información de temperatura y humedad relativa del ambiente.

nota

Este Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro y nuestro otro producto Grove-Sensor de Temperatura y Humedad están compartiendo esta biblioteca. No importa qué producto estés usando, asegúrate de haber hecho efectiva la línea de definición del sensor de tu placa y comentado las líneas de definición de otras especificaciones. Por ejemplo, el sensor que usamos en Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro es DHT 22. Así que la parte de definición de la especificación del sensor debería ser:

//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.

  • Paso 5. Abre el Serial Monitor del IDE de Arduino haciendo clic en Tool-> Serial Monitor. O presiona las teclas ++ctrl+shift+m++ al mismo tiempo. Si todo va bien, obtendrás el resultado.

El resultado debería ser así:

Jugar con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)

Hardware

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - Sensor de Temp y Hum Pro
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora
  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el sensor de temperatura y humedad pro al puerto 12 del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.
nota

Para el paso 3 puedes conectar el sensor de temperatura y humedad pro a cualquier Puerto GPIO pero asegúrate de cambiar el comando con el número de puerto correspondiente.

Software

precaución

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.

tip

Uno de los pasos es agregar la biblioteca DHT necesaria, por favor asegúrate de que esté instalada.

  • Paso 2. Ingresa al entorno virtual relevante.
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • Paso 3. Ejecuta los siguientes comandos para ejecutar el código.
nano ~/grove_env/dht22_demo.py

Copia el siguiente código

import time
import seeed_dht

# for DHT11/DHT22
sensor = seeed_dht.DHT("22", 12)
# for DHT10
# sensor = seeed_dht.DHT("10")
print("DHT11 reading every second, Ctrl+C to quit")
try:
while True:
humi, temp = sensor.read()
print(f"DHT11 Humidity {humi:.1f}% Temperature {temp:.1f}°C")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\nBye")

tip

Guardar y salir: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado


pi@raspberrypi:~/Seeed_Python_DHT/examples $ python ~/grove_env/dht22_demo.py
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.1%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 40.0%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.9%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 40.3%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 42.0%, temperature 29.1*

Puedes salir de este programa simplemente presionando ++ctrl+c++.

Jugar con Raspberry Pi (con GrovePi_Plus)

Hardware

Materiales requeridos

Raspberry piGrovePi_PlusSensor de Temperatura y Humedad Pro
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 1. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.

  • Paso 2. Conecta Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro al puerto D4 del GrovePi_Plus.

  • Paso 3. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

Software

Si esta es la primera vez que usas GrovePi, por favor haz esta parte paso a paso. Si eres un viejo amigo de GrovePi, puedes omitir el Paso1 y el Paso2.

  • Paso 1. Configurando el Software. En la línea de comandos, escribe los siguientes comandos:
precaución

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, no puedes usar esta línea de comandos.

sudo curl -kL dexterindustries.com/update_grovepi | bash
sudo reboot
cd /home/pi/Desktop
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

Para más detalles sobre esta parte, por favor consulta Setting Software.

nota

Te sugerimos firmemente que actualices el firmware, o para algunos sensores podrías obtener errores.

  • Paso 3. Configura el parámetro
precaución

Si estás usando Raspberry Pi con Raspberrypi OS >= Bullseye, tienes que usar esta línea de comandos solo con Python3.


cd /home/pi/Desktop/GrovePi/Software/Python/
sudo nano grove_dht_pro.py

nota

El Grove - Sensor de Temperatura y Humedad y el Grove - Sensor de Temperatura y Humedad pro comparten el mismo código python que se llama grove_dht_pro.py. La única diferencia es que para la sentencia [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,blue). Usamos el parámetro blue para Grove - Sensor de Temperatura y Humedad mientras que usamos white para el Grove - Sensor de Temperatura y Humedad pro. El valor por defecto es blue, así que para este sensor necesitas cambiar el código.

Cambia el parámetro por defecto [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,blue) por [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,white). Entonces el código debería ser así:

import grovepi
import math
# Connect the Grove Temperature & Humidity Sensor Pro to digital port D4
# This example uses the blue colored sensor.
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 4 # The Sensor goes on digital port 4.

# temp_humidity_sensor_type
# Grove Base Kit comes with the blue sensor.
blue = 0 # The Blue colored sensor.
white = 1 # The White colored sensor.

while True:
try:
# This example uses the blue colored sensor.
# The first parameter is the port, the second parameter is the type of sensor.
[temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,white)
if math.isnan(temp) == False and math.isnan(humidity) == False:
print("temp = %.02f C humidity =%.02f%%"%(temp, humidity))

except IOError:
print ("Error")

Luego presiona ++ctrl+x++ para salir de nano. Presiona ++y++ para guardar el cambio.

  • Paso 4. Ejecuta el siguiente comando para obtener el resultado.
sudo python3 grove_dht_pro.py

El resultado debería ser así:


pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ sudo python3 grove_dht_pro.py
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Proyectos

Registrador de Datos de Temperatura y Humedad: Este proyecto ayuda a monitorear los valores de temperatura y humedad de una ubicación particular junto con el nivel de batería del dispositivo.

Demo IoT de LinkIt ONE: Un demo IoT hecho por LinkIt ONE.

Recinto Automatizado para Serpientes con Cámara: Recinto interactivo para serpientes que está controlado por temperatura y humedad y usa lat-long para imitar los ciclos de luz natural, con una cámara en línea.

Foton - El sable de luz conectado: Foton es un sable de luz especial, que puede monitorear la temperatura y humedad de una habitación, detectar movimientos, y enviar esos datos a un smartphone.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...