Skip to main content

Grove - Sensor de Turbidez para Arduino V1.0

pir

El sensor de turbidez Grove puede medir la turbidez del agua (el número de partículas suspendidas).

El sensor óptico de este módulo puede medir la densidad del agua turbia y la concentración de materia extraña utilizando la refracción de la longitud de onda entre el fototransistor y el diodo. Mediante el uso de un transistor óptico y diodos ópticos, un sensor óptico mide la cantidad de luz que proviene de la fuente de luz hacia el receptor de luz, con el fin de calcular la turbidez del agua.

El modo de salida se puede seleccionar ajustando el interruptor en la placa. Soporta salida analógica y digital. La sensibilidad se puede ajustar mediante la perilla integrada.

pir

Características

  • Bajo consumo de energía
  • Tamaño pequeño: módulo Grove de 2.0cm x 4.0cm
  • Solo se necesitan 3 pines, ahorra recursos de E/S
  • Fácil de usar: conector Grove, plug and play
  • Modo de salida opcional, soporta salida analógica y salida digital
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Especificaciones

ParámetroValor/Rango
Voltaje de Operación3.3V/5V DC
Interfaz de SalidaAnalógica / Digital
Conector1 Grove / 1 interfaz de alimentación
Tamaño20*40mm

Aplicaciones típicas

  • Medir el grado de contaminación del agua de máquinas lavadoras como lavavajillas para determinar el tiempo de lavado óptimo y el número de enjuagues.
  • Control de sitios industriales.
  • Tratamiento de aguas residuales ambientales.

Descripción general del hardware

pir

  • Interruptor Digital a Analógico

  • "D" es la salida digital, el umbral de nivel alto y bajo se puede ajustar mediante la perilla integrada.

  • "A" es la salida analógica, el valor de salida disminuirá con el aumento de la turbidez del líquido.

Plataformas compatibles

ArduinoRaspberry PiBeagleBoneWioLinkIt ONE

pir

pir

pir

pir

pir

caution

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

Jugar Con Arduino

note

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Grove - Sensor de TurbidezBase Shield

pir

pir

pir

Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
note

1 Por favor, conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor, usa el cable USB con 4 cables en su interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar.

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

Salida Analógica

Conexión de Hardware
  • Paso 1. El interruptor en el sensor selecciona A.

  • Paso 1. Conecta Grove - Turbidity Sensor al puerto A0 de Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield en Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

note

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Turbidity Sensor a Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Turbidity Sensor
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
A0Amarillo
Software
  • Paso 1. Copia el código de abajo en Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
void setup() {

Serial.begin(9600); //Baud rate: 9600
}

void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);// read the input on analog pin 0:
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
Serial.println(voltage); // print out the value you read:
delay(500);
}

  • Paso 2. Abre el Monitor Serie del IDE de Arduino haciendo clic en Herramientas-> Monitor Serie o presiona las teclas Ctrl+Shift+M al mismo tiempo. Establece la velocidad de baudios a 9600.

pir

  • Paso 3. Ahora puedes usar este sensor, y la salida será así:

pir

Salida Digital

Conexión de Hardware
  • Paso 1. El interruptor en el sensor selecciona D.

  • Paso 1. Conecta Grove - Sensor de Turbidez al puerto D2 del Grove-Base Shield.

  • Paso 2. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

note

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove - Sensor de Turbidez al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Sensor de Turbidez
5VRojo
GNDNegro
Sin ConexiónBlanco
D2Amarillo
Software
  • Paso 1. Copia el código de abajo en el IDE de Arduino y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
int ledPin = 3;               
int sensor_in = 2; // Turbidity sensor on Digital Pin 2

void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set ledPin as output mode
pinMode(sensor_in, INPUT); //Set Turbidity sensor pin to input mode
}

void loop(){
int sensorValue = digitalRead(sensor_in);
Serial.println(sensorValue);
if(sensorValue==HIGH){ //Read sensor signal
digitalWrite(ledPin, HIGH); // if sensor is LOW, then turn on
}else{
digitalWrite(ledPin, LOW); // if sensor is HIGH, then turn off the led
}
delay(500);
}
  • Paso 2. Usamos salida digital y subimos o bajamos el disparador ajustando el potenciómetro para hacer que el LED se encienda y apague.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Loading Comments...