Saltar al contenido principal

Grove - UART Wifi V2

enter image description here

Grove - UART WiFi es un módulo transceptor serie que presenta el ubicuo SoC IoT ESP8285. Con pila de protocolo TCP/IP integrada, este módulo permite que tu microcontrolador interactúe con redes WiFi con solo unas pocas líneas de código. Cada módulo ESP8285 viene preprogramado con un firmware de conjunto de comandos AT, lo que significa que puedes enviar comandos de texto simples para controlar el dispositivo. El SoC presenta motores integrados WEP, WPA/WPA2, TKIP, AES y WAPI, puede actuar como punto de acceso con DHCP, puede unirse a redes WiFi existentes y tiene direcciones MAC e IP configurables.

Versión​

ParámetroV1.0V2.0
Fecha de Lanzamiento del Producto24 de Junio 201626 de Marzo 2018
Chip WiFiESP8266ESP8285
Tipo de AntenaExternaIntegrada
LEDs3 LEDs-Alimentación/WiFi/Comando AT2 LEDs- Alimentación/WiFi
Botón1 Botón: Presión corta para Reiniciar Presión larga para entrar en modo de arranque UART2 Botones para esas dos funciones

nota

Puedes preguntarte cuál es la diferencia entre ESP8266 y ESP8285. El ESP8285 es una versión actualizada del ESP8266, que añade una memoria flash integrada de 1MB. Excepto por eso, son prácticamente iguales.

Características​

  • Conector Grove de 4 pines (RX,TX,VCC,GND)
  • Protocolo 802.11 b/g/n (2.4GHz)
  • WiFi Direct (P2P), soft-AP
  • Soporta tres modos: AP, STA y modo de coexistencia AP+STA
  • Pila de protocolo TCP/IP integrada
  • LwIP (IP ligero)
  • CPU integrada de bajo consumo de 32 bits que puede ser reprogramada como procesador de aplicación
  • Sensor de temperatura integrado
  • Interfaz UART serie
  • Gestión QoS de múltiples colas
  • Despertar y transmitir paquetes en < 2ms
  • Blindaje metálico
  • Antena cerámica integrada
  • Interruptor de reinicio
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Especificaciones​

  • Voltaje de entrada: 3V / 5V
  • Velocidad de baudios: 115200
  • Basado en SoC ESP8285 ESP-06
  • Firmware AT: esp_iot_sdk_v1.1.0
    • Registra el LED WiFi rojo al LED de estado wifi del ESP8285.
  • Conjunto de comandos AT
  • SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
  • Cinco estados de energía: OFF, DEEP_SLEEP, SLEEP, WAKEUP y ON.
  • Consumo de energía en espera de < 1.0mW (DTIM=3)
  • Conmutador TR integrado, balun, LNA, amplificador de potencia y red de adaptación
  • PLLs integrados, reguladores, DCXO y unidades de gestión de energía
  • Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b
  • Corriente de fuga en apagado de <10uA
  • Aceleradores de hardware para CCMP (CBC-MAC, modo contador), TKIP (MIC, RC4), WAPI (SMS4), WEP (RC4), CRC
  • Controlador WPA/WPA2 PSK, y WPS
  • Agregación A-MPDU & A-MSDU e intervalo de guarda de 0.4ms
  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm

Tecnología de ultra bajo consumo

El ESP8285 fue diseñado para lograr un consumo de energía muy bajo con tecnología patentada de gestión de energía que reduce las funciones no esenciales y regula los patrones de sueño. Hay cinco estados de energía:

  • OFF
  • DEEP_SLEEP - el reloj en tiempo real funciona pero todas las demás partes del chip están cerradas
  • SLEEP - consume menos de 12uA con solo el reloj en tiempo real y el watchdog funcionando. El chip despertará por interrupción MAC, host, RTC o externa.
  • WAKEUP - el sistema está cambiando de un estado de sueño a encendido. El oscilador de cristal y PLL están habilitados.
  • ON - consume menos de 1.0mW (DTIM = 3) o 0.5mW (DTIM = 10).

El reloj en tiempo real puede ser programado para despertar el ESP8285 dentro de un período de tiempo especificado.

Cuanto mayor sea el período DTIM, más tiempo puede dormir el dispositivo y por lo tanto más energía puede potencialmente ahorrar el dispositivo.

Para cumplir con los requisitos de energía de aplicaciones móviles y electrónicos portátiles, para reducir el consumo total de energía, la potencia de salida del PA puede ser personalizada en el firmware.

Ideas de Aplicación​

  • Automatización del hogar
  • Redes de sensores
  • Redes de malla
  • Electrónicos portátiles
  • Monitor de bebé
  • Cámara de red
  • Control inalámbrico industrial
  • Balizas WiFi
  • Enchufe inteligente
  • Aplicaciones conscientes de ubicación

Primeros Pasos​

Después de esta sección, puedes hacer funcionar Grove - UART WiFi con solo unos pocos pasos.

Jugar Con Arduino​

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Materiales requeridos​

Seeeduino LiteGrove-OLEDGrove-UART Wifi
enter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
nota

Nota 1: Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables internos, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

Nota 2: Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar

Hardware​

  • Paso 1. Conecta Grove-UART Wifi al puerto SERIAL del Seeeduino Lite.

  • Paso 2. Conecta Grove-OLED al puerto I2C del Seeeduino Lite.

  • Paso 3. Conecta Seeeduino Lite a la PC mediante un cable Micro-USB.

Software​

// test grove - uart wifi
// scan ap and display on Grove - OLED 0.96'
// Loovee @ 2015-7-28

#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>

char ap_buf[30][16];
int ap_cnt = 0;

void setup()
{
Serial1.begin(115200);

delay(3000);
Wire.begin();
SeeedOled.init(); // initialze SEEED OLED display

SeeedOled.clearDisplay(); // clear the screen and set start position to top left corner
SeeedOled.setNormalDisplay(); // Set display to normal mode (i.e non-inverse mode)
SeeedOled.setPageMode(); // Set addressing mode to Page Mode

}


void loop()
{
ap_cnt = 0;
SeeedOled.clearDisplay();
SeeedOled.setTextXY(3,0);
SeeedOled.putString("Wifi Scan...");

cmd_send("AT+CWLAP");
wait_result();

display_ap();
delay(5000);
}

// send command
void cmd_send(char *cmd)
{
if(NULL == cmd)return;
Serial1.println(cmd);
}


// wait result of ap scan
// +CWLAP:(3,"360WiFi-UZ",-81,"08:57:00:01:61:ec",1)
void wait_result()
{
while(1)
{
LOOP1:
char c1=0;
if(Serial1.available()>=2)
{
c1 = Serial1.read();
if(c1 == 'O' && 'K' == Serial1.read())return; // OK means over
}

if('('==c1)
{
while(Serial1.available()<3);
Serial1.read();
Serial1.read();
Serial1.read();

int d = 0;
while(1)
{
if(Serial1.available() && '"' == Serial1.read()); // find "
{
while(1)
{
if(Serial1.available())
{
char c = Serial1.read();
ap_buf[ap_cnt][d++] = c;
if(c == '"' || d==16)
{
ap_buf[ap_cnt][d-1] = '\0';
ap_cnt++;
goto LOOP1;
}
}
}
}
}
}
}
}

// display
void display_ap()
{
char strtmp[16];
sprintf(strtmp, "get %d ap", ap_cnt);

SeeedOled.clearDisplay(); // clear
SeeedOled.setTextXY(3,3); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(strtmp); // Print the String

delay(2000);

int cnt = ap_cnt;
int offset = 0;
while(1)
{
SeeedOled.clearDisplay();
if(cnt>=8)
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // Print the String
}
cnt-=8;
offset++;
}
else
{
for(int i=0; i<cnt; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // Print the String
}

return;
}

delay(2000);
}
}
  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa Cómo subir código.

Entonces verás que el OLED muestra los puntos de acceso wifi a tu alrededor.

enter image description here

Actualización de firmware​

Nuestro módulo viene con un firmware grabado para la configuración de fábrica, puedes grabar otro firmware si lo deseas. Haz clic aquí para descargar el código fuente del firmware de configuración de fábrica.

Materiales requeridos​

  • Se requiere un convertidor USB a serie para actualizar el firmware, puedes elegir UartSBee V5 si no sabes dónde conseguir uno.
  • Se requiere un cable convertidor Grove-Jump y también lo ofrecemos a la venta.
  • Se requiere un cable micro USB (tipo A a tipo C).

Hardware​

Paso 1. Conecta un extremo del cable convertidor Grove-Jump con el conector grove en Grove - Uart Wifi y conecta el otro extremo con UartSBee V5 como se muestra a continuación.

Paso 2. Luego conecta los cables como se muestra en la siguiente figura:

enter image description here

Software​

Paso 1. Descarga la herramienta de grabación y el firmware

Paso 2. Mantén presionado el botón hasta que el indicador LED rojo se encienda, lo que significa que está listo para grabar el firmware.

Paso 3. Inicia los archivos ejecutables en los archivos de HERRAMIENTAS DE DESCARGA FLASH (doble clic) para hacer configuraciones como los siguientes pasos:

enter image description here

1. Elige los archivos deseados del archivo bin de firmware descargado.

2. Selecciona la casilla SpiAutoSet.

3. Elige el puerto COM y BAUDRATE.

4. Haz clic en el botón START

  • Se mostrará una barra de progreso en el proceso de grabación del firmware.

enter image description here

  • Finalmente, la grabación del firmware está completa.

enter image description here

Comandos AT​

Inicio rápido de comandos AT​

Hardware​

Los Materiales requeridos y Conexión de hardware son los mismos que en Actualización de firmware

Vamos a la parte de software

Software​

Puedes usar cualquier herramienta serie que te guste, aquí usamos Arduino. Y por favor asegúrate de haber conectado el convertidor USB a serie a tu PC.

Paso 1. Abre el IDE de Arduino, haz clic en Tools y elige el Puerto correspondiente.

Paso 2. Luego haz clic en el botón en la esquina superior derecha para abrir el Monitor Serie de Arduino.

Paso 3. Configura el Monitor Serie como se muestra en la siguiente imagen. Particularmente :2- Selecciona Both NL & CR, 3-Establece la velocidad de baudios a 115200

Paso 4. Escribe el comando AT que necesites en la 1- línea de comandos y luego haz clic en el botón 4- Send. Verás la información de retorno como en la imagen anterior.

Comandos AT básicos​

ComandoDescripción
ATProbar inicio AT
AT+RSTReiniciar módulo
AT+GMRVer información de versión
AT+GSLPEntrar en modo de sueño profundo
ATEHabilitar/Deshabilitar eco de comandos AT
AT+RESTORERestablecimiento de fábrica
AT+UARTConfiguración UART (Obsoleto)
AT+UART_CURConfiguración actual UART (No se guarda en Flash)
AT+UART_DEFConfiguración predeterminada UART (Se guarda en Flash)
AT+SLEEPModo de sueño
AT+RFPOWEREstablecer potencia TX RF
AT+RFVDDEstablecer potencia TX RF según VDD33

Comandos AT WiFi​

ComandoDescripción
AT+CWMODEModo WIFI (Obsoleto)
AT+CWMODE_CURModo WIFI actual (No se guarda en Flash)
AT+CWMODE_DEFModo WIFI predeterminado (Se guarda en Flash)
AT+CWJAPConectar a AP (Obsoleto)
AT+CWJAP_CURConectar a AP actual (No se guarda en Flash)
AT+CWJAP_DEFConectar a AP predeterminado (Se guarda en Flash)
AT+CWLAPLista los APs disponibles
AT+CWQAPDesconectar del AP
AT+CWSAPConfigurar softAP (Obsoleto)
AT+CWSAP_CURConfigurar softAP actual (No se guarda en Flash)
AT+CWSAP_DEFConfigurar softAP predeterminado (Se guarda en Flash)
AT+CWLIFListar estaciones conectadas al softAP
AT+CWDHCPHabilitar/Deshabilitar DHCP (Obsoleto)
AT+CWDHCP_CURHabilitar/Deshabilitar DHCP actual (No se guarda en Flash)
AT+CWDHCP_DEFHabilitar/Deshabilitar DHCP predeterminado (Se guarda en Flash)
AT+CWAUTOCONNConectar a AP automáticamente al encender
AT+CIPSTAMACEstablecer dirección mac de estación (Obsoleto)
AT+CIPSTAMAC_CUREstablecer dirección mac de estación (No se guarda en Flash)
AT+CIPSTAMAC_DEFEstablecer dirección mac de estación (Se guarda en Flash)
AT+CIPAPMACEstablecer dirección mac de softAP (Obsoleto)
AT+CIPAPMAC_CUREstablecer dirección mac de softAP (No se guarda en Flash)
AT+CIPAPMAC_DEFEstablecer dirección mac de softAP (Se guarda en Flash)
AT+CIPSTAEstablecer dirección IP de estación (Obsoleto)
AT+CIPSTA_CUREstablecer dirección IP de estación (No se guarda en Flash)
AT+CIPSTA_DEFEstablecer dirección IP de estación (Se guarda en Flash)
AT+CIPAPEstablecer dirección IP de softAP (Obsoleto)
AT+CIPAP_CUREstablecer dirección IP de softAP (No se guarda en Flash)
AT+CIPAP_DEFEstablecer dirección IP de softAP (Se guarda en Flash)
AT+CWSTARTSMARTIniciar SmartConfig
AT+CWSTOPSMARTDetener SmartConfig

Comandos AT TCP/IP​

ComandoDescripción
AT+CIPSTATUSObtener estado de conexión
AT+CIPSTARTEstablecer conexión TCP o registrar puerto UDP
AT+CIPSENDEnviar datos
AT+CIPSENDEXEnviar datos, si se encuentra o "\0", los datos serán enviados
AT+CIPSENDBUFEscribir datos en el búfer de envío TCP
AT+CIPBUFRESETRestablecer contador de ID de segmento
AT+CIPBUFSTATUSVerificar estado del búfer de envío TCP
AT+CIPCHECKSEQVerificar si un segmento específico fue enviado o no
AT+CIPCLOSECerrar conexión TCP/UDP
AT+CIFSRObtener dirección IP local
AT+CIPMUXConfigurar modo de conexiones múltiples
AT+CIPSERVERConfigurar como servidor
AT+CIPMODEConfigurar modo de transmisión
AT+SAVETRANSLINKGuardar enlace de transmisión transparente en Flash
AT+CIPSTOConfigurar tiempo de espera cuando ESP8266 funciona como servidor TCP
AT+CIUPDATEActualizar firmware a través de la red
AT+PINGHacer ping a una dirección IP o nombre de host

Visor Esquemático Online​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...