Saltar al contenido principal

Grove - Motor de Vibración

Este es un mini motor de vibración adecuado como indicador no audible. Cuando la entrada es HIGH, el motor vibrará igual que tu teléfono celular en modo silencioso.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripciónLanzamiento
v0.9bLanzamiento público inicial10 de mayo, 2011
v1.0Usa directamente un puerto I/O para controlar el Motor de Vibración5 de noviembre, 2011
v1.2Transistor añadido, usa mayor corriente para controlar el Motor de Vibración11 de julio, 2013

Características

  • Compatible con Grove
  • No audible
  • Bajo consumo de energía
  • Alta confiabilidad
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Especificaciones

Elemento

Mín

Típ

Máx

Voltaje de Operación

3.0V

5.0V

5.5V

Modo de Control

Nivel Lógico (Cuando es Lógico HIGH, el motor está ENCENDIDO. Cuando es LOW, el motor está APAGADO.)

Velocidad nominal

9000 rpm

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar Con Arduino

Hacer que vibre es tan fácil como encender un LED. Aquí hay un ejemplo que muestra cómo encender el motor de vibración.

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Motor de Vibración
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Grove - Motor de Vibración al D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

nota

Si no tenemos el Grove Base Shield, también podemos conectar directamente el Grove - Motor de Vibración al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Motor de Vibración
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
D2Amarillo

Software

  • Paso 1. Copia el código en el Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
int MoPin = 2;    // vibrator Grove connected to digital pin 9

void setup() {
pinMode( MoPin, OUTPUT );
}

void loop() {

digitalWrite(MoPin, HIGH);
delay(1000);

digitalWrite(MoPin, LOW);
delay(1000);
}

  • Paso 2. ¡Ahora, siente la vibración de tu motor!

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta Grove - Motor de Vibración al puerto D2 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

cc

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

tip

Cuando el código termine de subirse, sentirás la vibración del motor de vibración.

Jugar Con Raspberry Pi

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove - Motor de Vibración
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta Grove - Motor de Vibración al puerto D8 del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC mediante cable USB.

Software

  • Paso 1. Navega al directorio de las demos:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
  • Paso 2. Para ver el código
nano grove_vibration_motor.py   # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi

# Connect the Grove Vibration Motor to digital port D8
# SIG,NC,VCC,GND
vibration_motor = 8

grovepi.pinMode(vibration_motor,"OUTPUT")

while True:
try:
# Start vibrating for 1 second
grovepi.digitalWrite(vibration_motor,1)
print 'start'
time.sleep(1)

# Stop vibrating for 1 second, then repeat
grovepi.digitalWrite(vibration_motor,0)
print 'stop'
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(vibration_motor,0)
break
except IOError:
print "Error"
  • Paso 3. Ejecuta la demostración.
sudo python grove_vibration_motor.py

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Grove - Introducción a un Motor de Vibración - solo para adultos: Ejemplo para Principiantes

¡Inspirados por OVERWATCH, hemos hecho un juguete de Pistola Láser de Madera muy genial para divertirnos estos días!

La Pistola Láser de Madera y el Objetivo de la Pistola están basados en una placa Arduino llamada Seeeduino Lotus. El emisor láser en la Pistola Láser está controlado para disparar pulsos láser para "activar" el Objetivo de la Pistola. Y hay 3 sensores de luz en el Objetivo de la Pistola para detectar el pulso láser. Parece muy simple ¿verdad? Si estás interesado en nuestro proyecto, ¡por favor haz uno para ti o tu hijo! Vale la pena pasar un día haciéndolo como regalo de Navidad.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...