Saltar al contenido principal

Grove Vision AI Module

[Versión de Placa Actualizada]

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, hemos evolucionado nuestra línea de productos, y el soporte para esta versión ha concluido. Te animamos a explorar y comprar el Grove Vison AI V2 para una experiencia mejorada. Si actualmente estás usando V1 y experimentas alguna dificultad, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte postventa. Estamos comprometidos a brindarte nuestra mejor asistencia.

Introducción

El Sensor Módulo Grove Vision AI representa una cámara AI del tamaño de un pulgar, sensor personalizado que ya tiene instalado algoritmo ML para detección de personas, y otros modelos personalizados. Siendo fácilmente desplegado y mostrado en minutos, funciona bajo modelo de ultra bajo consumo, y proporciona dos formas de transmisión de señal y múltiples módulos integrados, todo lo cual lo hace perfecto para comenzar con cámara con IA.

En esta wiki, te mostraremos cómo utilizar el Sensor módulo Grove Vision AI conectando seeed studio XIAO Series y Arduino, para detectar personas, panda, y luego mostrarlo en el sitio web.

Especificación

ParámetrosDescripciónNota
ConectorGrove (base Grove para Arduino)Carga 5V y Transmisión de Datos
Socket doble fila 7 pines (seeed duino XIAO)Carga 5V y Transmisión de Datos
USB Type-CCarga 5V y Grabación de Firmware
Modo de ComunicaciónIIC
ProcesadorHimax HX6537-A DSP 400Mhz (consumo de energía ultra bajo)
Sensor de CámaraChip OV2640Relación de Resolución 1600*1200
MicrófonoChip MSM261D3526H1CPMSensibilidad -26dBFs
Sensor AcelerómetroSensor STLSM6DS3TR-CAcelerómetro 3D y giroscopio 3D

Característica

  • Cámara AI Fácil de Usar: Aplica algoritmo de Aprendizaje Automático Edge en el sensor de cámara perfectamente para detectar objetos
  • Plug and Play: Realiza un esfuerzo sin complicaciones para ejecutar la función completa y mostrar en minutos
  • Consumo de Energía Ultra-bajo: Se activa mientras detecta objetos en movimiento para ahorrar energía
  • Sensor de Cámara Compacto con AI: El dispositivo en sí es del tamaño de un pulgar, basado en visión, y adecuado para Inteligencia Edge
  • Diseño de Sensor Personalizado: Soporta modelos ML personalizados definidos por usuarios
  • Dos Transmisiones de Señal Soportadas: Consulta la conexión elegante de seeed studio XIAO y la base Grove para conexión simple de Arduino
  • Sensor de Cámara Integrado: Incorpora chip OV2640 con relación de resolución 1600*1200
  • Micrófono Integrado: Incorpora chip MSM261D3526H1CPM con sensibilidad -26dBFs
  • Sensor Acelerómetro Integrado: Incorpora sensor STLSM6DS3TR-C para acelerómetro 3D y giroscopio 3D detectado
  • 32 MB SPI Flash de Ultra Bajo Consumo Integrado
  • Un cable para toda la salida de datos: Representa la conexión simplificada de la familia Grove para solo un cable Grove requerido entre el sensor y la placa única

Descripción General del Hardware

Asumimos que podrías querer conocer algunos parámetros básicos del producto. Las siguientes tablas presentan información sobre las características y pinout del Sensor Módulo AI Vision Grove.

CaracterísticaValorUnidad
Voltaje de Operación5V
Velocidad115200
Interfaz I2Cseeed studio XIAO & Arduino-
Suministro de Energíaconector dual de 7 pines & Type-C-
Interfaz de Descarga y Grabación de FirmwareType-C-
Dimensiones402013mm

Descripción General del Pinout

  • 2 —— BL702
  • 3 —— MIC MSM261D3526H1CPM
  • 4 —— 6-axis LSM6DS3TR-C
  • 5 —— SPI Flash
  • 9 —— USB tipo C
  • 10 —— Conector hembra dual de 7 pines
  • 11 —— Botón de reinicio
  • 12 —— Botón BOOT
  • 13 —— Botón USER
  • 1 —— HX6537-A
  • 6 —— Conector de cámara
  • 7 —— Chip DC-DC
  • 8 —— Conector Grove
  • 14 —— Luz de alimentación
  • 15 —— Luz indicadora de grabación

Primeros Pasos

Te mostraremos la función básica del módulo, y luego te introduciremos la forma personalizada en la que puedes construir tu propio modelo ML. Pero antes de aplicar completamente el módulo a nuestros proyectos, nos llevará varios pasos preparar el módulo.

Preparación

Hardware

  • Sensor Módulo Grove Vision AI
  • PC host Windows (probado en Win10)
  • Cable tipo C

Descripción General de la Librería Arduino

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Primeros Pasos con Arduino.

El código que usamos aquí proporciona varios métodos de clasificación y modelos seleccionables, incluyendo modelos personalizados. El predeterminado que seleccionamos aquí es el método de detección de objetos y modelo pre-entrenado.

Seeed Studio desarrollará más métodos y modelos en el futuro previsible, mantente atento con nosotros.

Función

Antes de comenzar a desarrollar un sketch, veamos las funciones disponibles de la librería.

  1. if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, MODEL_EXT_INDEX_1)) - Aquí es donde podemos seleccionar nuestros métodos de clasificación y los modelos.

Puedes cambiar ALGO_OBJECT_DETECTION a ALGO_OBJECT_COUNT o ALGO_IMAGE_CLASSIFICATION.

Mientras tanto, si también grabas tu modelo personalizado (firmware) en el módulo, puedes cambiar MODEL_EXT_INDEX_1 a MODEL_EXT_INDEX_2 o 3, 4, según lo hayas nombrado.

  1. object_detection_t data - Este es el conjunto de datos struct donde se almacena el resultado de salida.

Si cambias el método de clasificación, necesitas cambiar object_detection_t correspondientemente a image_classification_t o object_count_t.

  1. uint8_t len = ai.get_result_len() - El "len" aquí significa cuántas caras humanas detecta.

  2. object_detection_t data - Los datos aquí representan un formato struct y el tipo es "object_detection_t" que está predefinido.

Mientras tanto, si eliges otros métodos de clasificación, necesitas cambiarlo a image_classification_t data o object_count_t data.

  1. Serial.print(data.confidence) - El formato struct no puede ser usado directamente para imprimir, debe apuntar al tipo específico que está definido en el archivo de cabecera.
typedef struct
{
uint16_t x;
uint16_t y;
uint16_t w;
uint16_t h;
uint8_t confidence;
uint8_t target;
} object_detection_t;
tip

La "confianza" que queremos imprimir aquí muestra cuánta "confianza" tiene la cámara para detectar el objeto.

Instalación de la Biblioteca

Dado que hemos descargado la biblioteca en formato zip, abre tu Arduino IDE, haz clic en Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Elige el archivo zip que acabas de descargar, y si la biblioteca se instala correctamente, verás Library added to your libraries en la ventana de notificación. Lo que significa que la biblioteca se ha instalado exitosamente.

Actualización de la Biblioteca

En el futuro previsible, optimizaremos y actualizaremos la biblioteca del producto para funciones más interesantes. De acuerdo con los métodos de instalación de biblioteca proporcionados anteriormente, aquí te presentamos la forma de actualizar.

Actualizaremos el enlace cuando la biblioteca sea optimizada. Puedes eliminar la carpeta de biblioteca original en la carpeta de tu computadora, luego descargar la versión más reciente, descomprimirla y colocarla en el directorio de bibliotecas del Arduino IDE. (...\Arduino\libraries. .... es la ruta que configuraste para Arduino)

Ejemplo de Seeed Studio XIAO / Seeeduino / Arduino

Ahora que tenemos nuestra biblioteca instalada y el firmware grabado, podemos ejecutar algunos ejemplos con el sensor del módulo AI Grove en Seeed Studio XIAO nRF52840 y Seeeduino V4.2 para ver cómo se comporta.

Paso 1. Inicia la aplicación Arduino.

Paso 2. Selecciona tu modelo de placa de desarrollo y agrégala al Arduino IDE.

  • Si quieres usar Seeeduino para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar Seeed Studio XIAO SAMD21 para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar Seeed Studio XIAO RP2040 para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar Seeed Studio XIAO nRF52840 para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

Demo 1 Detección Humana con Seeed Studio XIAO nRF52840 / Seeeduino / Arduino

En esta demostración, detectaremos rostros humanos y contaremos cuántas personas detecta el módulo tanto en Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense como en Seeeduino V4.2 (Arduino UNO). Mientras tanto, Seeed Studio proporciona un sitio web para mostrar lo que ve el módulo.

Materiales Requeridos

  • Para seeed studio XIAO BLE Sense
Seeed Studio XIAO nRF52840 SenseGrove AI Camera
  • Para Seeeduino V4.2
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove AI Camera

Pasos de Operación

  • Paso 3 (Seeed Studio XIAO). Prepara un cable Type-C y conéctalo a una placa de la serie seeed studio XIAO. Conéctalo pin por pin al Módulo AI Grove y usa otro cable Type-C para conectar el módulo.

    Ambos cables Type-C deben estar conectados con la PC. Al final, la dirección del conector Type-C en el módulo debe ser la misma que el conector Type-C en el seeed studio XIAO samd21. Por ejemplo:

  • Paso 3 (Arduino). Prepara un cable Grove y conéctalo a una placa Arduino. Usa otro cable Type-C para conectar el módulo.
  • Paso 4. Sube el programa.
#include "Seeed_Arduino_GroveAI.h"
#include <Wire.h>

GroveAI ai(Wire);
uint8_t state = 0;
void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(115200);

Serial.println("begin");
if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x11)) // Object detection and pre-trained model 1
{
Serial.print("Version: ");
Serial.println(ai.version());
Serial.print("ID: ");
Serial.println( ai.id());
Serial.print("Algo: ");
Serial.println( ai.algo());
Serial.print("Model: ");
Serial.println(ai.model());
Serial.print("Confidence: ");
Serial.println(ai.confidence());
state = 1;
}
else
{
Serial.println("Algo begin failed.");
}
}

void loop()
{
if (state == 1)
{
uint32_t tick = millis();
if (ai.invoke()) // begin invoke
{
while (1) // wait for invoking finished
{
CMD_STATE_T ret = ai.state();
if (ret == CMD_STATE_IDLE)
{
break;
}
delay(20);
}

uint8_t len = ai.get_result_len(); // receive how many people detect
if(len)
{
int time1 = millis() - tick;
Serial.print("Time consuming: ");
Serial.println(time1);
Serial.print("Number of people: ");
Serial.println(len);
object_detection_t data; //get data

for (int i = 0; i < len; i++)
{
Serial.println("result:detected");
Serial.print("Detecting and calculating: ");
Serial.println(i+1);
ai.get_result(i, (uint8_t*)&data, sizeof(object_detection_t)); //get result

Serial.print("confidence:");
Serial.print(data.confidence);
Serial.println();
}
}
else
{
Serial.println("No identification");
}
}
else
{
delay(1000);
Serial.println("Invoke Failed.");
}
}
else
{
state == 0;
}
}

Abre el monitor serie y establece la velocidad de baudios en 115200 y el resultado de la detección de personas debería mostrarse continuamente. Mientras tanto, la imagen que es capturada por el módulo también se mostrará en el sitio web. La salida exitosa continua debería ser como:

En el sitio web de visualización, puedes ver que dos caras están enmarcadas con número dual. El número 0 significa la cara humana que el módulo detectó, y el otro número significa la confianza.

nota

No todos los navegadores soportan la visualización de resultados de Vision AI. Por favor consulta la tabla a continuación para el soporte de cada navegador principal.

ChromeEdgeFirefoxOperaSafari
SoportaSoportaNo soportaSoportaNo soporta

Acerca de los Modelos

Seeed Studio ha proporcionado un modelo preentrenado de detección de personas y proporcionará más modelos en el futuro previsible. Puedes usarlos directamente para conocer rápidamente la cámara AI.

Puedes encontrar nuestro firmware y modelos para Grove Vision AI en las siguientes ubicaciones.


Firmware Predeterminado: Modelo de Detección de Personas

Más Modelos

Estamos manteniendo y actualizando continuamente más modelos útiles, por lo que puedes estar atento a este repositorio.

tip

Típicamente, los archivos de modelo están en formato UF2 y tienen un sufijo en el formato pre_num.

Modelos Personalizados

Si quieres personalizar tu propio modelo, puedes consultar aquí que está impulsado por YOLOV5.

O consulta el tutorial aquí y entrena tu propio modelo para satisfacer tus necesidades.

Reemplazo de nuevos modelos

Los modelos de entrenamiento están todos representados como archivo ".uf2", que es lo que necesitamos.

tip

Típicamente, los archivos de modelo están en formato UF2 y tienen un sufijo en el formato pre_num.

  • Paso 1. Conecta el módulo a la PC host con un cable Type-C y haz doble clic en el botón BOOT del módulo.

Aparecerá un disco "GROVEAI".

  • Paso 2. Por favor copia el archivo .uf2 del Modelo al disco GROVEAI para completar la grabación del firmware.

Podemos ver que el LED de Trabajo en el módulo parpadea rápidamente, eso significa que el proceso está en curso. Después de que el disco desaparezca, el proceso de grabación del firmware ha terminado.

  • Paso 3. Por favor modifica el programa según el modelo que estés usando.

En la demostración que proporcionamos, dentro de la función setup() se está inicializando el modelo llamando a ai.begin().

if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x11))

ai.begin() tiene dos argumentos, el tipo de modelo y el número de modelo. La numeración es generalmente diferente para diferentes modelos. Es decir, el número de modelo del programa de ejemplo solo se aplica al Modelo de Detección de Personas, si usas otros modelos, entonces el número ya no es 0x11.

precaución

Si encuentras el mensaje de error "Algo begin failed." al usar la demostración, primero debes verificar si el número de modelo es incorrecto.

Entonces, ¿cómo determinas el número de modelo? Nuestros ingenieros de I+D han proporcionado un documento introductorio detallado para que los desarrolladores lo lean.

Pero si no quieres leer un artículo tan largo, una forma simple de determinar esto es estar atento al último número del modelo en Release, que es el número que necesitamos.

Por ejemplo, para el modelo pfld_meter_pre_5.uf2, el último dígito es 5, lo que significa que el número de modelo es 5. Puedes usar

ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)5)

directamente, o reescríbelo como hexadecimal

ai.begin(ALGO_ OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x05)

Procesamiento de Excepciones

Si has encontrado una situación imprevista en el uso real, o si lo has usado incorrectamente y has experimentado un resultado diferente al tratamiento médico. Por favor, consulta los siguientes pasos para solucionar problemas e intentar reparar el módulo.

Parte 1. Verificar la Versión del BootLoader

Es posible que necesites detectar si la versión del BootLoader necesita ser actualizada para decidir si la actualización debe realizarse. El método para verificar el número de versión es el siguiente.

Conecta el Grove Vision AI a tu computadora a través del puerto USB-C. Luego haz doble clic en el botón Boot hasta que la computadora muestre una unidad flash USB llamada GROVEAI.

Abre esta unidad de disco y abre el archivo INFO_UF2.TXT.

Como se muestra en la figura, puedes ver el número de versión del Bootloader en la primera línea. A partir de septiembre de 2023, el número de versión más reciente del BootLoader debería ser v2.0.1. Si también verificas el mismo número de versión, entonces en principio no necesitas hacer el siguiente segundo paso.

Parte 2. Actualizar el BootLoader

Si tu Grove Vision AI no es reconocido por tu computadora y se comporta como si no tuviera número de puerto, entonces es posible que necesites actualizar el BootLoader.

  • Paso 1. Descarga el archivo .bin del BootLoader en la PC con Windows.

Por favor descarga la versión más reciente del archivo BootLoader en el enlace de abajo. El nombre del BootLoader es usualmente tinyuf2-grove_vision_ai_vx.x.x.bin.


Este es el firmware que controla el chip BL702 que construye la conexión entre la computadora y el chip Himax. La versión más reciente del BootLoader ahora ha solucionado el problema de que Vision AI no pueda ser reconocido por Mac y Linux.

  • Paso 2. Descarga y abre el software BLDevCube.exe, selecciona BL702/704/706, y luego haz clic en Finish.
  • Paso 3. Haz clic en View, elige MCU primero. Ve a Image file, haz clic en Browse y selecciona el firmware que acabas de descargar.
  • Paso 4. Asegúrate de que no haya otros dispositivos conectados a la PC. Luego mantén presionado el botón Boot en el módulo, conéctalo a la PC.

    Podemos ver que la luz de 5V y la luz LED de 3.3V se encienden en la parte posterior del módulo, luego suelta el botón Boot.

  • Paso 5. Regresa al software BLDevCube en la PC, haz clic en Refresh y elige un puerto apropiado. Luego haz clic en Open UART y establece Chip Erase en True, luego haz clic en Create&Program, espera a que el proceso termine.

  • Paso 6. Se recomienda verificar el número de versión de Vision AI nuevamente para asegurar que se esté usando el BootLoader más reciente.

Parte 3. Restaurar el Firmware de Fábrica

tip

Si alguna vez cargar firmware en la versión más reciente de Windows 11 ha dejado el dispositivo inutilizable, es posible que necesites consultar la sección sobre Actualizar BootLoader.

  • Paso 1. Borrar firmware
precaución

Puedes intentar omitir este paso y copiar el firmware directamente al Vision AI, si funciona, entonces no tienes que borrar el firmware original. Si falla, es posible que necesites borrar el firmware.

Por favor usa la placa madre Arduino que tengas, se recomiendan la serie Seeed Studio XIAO, Wio Terminal o Seeeduino. Conecta el Grove Vision AI a la placa madre a través de la interfaz IIC.

Abre el Arduino IDE y carga el programa para borrar el firmware.

#include "Seeed_Arduino_GroveAI.h"
#include <Wire.h>
WEI wei(Wire);

void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
{
/* code */
}
delay(1000);
Serial.println("Press any key to start erase");
}

void loop()
{
if (Serial.available())
{
while (Serial.available())
{
Serial.read();
}
uint32_t id = wei.ID();
Serial.print("ID: 0x");
Serial.println(id, HEX);
wei.enter_bootloader();
Serial.println("Erase");
wei.erase();
Serial.println("Erase done");
}
}

Abre el monitor serie, introduce algunos caracteres aleatorios, como "a", haz clic en enviar, entonces la operación de borrado comenzará a ejecutarse. Si ves el siguiente mensaje, entonces demuestra que el borrado del firmware fue exitoso. Podemos ir al siguiente paso.

  • Paso 2. Conecta el módulo al PC host con un cable Type-C y haz doble clic en el botón BOOT del módulo.

Aparecerá un disco "GROVEAI".

  • Paso 3. Descarga el firmware de fábrica.

Por favor descarga la última versión del firmware de fábrica en el enlace de abajo. El nombre del firmware de fábrica es usualmente grove_ai_without_crc_vxx.uf2 o grove_ai_vxx.uf2.


tip

A partir de septiembre de 2023, la última versión del firmware es grove_ai_v02-00.uf2.

  • Paso 4. Flashea el firmware de fábrica.

Copia el archivo grove_ai_without_crc_vxx.uf2 o grove_ai_vxx.uf2 al disco GROVEAI para completar el flasheo del firmware.

Las tres partes anteriores necesitan ser juzgadas y ejecutadas en orden, cuando los pasos anteriores se ejecuten, puedes hacer tu operación nuevamente, si aún hay problemas, por favor contacta a nuestro equipo de soporte técnico.

Solución de Problemas

P1: ¿Cuál es el método principal de conexión?

  • a. Conecta primero el microcontrolador y el módulo.
  • b. Conecta segundo el microcontrolador con el PC host.
  • c. Conecta el módulo con el PC host al final.

P2: ¿Por qué no puedo ver la visualización de imagen en el sitio web? ¿Ni la detección?

  • a. ¿Está el módulo calentándose? Conectar solo el módulo causará problemas de calor y hará que el módulo no funcione por un momento.
  • b. ¿Está conectando después del método correcto?

P3: ¿Por qué Grove Vision AI de repente obtiene un error "Algo begin failed." un día mientras está en uso?

En la demostración que proporcionamos, dentro de la función setup() está inicializando el modelo llamando ai.begin().

if (ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x11))

ai.begin() tiene dos argumentos, el tipo de modelo y el número de modelo. La numeración es generalmente diferente para diferentes modelos. Es decir, el número de modelo del programa de ejemplo solo se aplica al Modelo de Detección de Personas, si usas otros modelos, entonces el número ya no es 0x11.

precaución

Si encuentras el mensaje de error "Algo begin failed." al usar la demostración, primero debes verificar si el número de modelo es incorrecto.

Entonces, ¿cómo determinas el número de modelo? Nuestros ingenieros de I+D han proporcionado un documento introductorio detallado para que los desarrolladores lo lean.

Pero si no quieres leer un artículo tan largo, una forma simple de determinar esto es estar atento al último número del modelo en Release, que es el número que necesitamos.

Por ejemplo, para el modelo pfld_meter_pre_5.uf2, el último dígito es 5, lo que significa que el número de modelo es 5. Puedes usar

ai.begin(ALGO_OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)5)

directamente, o reescríbelo como hexadecimal

ai.begin(ALGO_ OBJECT_DETECTION, (MODEL_INDEX_T)0x05)

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...